스마트 커넥터에 대한 지식
스마트 커넥터란 무엇인가요?
스마트 커넥터는 데이터를 전송, 처리, 저장 및 다른 시스템/장치로 전달할 수 있는 지능형 추가 기능을 갖춘 커넥터입니다. 필요한 작업은 하위 수준의 기계 및 시스템에서 마이크로프로세서 또는 메모리에 의해 수행됩니다. 스마트 기능은 커넥터의 잠금 상태를 확인하고, 성능을 측정하고, 측정 결과를 예측 유지보수에 활용하거나 과부하/과전압으로부터 부품을 보호하는 등 기계 부품을 식별하고 안전을 보장하는 데 사용됩니다.
스마트 커넥터에는 어떤 종류가 있나요?
스마트 커넥터는 지능형 구성 요소의 기능과 유형이 다릅니다. 인텔리전스는 모듈형 커넥터를 위한 모듈 형태로 도입되고 있습니다. 또 다른 옵션은 커넥터, 하우징 및/또는 절연체를 센서로 업그레이드하고 추가 작업을 맡기는 것입니다.
전자 엔드 디바이스용 모듈형 커넥터를 통한 서지 보호
이더넷 분배용 커넥터에 통합된 미니 스위치/모듈
구성 요소 식별 및 기계 관련 데이터의 분산 저장을 위한 Profinet 및 CAN ID 모듈
모듈의 전압, 전류, 전력, 온도 등의 상태 모니터링, 시스템 배선 등의 상태 모니터링을 위한 데이터 기록 생성.
스마트 커넥터는 어떻게 작동하나요?
예를 들어 스마트 커넥터에는 센서, 소형 프로세서 또는 데이터 저장 장치가 탑재되어 있습니다. 온도, 전류, 근접, 터치 또는 힘 센서를 사용할 수 있습니다. 전압, 압력, 전류, 전력 또는 온도와 같은 속성이 측정됩니다. 센서는 소형 컴퓨팅 장치 및 기타 전자 부품과 함께 커넥터 하우징에 별도로 보관되거나 더 큰 인터페이스의 일부인 자체 모듈형 커넥터에 위치합니다. 센서 데이터는 물리적 케이블, 무선랜 또는 블루투스 통신을 통해 시스템 모니터링/모니터링 시스템으로 전송됩니다.
누가 어디에서 스마트 커넥터를 사용하나요?
스마트 커넥터는 기계 공학에서 기계 및 시스템의 개별 처리 섹션을 식별하고 투명하게 만드는 데 사용됩니다. 특수 커넥터 모듈은 데이터를 로컬에서 읽고, 쓰고, 저장하며, 공통 프로토콜을 사용하여 다른 산업 등급 구성 요소와 통신합니다. 이들은 기계 프로세스의 측면을 식별하고 정보를 수집하는 시스템 부품과 밀접하게 연관되어 있습니다.
예를 들어 인쇄 산업이나 자동차 산업과 같이 후속 비용이 많이 드는 다운타임이 발생할 수 있는 분야에서는 스마트 기능을 활용하는 것이 특히 중요합니다. 실패를 미연에 방지하는 것이 목표입니다.
스마트 커넥터는 하위 수준의 기계 및 시스템에서 분산된 방식으로 기능을 수행합니다. 온도 데이터, 기계 및 구성 요소의 일련 번호, IoT 상태, 서비스 수명 또는 작동 시간, 몇 시에 누가 작업자였는지 등을 문서화할 수 있습니다.
지능형 커넥터는 데이터 센터의 제어 캐비닛을 보호하는 데에도 사용할 수 있습니다: 신호 인터페이스의 소형 퓨즈는 M12 커넥터에 고장이 발생하면 다운스트림 제어 시스템으로의 경로가 차단되도록 합니다. 커넥터에 해당 빨간색 LED가 켜집니다.
퓨즈가 끊어진 경우 제어 캐비닛을 열지 않고도 빨간색 표시등으로 외부에서 이를 확인할 수 있습니다. 결함이 있는 퓨즈는 더 빨리 교체할 수 있습니다.
스마트 커넥터의 장점은 무엇인가요?
스마트 커넥터는 어쨌든 인터페이스가 이미 계획된 곳에 위치합니다. 스마트한 추가 기능으로 인해 필요한 공간이 늘어나지 않거나 크게 늘어나지 않습니다. 스마트 커넥터를 사용하면 시스템 모니터링을 위한 하드웨어를 중요한 구성 요소와 가까운 곳에 분산 배치할 수 있습니다. 이를 통해 기계 및 시스템에 대한 중앙 집중식 모니터링 시스템의 부담을 줄일 수 있습니다. 케이블과 같은 시스템 구성 요소를 모니터링할 때 케이블 꼬임, 케이블 단선 또는 전원 공급 부족으로 인한 에너지 공급 장애를 조기에 감지하여 많은 비용과 시간이 소요되는 시스템 다운타임이 발생하기 전에 수정할 수 있습니다. 스마트 커넥터를 선택할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?
커넥터는 다른 구성 요소와 통신할 수 있도록 시스템의 나머지 부분과 동일한 프로토콜을 사용할 수 있어야 합니다. 수집되는 데이터는 기계 또는 시스템에 필요한 데이터와 일치해야 합니다.
커넥터의 온도 제한은 시스템 환경의 온도와 일치해야 합니다.
향후 확장을 계획하고 그에 따라 모듈식 인터페이스의 더미를 계획하는 데 유용할 수 있습니다.