환경 선언
EC Eco 감사 규정(EMAS)에 따르면, HARTING 테크놀로지 그룹의 환경 프로그램 및 환경 관리 시스템은 1996년 이래 지속적으로 독일 지역에 대한 인증을 획득해 왔습니다.
녹색은 우리가 생각하는 방식이고, 녹색은 우리가 행동하는 방식입니다*
*HARTING 테크놀로지 그룹 이사회
우리는 책임을 지고 있습니다. 수년 동안 저희는 업무 시간을 위한 구체적인 조치를 취해 왔습니다. 지금까지, 우리는 많은 환경 보호 프로젝트를 시행해 왔습니다. 하지만 모든 위대한 행동도 어딘가에서 시작되어야 합니다. 모범을 보이는 사람에 의해. 우리에게, 그것은 하팅 가족 그 자체입니다. 왜 그럴까요? 그들은 3대째 지속 가능한 삶을 살고 있습니다. 그들은 25년 전 환경 보호를 기술 그룹의 비전에 확고하게 통합했습니다. 그들은 또한 미래의 기업 전략 기획 시, 환경 문제를 심각하게 받아들입니다. 우리 손주들에게도 좋은 일이죠!
우리의 사업 수행과 환경 보호는 상호 배타적 관계는 아닙니다. 장기적 성공을 위해서는 둘 다 고려해야 한다고 확신합니다.
디트마 하팅
이사회 및 파트너 멤버
온실가스 발생을 방지하고, 줄이고, 상쇄하고자 하는 목표는 기후 보호를 염원하는 우리 기업의 노력에 방향을 제시합니다. 발생 방지 및 감축이 우리의 최고 우선순위입니다.
우리는 오프셋 인증서와 같은 보상 서비스를 통해 환경 퍼포먼스를 "그린워시(greenwash)"하려는 것이 아닙니다. 우리는 건강한 기후에 지속 가능한 영향을 미치고자 노력하고 있습니다.
필립 하팅
이사회 의장
HARTING은 미래 세대를 위해 세계의 아름다움과 다양성을 보존하고자 적극적으로 노력하고 있습니다. 어떤 날은 큰 발걸음을 내딛고 어떤 날은 작은 발걸음을 내딛습니다. 하지만, 우리는 절대로 멈춰 서 있지 않을 것입니다.
재생에너지 외에, 환경을 보호하는 방안 및 사업에도 중점을 두고 있습니다. 결과는 긍정적이었습니다! 저희는 지난 몇 년 동안 기업의 탄소 발자국*을 대폭 줄일 수 있었습니다.
*기업 탄소 발자국(CCF)은 기업의CO2 배출량을 나타냅니다. 이는 환경 성과의 중요한 지표입니다..
2011년부터 2022년까지 독일의 기업 탄소 배출량은 92% 감소했습니다.
이는 연간 약 17,700톤의 이산화탄소 배출량 절감에 해당합니다2.
환경 선언
EC Eco 감사 규정(EMAS)에 따르면, HARTING 테크놀로지 그룹의 환경 프로그램 및 환경 관리 시스템은 1996년 이래 지속적으로 독일 지역에 대한 인증을 획득해 왔습니다.
오늘 우리가 하는 일이 내일의 세상을 결정합니다.
마리 폰 에브너-에셴바흐, 1830 - 1916
"우리"는 결정적으로 중요합니다. 진정으로 무언가를 변화시키려면 다음이 필요하기 때문입니다 우리 모두. 그렇기 때문에, 당사는 모든 수준에서 환경 보호를 매우 중요하게 생각합니다. 그러나, 특히 우리 직원들은 일상적인 행동에서 친환경적 사고뿐만 아니라 친환경적 행동으로 HARTING에 크게 기여하고 있습니다. 다음 사례는 기술 그룹이 실제로 모든 단계에서 다양한 환경적 측면을 고려하여 환경 보호를 실천하는 방법을 보여줍니다:
우리는 전국적으로 선구적 기후 보호 기업의 회원입니다. 기후 보호 및 에너지 효율성에 대한 탁월한 성과를 인정받아, HARTING은 2011년에 '기후 보호 기업'으로서 공식 인증을 받았습니다.
HARTING 잡 바이크
많은 국가에서 이미 일반적인 관행이 일부 국가에서는 아직 표준으로 자리잡지 않았습니다. 따라서 주하이에 있는 우리 자회사의 전환은 더욱 가치 있게 느껴집니다. 2022년부터, 그곳의 우리 동료들은 일회용 접시 대신 재사용 가능한 접시만을 사용하고 있습니다. 병으로 직접 마시는 대신에, 사람들은 이제 유리잔으로 마십니다. 이것은 낭비되는 물의 양을 줄이는 것만이 아닙니다. 우리는 또한 연간 약 1500개의 플라스틱 병을 절약하게 되었습니다