Catégorie de produit :
Connecteurs intelligents

Qu'est-ce qu'un connecteur intelligent ?


Les connecteurs intelligents sont des connecteurs dotés de fonctions supplémentaires intelligentes qui peuvent transporter, traiter, stocker et transmettre des données à d'autres systèmes/unités. Le travail nécessaire est effectué par des microprocesseurs ou des mémoires aux niveaux inférieurs des machines et des systèmes. Les fonctions intelligentes sont utilisées pour identifier les pièces de la machine et garantir la sécurité, par exemple en vérifiant l'état de verrouillage du connecteur, en mesurant les performances et en mettant les résultats des mesures à disposition pour la maintenance prédictive ou en protégeant les composants contre les surcharges et les surtensions.

Quels sont les types de connecteurs intelligents ?


Les connecteurs intelligents diffèrent en termes de fonction et de type de composants intelligents. L'intelligence est introduite sous la forme de modules pour les connecteurs modulaires. Une autre option consiste à équiper les connecteurs, les boîtiers et/ou les isolateurs de capteurs et à leur confier des tâches supplémentaires.

  • Protection contre les surtensions grâce à des connecteurs modulaires pour les appareils électroniques d'extrémité

  • Mini-commutateurs/modules intégrés dans des connecteurs pour la distribution Ethernet

  • Modules d'identification Profinet et CAN pour l'identification des composants et le stockage décentralisé des données relatives aux machines

  • Surveillance de l'état de la tension, du courant, de la puissance et de la température dans le module, génération d'enregistrements de données pour la surveillance de l'état, par exemple du câblage du système.

Comment fonctionnent les connecteurs intelligents ?


Les connecteurs intelligents sont dotés de capteurs, de petits processeurs ou de dispositifs de stockage de données, par exemple. Des capteurs de température, de courant, de proximité, de contact ou de force sont possibles. Les propriétés telles que la tension, la pression, le courant, la puissance ou la température sont mesurées. Les capteurs sont soit logés séparément dans le boîtier du connecteur, avec de petites unités de calcul et d'autres composants électroniques, soit situés dans leur propre connecteur modulaire, qui fait partie d'une interface plus large. Les données des capteurs sont transmises aux systèmes de contrôle et de surveillance du système par câble physique, WLAN ou Bluetooth.

Qui utilise les connecteurs intelligents et où ?


Les connecteurs intelligents sont utilisés dans la construction mécanique pour identifier et rendre transparentes les différentes sections de traitement des machines et des systèmes. Des modules de connexion spécialisés lisent, écrivent et stockent des données localement et communiquent avec d'autres composants de qualité industrielle à l'aide de protocoles communs. Ils identifient des aspects des processus de la machine et sont proches des parties du système au sujet desquelles ils recueillent des informations.

Dans les secteurs de l'imprimerie ou de l'automobile, par exemple, où des temps d'arrêt avec des coûts de suivi élevés peuvent survenir, il est particulièrement important d'utiliser des fonctions intelligentes. L'objectif est d'éviter les pannes à l'avance.

Les connecteurs intelligents remplissent leur fonction de manière décentralisée au niveau inférieur des machines et des systèmes. Les données de température, les numéros de série des machines et de leurs composants, les statuts IoT, la durée de vie ou les heures de fonctionnement, et qui était l'opérateur à quel moment peuvent être documentés.

Les connecteurs intelligents peuvent également être utilisés pour protéger les armoires de commande dans les centres de données : Un fusible miniature dans une interface de signal garantit qu'en cas de défaut sur un connecteur M12, le chemin vers le système de contrôle en aval est coupé. Une LED rouge correspondante s'allume sur le connecteur.

Si un fusible a sauté, il est possible de le reconnaître de l'extérieur grâce à la lumière rouge sans avoir à ouvrir l'armoire de commande. Un fusible défectueux peut être remplacé plus rapidement.

Quels sont les avantages des connecteurs intelligents ?


Les connecteurs intelligents sont placés là où les interfaces sont déjà prévues de toute façon. Les fonctions supplémentaires intelligentes n'augmentent pas l'encombrement, ou pas de manière significative. Les connecteurs intelligents permettent d'organiser le matériel de surveillance des systèmes de manière décentralisée, à proximité des composants importants. Cela permet d'alléger la charge des systèmes de surveillance centralisés pour les machines et les systèmes. La surveillance des composants du système, tels que le câblage, permet de détecter et de corriger à temps les perturbations de l'alimentation en énergie, dues par exemple à des plis ou à des ruptures de câble ou à un manque d'alimentation, avant que ne surviennent des arrêts coûteux et fastidieux de l'installation. À quoi dois-je veiller lors de la sélection des connecteurs intelligents ?

Le connecteur doit pouvoir utiliser le même protocole que le reste du système, afin de pouvoir communiquer avec les autres composants. Les données collectées doivent correspondre aux besoins de la machine ou du système.

Les limites de température du connecteur doivent correspondre aux températures de l'environnement du système.

Il peut être utile de prévoir des extensions futures et de planifier les mannequins de l'interface modulaire en conséquence.