Han® B Arkadan Montaj / Han-Eco® B
Kablo demetlerinin etkin önceden montajı zaman ve para kazandırır
Yeni arkaya monte edilme işlevi, zaman bakımından değerli avantajlar sunmakta ve maliyetleri önemli oranda azaltmaktadır.
Çok yakın geçmişe kadar kumanda panolarında konnektör uygulamaları kaçınılmaz olarak önemli derecede çalışma gerektiriyordu. Önceden monte edilmiş kablo demetleri ve konnektörlerin, kumanda panosunun içinden, panonun iç sacına takılmış bölme sacına monteli gövdeye geçirilmesi gerekiyordu. Bu oldukça karmaşık bir işlem olabiliyordu.
Ama artık değil: Han® B ve Han-Eco® B serisinin yeni konnektörleri, Han® B endüstri standardını kullanan ekipmanlarda değerli zaman avantajı sağlamaktadır. Montaj için kablo demetlerinin her iki ucu, kumanda panosunun içinden, bölme sacına monteli gövdeye arkadan monte edilebilmektedir.
Otomatik kumanda panosu kablo bağlantısı
Arkadan montaj seçeneği, pano montajını oldukça kolaylaştırmakta ve bu sayede zaman ve paradan kazandırmaktadır. Kumanda panosu üniteleri ve kablo demetleri ayrı ayrı önceden monte edilebilmektedir. Bu, işin daha optimum bir şekilde bölümlere ayrılmasına olanak sağlamaktadır; daha da fazla randıman elde etmek ve bu sayede verimliliği artırmak için işlerin otomatik hale getirilmesi veya taşerona yaptırılması bile mümkündür.
Han-Modular® ile kombinasyonlar
Han®B için monobloklara ilaveten Han-Modular® serisi, yeni Han-Eco®'larda tümüyle uyumlu şekilde de kullanılabilir. Mafsallı çerçeve modüllerin plastik gövdeye entegre edilmesine olanak tanır. Bunun sonucu olarak üretimde plastik gövdeler için uygulama olanaklarını önemli ölçüde artırır.
Han® ES Press hızlı sonlandırma ile ilave zaman tasarrufu
Metal ve plastik versiyonlar birbirleriyle eşleştirilebilir
Han-Eco® B'nin standart metal Han® B gövdelerle tümüyle uyumlu olması başka avantajları da beraberinde getirir. Böylece konu sistem dönüştürmeye geldiğinde plastik ve metal gövdeleri birlikte kullanmak hiçbir zaman kaybına neden olmaz. Her iki versiyon da üretim ekipmanınıza homojen bir şekilde entegre edilebildiğinden paralel kullanım da mümkündür. Bu sayede müşteri taleplerine esnek bir çözümle kolayca yanıt verebilirsiniz. Her iki materyal versiyonuna da uyduğundan mevcut test olanaklarınızı da kullanmaya devam edebilirsiniz; değişiklik yapmaya veya ilave çalışmaya gerek kalmaz.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Arkadan montaj seçenekleri sayesinde %30'a kadar zaman ve maliyet tasarrufu
- Tüm kablo demetlerini önceden ayrı ayrı monte etme olanağı - arkadan takmalı çekirdekler ile mafsallı çerçeveleri veya tutma çerçevelerini "arkadan" takarak birleştirme seçeneği sayesinde
- Üretim maliyetlerini azaltma, daha iyi iş bölümü sayesinde
- Üretim tesisinizde yeni bir standart olarak plastik konnektörleri uygulamaya koyarken zaman kaybı söz konusu değil, çünkü metal ve plastik versiyonlar birbirleriyle tümüyle eşleştirilebilir
- Han® ES Press hızlı sonlandırma kullanarak ilave zaman tasarrufu