모든 전기 사회를 연결하다
지속 가능한 미래로 가는 길에 오신 것을 환영합니다: 기후 중립적인 미래를 위한 전기화된 디지털 세상의 큰 그림을 함께 살펴보세요.
지속 가능한 전기 미래로 가는 길
사회 및 기술 변화
사회와 기술의 발전이 점점 더 밀접하게 맞물리는 세상에서 우리는 중요한 도전에 직면해 있습니다: 바로 탈탄소화, 지속가능성, 인구통계학적 변화입니다. 이는 인공 지능, 디지털 트윈, 전기 자동화와 같은 기술 메가트렌드와 맞닥뜨리게 됩니다.
이러한 도전에 맞서기 위해서는 공통의 목표가 필수적입니다. 지속 가능한 세상을 만들기 위해 모든 업계가 함께 노력해야 합니다. 1996년 이래, HARTING은 '우리는 사람을 위한 기술로 미래를 만들어 나가고자 한다'는, 그 어느 때보다 오늘날에 적합한 비전을 추구해 왔습니다
섹터 통합
이 비전은 미래의 더 큰 그림인 '올 일렉트릭 소사이어티'에 기여합니다. 이는 고도로 전기화되고 디지털화되어 기후 중립의 기준을 충족하는 세상을 나타냅니다. 이를 위해서는 관련 부문 간의 긴밀한 협력이 필요합니다.
HARTING은 에너지, 농업, 인프라, 모빌리티 및 산업을 통합하는 이러한 통합 부문에 대한 비전을 설계했습니다.
전반적으로 AES를 통해 활기와 열정을 가지고 미래를 적극적으로 만들어갈 수 있다는 점에서 낙관적인 생각을 하게 됩니다.
기술을 개방하는 방법
각 부문을 더욱 긴밀하게 연결하기 위해서는 개별 부문 기반 솔루션에서 개방형 기술과 표준으로의 전환을 더욱 일관되게 추진해야 합니다. 섹터 간 연결 요소는 에너지(이 경우 전기)와 데이터 흐름이 될 것입니다.
이더넷 IEEE 802.3, 디지털 트윈 표준 IDTA, 직류 기술용 ODCA, 표준화된 데이터 교환을 위한 OPC UA와 같이 이미 확립된 기술 표준은 부문 통합을 위한 핵심 수단입니다.
국제 표준은 당사 제품의 중요한 방향성이지만 개별 요구 사항을 불필요하게 만드는 것은 아닙니다. 예를 들어, 수중 사용과 같은 환경적 조건은 제품 개발의 차별화 요소로 남아 있습니다.
어디서나 연결된 에너지, 온디맨드: 올 일렉트릭 소사이어티의 기회
Tec.news '전기충격!' 호를 다운로드하세요 에서 올 일렉트릭 소사이어티를 어떻게 해석하고 커넥터를 통해 부문 간 '전력 및 데이터' 라이프 라인을 더욱 강화하는 기회로 삼을지 읽어보세요.
혁신 기업을 위한 기회
올 일렉트릭 소사이어티는 혁신적인 기업에게 포트폴리오를 확장할 수 있는 기회를 제공합니다. HARTING에게 있어, 이는 산업 연결 기술이 부문 간 생명줄 역할을 더욱 강화할 것임을 의미합니다. 따라서 우리의 비전은 더욱 진화하고 있습니다: 모든 전기 사회를 연결합니다!
올 일렉트릭 소사이어티에서는 다양한 부문이 CO2 중립 에너지 공급을 위해 중심적인 역할을 하고 있습니다. HARTING은 에너지, 산업, 모빌리티, 인프라 및 농업 등 우리 사회의 다음과 같은 부문에 중점을 두고 있습니다.
이러한 각 부문은 지속 가능하고 전기화된 세상을 만드는 데 매우 중요합니다.
섹터 커플링은 올 일렉트릭 소사이어티의 핵심입니다. 재생 에너지원으로만 생산된 에너지의 생성부터 변환, 저장, 소비에 이르기까지 에너지 사용을 최적화할 수 있습니다
에너지
재생 에너지가 중심이 되는 세상에서 당사의 커넥터 및 케이블 솔루션은 에너지를 안전하게 생성, 전송, 변환 및 저장하는 데 필요한 신뢰성을 제공합니다.
농업
당사의 기술을 통해 농업 부문이 전기 시스템으로 전환하여 보다 친환경적인 생산과 더 높은 수확량을 달성할 수 있도록 지원합니다.
모빌리티
미래의 모빌리티는 전기입니다. HARTING은 철도 차량용 고성능 부품과 전기차를 이용한 e모빌리티 분야에서 이러한 비전을 실현하는 데 일조하고 있습니다.
산업
산업용 커넥터는 산업 제조 공정의 자동화에 중요한 요소입니다.