모든 전기 사회: 미래의 위대한 비전
필립 하팅
위치: 이사회 의장
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹
부문 기반에서 개방형 기술로 전환하는 과정
사회와 기술의 발전은 점점 더 상호 의존적이 되고 있습니다: 탈탄소화, 지속가능성, 극심한 인구통계학적 변화는 AI, 디지털 트윈, 모듈화와 같은 기술적 메가트렌드와 만나고 있습니다. 다양한 도전과제로 인해 지속 가능한 세상을 위해 모든 업계가 노력해야 하는 공통의 목표가 필요합니다.
모든 전기 사회(AES) = 기후 중립적인 전기화, 디지털화된 세상
다양한 도전과제를 고려할 때 지속 가능한 세상을 위해 모든 업계가 노력해야 하는 공통의 목표가 필요합니다. 1996년 이래, HARTING은 "우리는 사람을 위한 기술로 미래를 만들어 나가고자 합니다."라는 비전을 추구해 왔습니다
이 비전은 미래, 즉 올 일렉트릭 소사이어티에 대한 광범위하고 포괄적인 비전을 제시합니다. 이는 기후 중립의 핵심 기준을 충족하는 고도로 전기화되고 디지털화된 세상을 의미합니다. 이를 달성하기 위해서는 관련 부문이 함께 협력해야 합니다. HARTING은 에너지, 농업, 인프라, 모빌리티 및 산업 분야가 융합되고 상호 작용하는 이러한 부문에 대한 전반적인 그림을 설명했습니다.
지금까지 이러한 분야는 부분적으로 별도의 생태계를 형성해 왔습니다. 각 부문이 융합하기 위해서는 개별 부문 기반에서 개방형 기술 및 관련 표준으로의 전환을 더욱 일관성 있게 추진해야 합니다. 개별 산업 간의 연결 고리는 에너지(이 경우 전기)와 데이터 스트림이 될 것입니다. 오늘날 이더넷 IEEE 802.3, 디지털 트윈 표준 IDTA, 균일 직류 기술을 위한 ODCA, 표준화된 데이터 교환을 위한 OPC UA와 같은 기술 표준은 이미 섹터 결합에 상당한 영향력을 제공하고 있습니다.
발전의 원동력: 국제 표준과 혁신적인 제품 다양성.
국제 표준은 당사 제품의 중요한 방향성을 제시합니다. 하지만 그렇다고 해서 개별 요구사항이 불필요해지는 것은 아닙니다. 커넥터를 예로 들어보겠습니다: 예를 들어 수중 애플리케이션 시나리오와 같은 분야 내 환경 조건은 제품 개발 시 고려해야 하는 특징적인 차별화 요소로 남아 있습니다.
이는 특히 올 일렉트릭 소사이어티를 고려할 때 혁신적인 기업들이 자체 포트폴리오를 확장할 수 있는 기회를 열어줍니다. HARTING의 경우, 이러한 커넥터는 부문 간 생명선 역할을 하는 커넥터가 점점 더 많아지고 있습니다. 그래서 우리의 비전은 새로운 진화의 장을 열어가고 있습니다: 모든 전기 사회를 연결합니다!
데트레프 지베르딩벡(Detlef Sieverdingbeck)
위치: 기업 커뮤니케이션 총괄 매니저 & 브랜딩
- 부서: CCB
- 회사: HARTING Stiftung & Co. KG