모든 전기 협회와 케이블 솔루션 - 어느 쪽이 다른 쪽과 어떤 관련이 있나요?
요르그 쉬어
위치: HARTING 맞춤형 솔루션 담당 상무이사
- 회사: HARTING 테크놀로지 그룹
기후 변화와 그에 따른 지구 온난화는 이미 시작되었을 뿐만 아니라 실제로 가속화되고 있습니다. 이제 과학계, 정치계, 기업, 사회에서 이에 대한 공감대가 형성되고 있습니다. 우리 모두는 이러한 부정적인 추세를 막는 데 기여해야 합니다. 전 세계 인구가 동시에 계속 증가하면서 자원과 에너지 소비가 증가하고 있다는 사실은 이 과제를 더욱 어렵게 만듭니다.
유엔의 17가지 지속 가능한 개발 목표는 2016년 1월에 발효되었습니다. 올 일렉트릭 소사이어티는 유엔의 열망을 실현하기 위한 기술 솔루션 중 하나입니다. 올 일렉트릭 소사이어티를 한마디로 설명하자면 다음과 같습니다: 전기가 통할 수 있는 모든 것이 전기화될 것입니다. 이에 대한 사례는 이미 충분히 많습니다: 전기 자동차가 내연기관 자동차를 대체하고 있고, 히트 펌프가 화석 연료를 사용하는 난방 시스템을 대체하고 있습니다.
이를 위해 필요한 에너지는 풍력 및 태양광, 수력 또는 바이오매스 등 청정하고 친환경적인 에너지여야 합니다. 이 에너지는 지능형 전력망을 통해 운송되며, 적절한 경우 운송 및 저장 매체로서 수소를 통해서도 운송됩니다. 에너지 사용은 가능한 한 효율적이어야 하며, 바로 여기에서 섹터 커플링이라는 개념이 등장합니다. 이상적으로는 산업, 운송, 빌딩 인프라와 같은 개별 부문 간의 엔드투엔드 물리적 전력망 연결과 이를 지능적으로 관리하는 것을 의미합니다.
전력망의 순수한 물리적 네트워킹 외에도 소비자, 시스템 등이 그에 따라 디지털화되어야 하며, 이는 곧 통신이 가능해야 함을 의미합니다. 이는 필요한 에너지와 관련 상태를 실시간으로 요청하고 전송할 수 있는 유일한 방법입니다.
따라서 자산 간에도 디지털 인프라를 구축해야 합니다. 모든 것이 전기화되고, 모든 것이 디지털화되고, 모든 것이 네트워크로 연결되면 우리는 '완전 전기 사회'에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 이 비전의 최대 표현은 많은 국가 이기주의에 의해 좌절되고 있는 비전이기도 합니다. 비록 전기화, 디지털화, 네트워크화 과정이 처음에는 한 국가, 한 부문에서만 시작되더라도 기본 아이디어는 여전히 옳습니다.
큰 이슈를 움직이려면 세부적으로 연결해야 합니다. 저희는 플러그형 케이블로 기여합니다.
요르그 쉬어
HARTING 맞춤형 솔루션 담당 상무이사
또한, HARTING은 UN의 지속 가능한 개발 목표와 모든 전기 소사이어티에 기여하고 있습니다. 간단하고 명료합니다: 모든 전기 사회를 연결합니다!
전 세계는 점점 더 전기화되고 있으며, 이는 전기 소비자를 전송하는 것을 수반합니다. 이를 위해 케이블은 한 세기 동안 소비자와 연결되어 왔습니다. 이는 고정 연결을 통해 직접 실행하거나 플러그 커넥터를 통해 보다 편리하고 모듈화된 방식으로 실행할 수 있으며, 당사는 이를 통해 올 일렉트릭 소사이어티를 지원하고 있습니다. 커넥터 자체 외에도 로봇과 같은 특정 애플리케이션을 위한 완벽한 케이블링 솔루션도 제공합니다. 향후에는 모든 전기화된 자산도 디지털화되어 데이터 측면에서 네트워크로 연결될 수 있습니다. 이를 위한 대규모 데이터 커넥터 포트폴리오를 보유하고 있으며 이러한 모든 인터페이스에 적합한 사전 조립된 케이블 제품군을 공급합니다. 싱글 페어 이더넷은 현재 데이터 인터페이스가 없는 네트워킹 자산을 위한 기술 중 하나이며, HARTING은 이 분야에서도 발전을 주도하고 있습니다.
더 큰 그림의 목표를 추구하기 위해서는 각 주제를 세부적으로, 전기적으로, 데이터 측면에서 연결해야 합니다. 하팅은 케이블뿐만 아니라 플러그형 제품에도 기여하고 있습니다.
데트레프 지베르딩벡(Detlef Sieverdingbeck)
위치: 기업 커뮤니케이션 총괄 매니저 & 브랜딩
- 부서: CCB
- 회사: HARTING Stiftung & Co. KG