섹터 커플링은 커넥터에 까다로운 요건을 요구합니다
에너지 전환은 어떻게 성공할 수 있을까요? & ZVEI, 전기전자기술협회(VDE), DKE 등 산업계와 표준화 단체는 화석 연료를 재생 가능한 자원으로 대체하기 위해 부문별 연계를 옹호하고 캠페인을 벌이고 있습니다. 따라서 열 발생과 운송은 데이터 기술과 에너지 측면에서 연결되어야 합니다. 각 부문은 최적의 에너지 효율을 달성하기 위해 서로 직접 소통합니다. 이 시나리오에서 커넥터의 역할에 대해 HARTING Electric의 전무이사 Norbert Gemmeke와 인터뷰를 진행했습니다.
tec.news: 섹터 커플링에는 어떤 기술적 과제가 수반되며, 이러한 솔루션 시나리오에서 커넥터는 어떤 역할을 할 수 있나요?
Norbert Gemmeke: CO2 감축을 달성하는 유일한 방법은 지속 가능하고 재생 가능한 에너지를 효율적으로 사용하는 것입니다. 이를 위해서는 에너지, 즉 전기가 최적으로 연결되고, 조절되고, 제어되어야 합니다. 여기서 전원 및 데이터용 커넥터는 매우 중요합니다.
tec.news: 올-일렉트릭 소사이어티(AES)로 가는 과정에서, HARTING은 에너지, 모빌리티 및 산업 부문을 구체적으로 파악했습니다. 특히 산업 생산이 화석 연료를 대체하는 데 기여할 수 있는 것은 무엇일까요?
Gemmeke: 직류(DC)는 앞서 언급한 모든 영역에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 산업 분야에서는 풍력 및 태양 에너지를 직접 사용하고 드라이브의 제동 에너지를 활용하여 매우 높은 수준의 효율을 달성할 수 있습니다.
tec.news: 커넥터가 산업에서 전기 저장 시스템의 사용을 지원하고 효율성을 높이는 데 어떻게 도움이 될 수 있나요?
Gemmeke: 저는 여기서 더 큰 그림을 보고 싶습니다: AES의 일관된 구현은 세상을 훨씬 더 전기적으로 만들 것입니다. 이를 위해서는 가장 좁은 공간에서 더 높은 전류 밀도가 필요하며 더 높은 전류 및 전압 레벨이 요구됩니다. 한편으로 이는 커넥터에 대한 요구 사항을 한층 더 강화합니다. 반면에 커넥터는 에너지 저장 시스템(ESS)뿐만 아니라 기계, 에너지 분배기 및 모빌리티 부문의 애플리케이션에 사용하기 위해 전기적 요구 사항 측면에서 더욱 보편화되고 균일해지고 있습니다.
tec.news: 재생 가능 발전의 하강과 피크의 균형을 맞추려면 더 많은 제어 기능과 그리드 버퍼 및 스토리지 시스템을 사용해야 합니다. 이는 고객에게 어떤 의미가 있을까요?
Gemmeke: 여기서 두 가지 결정적인 방향을 고려해야 합니다: 첫째, 관련된 에너지입니다. 이는 간단하고 안전하게 확장 가능한 방식으로 신속하게 제공되어야 하며, 이는 플러그 커넥터를 통해서만 실현할 수 있습니다. 반면에 제어 및 규제 기능과 그에 따른 데이터 커넥터가 결정적인 역할을 할 것입니다. 소프트웨어와 AI를 활용한 지능적인 에너지 관리가 중요한 요소가 될 것입니다.
tec.news: 무엇보다도 업계는 재생 에너지의 균형 잡히고 안전하며 유리한 전력 공급에 관심이 있습니다. 섹터 커플링을 안전하게 추진하는 데 필요한 인프라가 산업 현장에 구축되어 있나요?
Gemmeke: 현재로서는 아직 그러한 인프라가 없기 때문에 이것이 AES의 중요한 목표입니다. 출발점은 정해졌지만, 현재 진행 중인 확장 작업은 여전히 속도를 내야 합니다.
tec.news: 각 부문 간의 조율을 위해서는 방대한 양의 데이터 교환이 수반됩니다. 관련된 인프라가 통신할 수 있어야 합니다. 연결 기술 제조업체의 관점에서 원활하고 원활한 전환을 위해 표준/규범 영역에서 어떤 일이 일어나야 할까요?
Gemmeke: 우리는 방대한 양뿐만 아니라 많은 양의 에너지와 높은 연결 부하에 대해서도 이야기하고 있습니다. AES의 고속 구현은 커넥터, ESS 및 유통업체(하드웨어 및 소프트웨어)의 표준을 통해서만 달성할 수 있습니다. 이는 전기와 데이터 모두에 적용됩니다.
tec.news: 산업계에서는 기계와 시스템을 모듈화하면 다운타임과 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 커넥터는 설계 및 구성을 통해 이 프로세스를 지원합니다. 이제 운송, 전기 및 열 발전 부문에서와 같이 다른 부문에서도 모듈화가 계속 발전할까요?
Gemmeke: 네, 물론입니다. 한편으로는 연락처와 짝짓기 얼굴에 보다 통일된 요구 사항이 적용되고 있습니다. 반면에 케이블과 케이블 어셈블리에도 이러한 요구 사항을 적용하고 그에 따라 충족해야 합니다.
독일 에너지 소비의 약 3분의 2는 건물 냉난방과 운송에 사용되며, 이 두 부문 수요의 90%가 여전히 화석 연료로 충당되고 있습니다. CO2 감축 목표를 달성하려면 화석 연료의 사용 비중을 획기적으로 줄여야 합니다. 따라서 특정 산업 분야에서는 탈탄소화를 위한 지렛대로서 섹터 커플링을 옹호하고 있습니다. 이 개념은 재생 에너지를 매개로 열, 발전, 운송 부문을 결합하는 것을 목표로 합니다. 목표는 전반적인 이산화탄소 배출량을 줄이는 것입니다. 이는 발전소 간의 데이터 교환, 지능형 에너지 관리, 요구사항에 따라 재생 가능한 전기를 열 및 기타 에너지원으로 변환함으로써 가능합니다. 풍력과 태양열은 에너지 공급의 기반이 될 것이며, 바이오가스와 친환경 수소는 휘발성 발전의 공백을 메울 것입니다. 수백만 개의 소규모 '발전소'의 생산량을 소비량에 맞춰 조정할 수 있으며, 부문 간 경계를 넘어 공급과 수요를 관리할 수 있습니다.
데트레프 지베르딩벡(Detlef Sieverdingbeck)
위치: 기업 커뮤니케이션 총괄 매니저 & 브랜딩
- 부서: CCB
- 회사: HARTING Stiftung & Co. KG