O design higiênico permite higiene e segurança
Han® F+B: conectores especiais higiênicos e robustos para a zona de produtos e pulverização. Proteção contra jatos de água e agentes de limpeza agressivos.
Higiene e segurança são de especial importância no processamento de alimentos. Máquinas e equipamentos precisam ser projetados de forma que sejam fáceis de limpar e devem ser evitados bolsões de sujeira.
Com o Han® F + B, a HARTING está entregando uma linha de conectores que foram especialmente projetados para os requisitos da indústria alimentícia. Superfícies lisas dificultam o acúmulo de bactérias. As bases e vedações são robustas; elas protegem os contatos internos contra os jatos de água e agentes de limpeza agressivos.
Redução dos tempos de inatividade
Cada minuto conta quando uma máquina está inativa. As equipes de operadores e de serviço frequentemente sofrem grande pressão para solucionar rapidamente uma parada quando esta ocorre. Em tais situações, as conexões de alimentação da instalação devem ser fáceis de manusear.
Ao utilizar o Han® F+B, os usuários não precisam abrir nenhum prensa-cabos no quadro de comando para desacoplar dispositivos de campo. A complexa desconexão e reconfiguração da fiação fixa não é mais necessária. Assim, as instalações das facilidades são feitas mais rapidamente se forem utilizados conectores plug-in. Mudanças de ferramentas e chamadas de serviços também são concluídas com rapidez.
Além disso, a série Han® F+B foi projetada para que possa ser conectada e desconectada com facilidade, segurança e rapidez. As caneluras especiais nas paredes do invólucro garantem que as mãos do instalador não escorreguem do conector.
Constantemente no produto e na zona de pulverização
O zona de produtos é a área exposta ao contato direto com alimentos - ela tem os requisitos mais exigentes para máquinas e componentes. Essa área costuma ser mantida pequena, para reduzir o trabalho de limpeza. Uma vez que interfaces eletromecânicas interromperiam estas superfícies lisas, sempre que possível elas são montadas fora dessa zona.
No zona de pulverizaçãose o alimento entrar em contato com os componentes circundantes, ele poderá ser danificado. O material de processamento que entra em contato não pode ser liberado para voltar ao fluxo de produtos. Apesar dos melhores esforços, resíduos ainda podem se prender nos componentes, possibilitando o acúmulo de bactérias. Dessa forma, após os lotes serem processados, essa zona precisa ser limpa com o uso de produtos químicos e de lavagem de alta pressão. Os conectores são práticos para isso, mas devem ser capazes de suportar a pressão da lavadora.
O design das bases Han® F+B foi adaptado aos requisitos desta zona. A base tem áreas e superfícies largas, em conformidade com as diretrizes do European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Bases e vedações fornecem proteção IP69K para as conexões.
White paper: o uso de conectores na indústria alimentícia
Suas vantagens em resumo:
Fácil de limpar projeto especialmente para a zona de pulverização
Conexões confiáveis garantida, mesmo com limpeza diária
Proteção contra jatos de água e agentes de limpeza agressivos
Redução dos tempos de inatividade e interrupções
Substituição mais rápida de componentes defeituosos e configuração eficiente ao trocar de produtos
Instalação simples e rápida de máquinas e instalações
A padronização da parte inferior da máquina já foi realizada. Podemos trocar facilmente os insertos sem precisar reprojetar todo o trabalho em metal, caso um de nossos clientes queira mudar uma opção. Abordamos a HARTING, pedindo uma nova conexão de união de cabo a cabo. Isso abre opções para algumas variações de máquinas. O conector Han® F+B permite conexões IP69K seguras para extensões ou a eliminação de caixas de junção em uma linha de produção.
Steve Woodhead
Engenheiro Elétrico, Packaging Automation Ltd.