Declaração Ambiental
O programa e sistema de gestão ambiental do Grupo de Tecnologia HARTING tem sido continuamente certificado para suas localidades alemãs desde 1996, de acordo com o Regulamento de Auditoria Ecológica da CE (EMAS).
Verde é como pensamos, e verde é como agimos
*Diretoria do Grupo de Tecnologia da HARTING
Assumimos a responsabilidade. Há muitos anos, estamos tomando medidas concretas para o dia de trabalho. Até o momento, implementamos muitos projetos de proteção ambiental. Mas toda grande ação também precisa começar em algum lugar. Por alguém que lidera pelo exemplo. Para nós, essa é a própria família Harting. Por que isso acontece? Eles vivem de forma sustentável há três gerações. Eles integraram firmemente a proteção ambiental à visão do Technology Group' há mais de 25 anos. Eles também levam a sério as preocupações ambientais ao planejar a estratégia corporativa futura. Isso é bom para nossos netos!
A condução de nossos negócios e a proteção do meio ambiente não são mutuamente exclusivas. Estamos convencidos de que devemos considerar ambos para obter sucesso a longo prazo.
Dietmar Harting
Membro da Diretoria e Sócio
A meta de evitar, reduzir e compensar os gases de efeito estufa orienta nossos esforços corporativos para proteger o clima. Evitar e reduzir são nossas principais prioridades aqui.
Não estamos tentando fazer uma "lavagem verde" em nosso desempenho ambiental por meio de serviços de compensação, como certificados de compensação. Nós nos esforçamos para ter um impacto sustentável em um clima saudável.
Philip Harting
Presidente do Conselho
Na HARTING, estamos trabalhando ativamente para preservar o mundo em sua beleza e diversidade para as gerações futuras. Em alguns dias, damos passos largos e, em outros, passos menores. Mas nunca ficamos parados.
Além da energia renovável, nos concentramos em medidas e projetos que protegem o meio ambiente. O resultado foi positivo! Conseguimos reduzir drasticamente nossa pegada de carbono corporativa* nos últimos anos.
*O Corporate Carbon Footprint (CCF) representa as emissõesde CO2 de uma empresa. É um importante indicador de desempenho ambiental.
De 2011 a 2022, nossa pegada de carbono corporativa na Alemanha foi reduzida em 92%.
Isso corresponde a uma economia anual de cerca de 17.700 toneladas de CO2.
Declaração Ambiental
O programa e sistema de gestão ambiental do Grupo de Tecnologia HARTING tem sido continuamente certificado para suas localidades alemãs desde 1996, de acordo com o Regulamento de Auditoria Ecológica da CE (EMAS).
Nunca comece a parar. Nunca pare de começar
Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 a.C.
Para proteger o mundo de forma sustentável, são necessárias estratégias de longo prazo que estejam firmemente integradas ao planejamento da empresa para o futuro. Contamos com três pilares para avançar em direção às nossas metas ambientais.
Proteção ambiental compreensível e transparente
A responsabilidade ambiental é parte integrante de tudo o que fazemos para criar valor para as pessoas.
100% de neutralidade climática em nossas localidades
Reduzimos para 50% nossas emissões* diretamente influenciadas pelos processos upstream e downstream.**
* Escopo 1 e 2
**Meta da Absolut para o FY20/21: Emissões < 3,8 milhões de kgCO2eq
Reduzimos, substituímos e eliminamos substâncias perigosas
Aumentamos a capacidade de reciclagem e o conteúdo ideal de reciclagem de nossos produtos.
Aceitamos totalmente a devolução de nossos produtos e embalagens no final da vida útil
O que fazemos hoje determina como será o mundo amanhã.
Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 - 1916
O WE é decisivo. Porque, para realmente mudar algo, é preciso cada um de nósOs exemplos a seguir mostram como o Grupo de Tecnologia realmente pratica a proteção ambiental em todos os níveis e em consideração a vários aspectos ambientais:
Somos membros da iniciativa pioneira nacional Empresas de Proteção Climática.
Bicicleta de trabalho HARTING
Perguntamos a ele o motivo.
HARTING: Sr. Kröger, o que o levou a decidir alugar uma bicicleta elétrica?
Ralf Kröger: Antes de mais nada, eu queria uma bicicleta elétrica para poder ir ao trabalho. Gosto de andar de bicicleta. No entanto, como engenheiro de manutenção de fábrica, passo a maior parte do dia em pé. A opção de alugar uma bicicleta elétrica com um motor que eu possa ligar chegou no momento certo para mim.
HARTING: Você usa sua bicicleta elétrica regularmente?
Ralf Kröger: Com certeza! Vou com ele para o trabalho quase todos os dias. Mesmo quando o tempo não está muito bom. Agora tenho ajuda nos dias de vento. Mas também o uso de forma particular para ir de um lugar a outro e andar de bicicleta durante meu tempo livre. Você não acreditaria em todas as coisas que descobre em sua casa e que nunca havia notado de um carro.
HARTING: Isso provavelmente é familiar para todos nós. Que experiências você teve além dessa?
Ralf Kröger: Quando ando de bicicleta, não apenas chego em casa relaxado depois do trabalho, mas também começo o dia de trabalho renovado pela manhã. Não faz diferença em termos de tempo o fato de eu ir para o trabalho de carro ou de bicicleta. Isso também me mantém em forma. A propósito, meus colegas disseram a mesma coisa. Todos concordamos que nunca pedalamos tanto quanto agora.
HARTING: Então, você o recomendaria a outras pessoas?
Ralf Kröger: (rindo) Acho que já deu para perceber pela nossa conversa, não é? Sim, eu recomendaria mais ciclismo para todos! Você ganha novas impressões e, ao mesmo tempo, beneficia sua saúde e o meio ambiente. Minha esposa e eu estamos pensando em nos livrar do nosso segundo carro.
HARTING: Bem, achamos que é uma ótima ideia. Obrigado por nossa entrevista, Ralf Kröger!
O que já é uma prática comum em muitos países ainda não se tornou padrão em alguns deles. Portanto, a conversão de nossa subsidiária em Zhuhai é ainda mais valiosa. Desde 2022, nossos colegas de lá têm usado apenas pratos reutilizáveis em vez de descartáveis. Em vez de beber diretamente de garrafas, as pessoas agora bebem em copos. Isso não apenas reduz a quantidade de água desperdiçada. Também economizamos cerca de 1.500 garrafas plásticas por ano.