Nossas tecnologias
Perseverança e determinação são duas características que garantem o sucesso em qualquer negócio.*
*Leo Nikolayevich Tolstoy, 1828 - 1910
Priorizamos o sucesso corporativo de longo prazo em vez de voos de fantasia de curto prazo.
Muita capacidade cerebral e companheiros competentes nos dão o vento de popa de que precisamos em nossa jornada:
Connectivity+ é a nossa estratégia para implementar nossa visão "Queremos moldar o futuro com tecnologias para pessoas", concretamente com produtos e aplicativos. Os rápidos avanços tecnológicos, a digitalização e as demandas de clientes e parceiros tornaram necessária uma reformulação: além das novas tecnologias, fatores humanos e ambientais, bem como as principais questões globais, estão ganhando mais destaque. Como lidamos com tudo isso? Pensando e agindo de forma inovadora. Para aproveitar as vantagens da cocriação, envolvemos clientes e parceiros o mais cedo possível. Refletimos e trocamos ideias, pois só podemos desenvolver as melhores inovações para o futuro quando trabalhamos juntos.
Nosso Centro de Qualidade e Tecnologia da HARTING (HQT) foi projetado para ser sustentável em termos de energia. O conceito arquitetônico, que se baseia na estrutura aberta do campus, convida a uma troca aberta de ideias. Assim, ele oferece o ambiente perfeito para garantir a qualidade e o sucesso de longo prazo do Technology Group. Porque a qualidade e a tecnologia são os fatores essenciais para a inovação e o crescimento.
A ethernet de par único (SPE) é o fundamento de infraestrutura que possibilita a IIoT e Indústria 4.0. Como o mercado de IIoT está crescendo rapidamente, fizemos parcerias com outros líderes em tecnologia para avançar rapidamente nessa tecnologia. A Rede de Parceiros Industriais da SPE fornece o primeiro ponto de contato para os usuários configurarem redes e dispositivos SPE. Esta parceria faz recomendações claras para o desenvolvimento de futuras aplicações IIoT, opera uma plataforma central de informações e fornece segurança de investimento aos usuários para que eles possam confiar nesta tecnologia no futuro.
Saiba mais
Juntamente com nossos parceiros da rede SmartFactory, nós nos dedicamos aos tópicos do Setor 4.0 e à fábrica do futuro. &Nosso objetivo, como uma parceria de iguais, é avançar e implementar projetos de P&D juntos. A rede tem sua própria fábrica inteligente para garantir que o ambiente mais realista possível esteja disponível.
We are part of the Microsystems Technology Laboratory (MTL) and the Microsystems Industrial Group (MIG) at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). MTL's research areas are very broad and are helping to shape many of the next generation of Industry 4.0 technologies. Como membro, promovemos pesquisas e trabalhamos com alunos e palestrantes em tópicos relevantes para a Indústria 4.0. Para a HARTING, esta é uma troca importante que nos ajuda a atingir nossas metas de Connectivity+.
Aquele que deixa de ser melhor deixa de ser bom
Oliver Cromwell, 1599 - 1658
Consideramos nossas tecnologias em todo o ciclo de vida do produto. Para garantir que nossos produtos permaneçam sustentáveis, prestamos atenção, desde o início, à facilidade de uso, às matérias-primas essenciais e ao seu conteúdo reciclado. Otimizamos continuamente nosso processo de fabricação. O transporte, a embalagem e a reciclagem otimizados também ajudam a reduzir os danos ambientais. Aqui estão alguns exemplos concretos de como lidamos com a proteção ambiental em relação aos nossos produtos.
A mão certa para a proteção ambiental
O braço direito da proteção ambiental Somos como o Robin do Batman, o Dr. Watson do Sherlock Holmes ou o braço direito da proteção ambiental. Nossas tecnologias estão presentes em muitos mercados voltados para o futuro. Seja em energia eólica, transporte ferroviário ou eletromobilidade, nossos produtos possibilitam a sustentabilidade e a proteção ambiental e, portanto, contribuem para um futuro limpo.
Sistemas de armazenamento de energia: Energia quando você realmente precisa dela - com o Han® S
Nosso Han® S foi desenvolvido especificamente para sistemas de armazenamento de energia sustentável. Ele pode ser usado para interconectar módulos de bateria (BMs) para expandir facilmente a capacidade total dos ESSs, que são projetados de forma modular para fornecer vários serviços importantes. Isso inclui a integração de energia renovável, a mudança de demanda e a redução do pico de carga. Ao reduzir os picos, é possível economizar até 80% nos gastos com eletricidade.
Energia eólica: A energia eólica muda para Ethernet
Nosso sistema de transmissão de fibra óptica serve como uma matriz para comunicações Ethernet em turbinas eólicas modernas. Fornecemos o cabeamento completo, inclusive a transmissão da junta rotativa. A vantagem: taxas de transmissão de dados mais altas permitem um melhor controle do sistema. Além disso, nossa interface Plug & Play garante menos tempo de inatividade. Os longos tempos de preparação podem ser eliminados. O uso do sistema é otimizado. Isso também é bom para o meio ambiente!
Agricultura inteligente: Inteligente, mais inteligente, conector de alta tensão AEF
Nosso conector de alta tensão AEF é compatível com a agricultura inteligente. A conexão padronizada transmite alta potência de 150 kW do trator para o implemento. O modo de operação elétrica resulta em maior eficiência energética em comparação com as alternativas mecânicas ou hidráulicas, permitindo um consumo de diesel até 20% menor.
E-Mobilidade: Um cabo de carregamento para tudo
Uma infraestrutura de recarga bem desenvolvida com uma rede densa de estações de recarga é necessária para que a transição para a E-Mobilidade seja bem-sucedida. É por isso que, além dos cabos de carregamento de veículos, também produzimos cabos de carregamento para estações de carregamento e até mesmo tomadas de carregamento. Atendemos a todos os padrões comuns e podemos produzir na Europa, na China e nos EUA.