A PNO especifica HARTING ix Industrial® como nova interface PROFINET
Em 29 de junho de 2021 a Organização dos Usuários PROFINET (PNO) publicou a Tecnologia de Interconexão e Cabeamento PROFINET - Diretiva para PROFINET Versão 5.0 , um novo conjunto de regras para cabeamento com conformidade PROFINET em equipamentos, sistemas e plantas industriais. Graças ao ix Industrial® a PROFINET se beneficia com uma interface Ethernet significativamente mais compacta e robusta do que as soluções RJ45 anteriores - um caminho ao futuro da miniaturização. A face de acoplamento ix Industrial® para transmissão Ethernet representa um novo componente importante na seção SPC "Specific Passive Components".
Consequentemente, os fabricantes dos dispositivos com conformidade PROFINET agora podem desenvolver dispositivos mais compactos com uma base segura e confiável, portanto, economizando valioso espaço de instalação no painel de controle. Given the 70% smaller ix Industrial® device socket compared to known RJ45 connections, the number of ports can be doubled for the same device size or, conversely, a device can be designed that is significantly more compact.
In addition to the miniaturisation and space savings that will become increasingly vital in the future, the HARTING ix Industrial® interface offers device manufacturers and users one thing in particular: A high-performance, reliable, and industrial-grade connector paving the way to the future.
Propriedades principais
5,000 ciclos de conexão
Trava metálica robusta
Contatos blindados THR
Blindagem 360 graus
Transmissão de até 10 Gbit/s
PoE/PoE+
Soquete do dispositivo 70% menor
Vantagens para os usuários e fabricantes PROFINET:
Contato confiável em case de impacto e vibração
Menos interrupções de contato
Resposta acústica durante a inserção da trava de fixação de sinais
Manuseio fácil e conveniente impedindo a perda acidental
Novas opções de miniaturização
Transmissão segura
Dependendo da aplicação, os usuários podem escolher entre uma saída de cabo reta ou angular. Isso significa que até mesmo espaços apertados em painéis de controle não representam problema. Para atender a ambientes exigentes, a interface ix Industrial® também estará disponível em invólucros PushPull com proteção IP65/67 a partir do outono.
Os fabricantes de tecnologia de medição estabelecidos nos mercados estão apoiando de forma confiável o padrão ix Industrial® com uma ampla gama de tecnologia de medição.
Mais
Jonas Diekmann
Posição: Editor técnico
- Departamento: Gerenciamento global de produtos
- Empresa: HARTING Electronics GmbH