Escalabilidade simples e segura da energia da rede
Uma infraestrutura eficiente e confiável exige que a energia seja distribuída de forma ideal. As soluções da HARTING podem ajudar a simplificar e garantir a escalabilidade da rede.
A implementação consistente da All Electric Society (AES) exige altos níveis de corrente e tensão nos menores espaços. Uma infraestrutura de rede correspondente deve ser projetada de forma que a energia possa ser conectada, regulada e controlada de maneira ideal.
Web-Seminário | Como a padronização para data centers pode reduzir custos e acelerar o tempo de colocação no mercado
Materiais de alta qualidade garantem maior vida útil
The advantages of plug & play solutions over hardwiring become evident when a data centre is connected to the transmission network: the installation time is reduced, for example, if at least parts of the transition from the 110 kV high-voltage network to the low-voltage area inside the data centre (400 V/230 V) are designed using cable assemblies with plug connectors.
A série
Os componentes da interface são projetados para serem tão robustos que a transmissão de energia entre geradores, conversores e transformadores permanece estável a longo prazo.
Cabos pré-montados para reduzir o tempo de instalação
Em ambientes internos, o interruptor automático do transformador (ATS) garante uma fonte de alimentação segura para os dispositivos downstream no data center. You will hardly find a solution better than the
Com polos únicos, os cabos podem ser pré-montados antes da instalação, o que permite que a infraestrutura de alimentação do data center seja configurada rapidamente.
Os compartimentos são equipados com parafusos de travamento que impedem o acoplamento ou a desconexão não intencional.
No lado energizado, os pólos individuais possuem uma proteção de contato abrangente para garantir que não haja risco de choque elétrico durante um desacoplamento, por exemplo.
Em geral, a terminação por crimpagem é ideal para uma qualidade de conexão consistente, pois os processos são repetíveis da maneira mais precisa.
Com uma chave de transformador, isso é particularmente relevante no lado do cabo. Outros tipos de conexão, como terminação por parafuso ou terminais de cabo, também podem ser usados no lado da fixação.
Os postes únicos reduzem o esforço de instalação e aumentam a flexibilidade, ajudando os operadores de data centers a lidar com a escassez de pessoal e de trabalhadores qualificados.
Suas vantagens em resumo:
Configuração acelerada da infraestrutura de energia devido à solução plug & play e aos cabos pré-montados
Vida útil mais longa devido às coifas e invólucros metálicos padrão Han® HPR para ambientes agressivos
Economia de custos devido ao estoque mínimo necessário com base em um sistema de codificação eficiente
Peso de manuseio reduzido portanto, os fios simples agora podem ser conectados com os polos simples