Dépannage simplifié pour augmenter la disponibilité du système
Les systèmes informatiques ne sont remarqués que lorsqu'ils tombent en panne. Les solutions HARTING peuvent contribuer à simplifier le dépannage et à réduire les temps d'arrêt.
Les systèmes informatiques ne sont remarqués que lorsqu'ils tombent en panne. Ils constituent désormais l'épine dorsale des opérations quotidiennes dans tous les secteurs d'activité. Il est donc essentiel que l'infrastructure informatique soit très fiable et que les délais moyens de réparation après une défaillance du système soient courts.
Dans le contexte d'un système informatique, deux indicateurs de performance clés jouent un rôle majeur : MTBF et MTTR. MTBF signifie Mean Time Between Failure et se réfère à la durée moyenne de fonctionnement entre deux pannes. Le MTTR, quant à lui, signifie Mean Time To Repair et se réfère à la durée moyenne des réparations des systèmes informatiques défaillants. Ensemble, ils constituent la base du calcul de la disponibilité du système :
MTBF / (MTBF + MTTR) = Disponibilité du système
Le MTTR, clé de l'augmentation de la disponibilité des systèmes
Dans un centre de données, d'autres processus et infrastructures, tels que la climatisation ou l'alimentation sans interruption (ASI), sont également contrôlés et protégés par des armoires de commande. Le dépannage des armoires de commande peut prendre beaucoup de temps et nécessite souvent l'intervention de spécialistes.
La cause du défaut ne doit pas nécessairement se trouver dans l'armoire de commande, mais peut également se trouver sur l'appareil lui-même. Les deux parties doivent être vérifiées.
Il faut parfois ouvrir plusieurs armoires pour isoler la panne. Les fusibles situés dans le bornier à l'intérieur de l'armoire de commande doivent être mesurés par des personnes qualifiées.
Protection simplifiée des armoires de commande
Avec le
En cas de court-circuit, ce dernier assure l'interruption rapide de l'alimentation des unités connectées en cas de surtension.
Le boîtier du
Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'avoir des rangées étendues de bornes de fusibles et que l'unité de commande reste protégée. Il est possible d'économiser jusqu'à 30 % de l'espace d'installation de la hotte ou du boîtier.
Protection simplifiée des armoires de commande
Avec le
En cas de court-circuit, ce dernier assure l'interruption rapide de l'alimentation des unités connectées en cas de surtension.
Le boîtier du
Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'avoir des rangées étendues de bornes de fusibles et que l'unité de commande reste protégée. Il est possible d'économiser jusqu'à 30 % de l'espace d'installation de la hotte ou du boîtier.
Aperçu de vos avantages :
Augmentation de la disponibilité du système en raison de la réduction des Mean Time To Repair (MTTR)
Efficacité accrue des processus de maintenance grâce à l'identification visuelle des fusibles grillés à l'extérieur des armoires de commande
Gain d'espace jusqu'à 30 % pour les armoires de commande en éliminant les nombreuses rangées de bornes de fusibles à l'intérieur de l'armoire de commande
La norme ORV3 contribue également à l'augmentation du temps de fonctionnement
En ce qui concerne les unités de racks de serveurs, la norme ouverte ORV3, définie par l'Open Compute Project (OCP), contribue également à accroître la disponibilité des systèmes : La réduction de la complexité grâce à la normalisation permet un service simple et rapide pour les composants d'alimentation utilisés en grand nombre dans les grands centres de données.