Die Suche nach Einsparmöglichkeiten ist ein Thema, das die Windkraftindustrie immer wieder beschäftigt. Alle Teile der Wertschöpfungskette müssen untersucht werden, wenn Windenergieanlagen auf verschiedenen Märkten wettbewerbsfähig angeboten werden sollen. In der Regel liegt der Schwerpunkt auf der Senkung der Stromerzeugungskosten, die durch die Verringerung der Kapital- und Investitionskosten (CAPEX) und der Betriebskosten (OPEX) erreicht wird.
Die angestrebten Reduzierungen lassen sich nicht ausschließlich dadurch erzielen, dass niedrigere Einkaufspreise für Materialien und Bauteile durchgesetzt werden. Stattdessen müssen neue Ideen und Prozesse gefunden und entlang der gesamten Wertschöpfungskette umgesetzt werden. Die Zulieferer müssen intensiver in die Fertigungsprozesse der Windindustrie eingebunden werden. Besonders vielversprechend ist die Zusammenarbeit im Bereich des Schaltschrankbaus.
Vormontage verkürzt den Aufwand für Fachleute vor Ort
Die rückseitig montierten Gehäuse unterstützen den Einbau von Schaltschränken. Kontakteinsätze von Steckverbindern können komplett aus dem Inneren des Schaltschranks in ein Schottgehäuse an der Oberfläche montiert werden. Diese Option wird als Rückwandmontage bezeichnet und ist sowohl für Han® B Metall- als auch für
Steckverbinder mit rückseitig montierbaren Einsätzen eröffnen ein erhebliches Optimierungspotenzial für Schaltschrankbau, Installation und Betrieb. Sie sparen Zeit bei der Terminierung, reduzieren Fehler (durch Kodierungsmöglichkeiten) und führen zu Kosteneinsparungen, z.B. bei Zweit- oder Drittinstallationen oder beim Ausbau von Schaltschrankteilen.
Zusätzliche Zeitersparnis durch schnellen Abschluss mit vorgespannter Käfigklemme
Die schnelle und werkzeuglose Anschlusstechnik von Han® ES Press verstärkt die Vorteile der Rückseitenmontage. Im Vergleich zu herkömmlichen Anschlusstechniken kann die für die Montage eines Steckverbinders erforderliche Zeit um die Hälfte reduziert werden. Han® ES Press ist eine Familie von Einsätzen, die auf der bewährten Käfigklemmtechnik basiert.
Sie müssen die Drähte nur noch abisolieren und direkt in den Han® ES Press Einsatz einlegen. Dann wird der blaue Betätiger eingedrückt, und die vorgespannte Käfigklemme umschließt das Kabel fest und sorgt so für eine zuverlässige und rüttelsichere Verbindung. Es müssen keine zusätzlichen Kontakte gecrimpt werden; keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
Leichtes Überbrücken von Kontakten in Einsätzen
In einem Schaltschrank finden sich viele Klemmenleisten, die elektrische Leitungen mit gleichem Spannungsniveau in elektrischen Knotenpunkten vervielfältigen oder sammeln; die Anzahl der Kabel ist hoch und der Platz für Klemmenleisten ist begrenzt. Mit Han® ES Press können nun die elektrischen Knoten oder die Potenzialvervielfältigung direkt am Einsatz eingerichtet werden. Die Drähte werden einfach überbrückt, indem die Brücken in den Isolierkörper gesteckt werden.
Der Einsatz von verschiedenen Längs- und Querbrücken reduziert den Platzbedarf und spart Montagezeit. Neben der Potenzialvervielfachung ermöglichen sie den Aufbau von Stern- und Dreieckschaltungen, z. B. zum Anschluss von Sensoren. Hersteller von Schaltschränken profitieren von schnelleren Anschlussprozessen in der Serienfertigung und von schnelleren Verdrahtungen bei voller Funktionalität in der Feldinstallation, egal ob Litzen oder Aderendhülsen - mit oder ohne Aderendhülse - verwendet werden. Die genannten Vorteile gelten für alle in Windkraftanlagen eingesetzten Klemmenkästen.
Kombiniert man beide Lösungen - die rückseitige Abdeckung bzw. das Gehäuse und den Han® ES Press-Einsatz - ermöglicht dies dem Schaltschrankbauer eine Zeitersparnis, da der Montageprozess verkürzt wird und Platz gespart werden kann (insbesondere durch die Überbrückungsfunktion). Diese Vorteile ergänzen alle anderen Vorteile des Einsatzes von Steckverbindern in der Windindustrie. Generell unterstützen sie die Realisierung von Kosteneinsparungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Windenergie.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Einsparung von Zeit und Kosten aufgrund der rückwärtigen Befestigungsmöglichkeiten
Separate Vorkonfektionierung ganzer Kabelbäume möglich
Senkung der Herstellungskosten durch bessere Arbeitsteilung
Zusätzliche Zeitersparnis durch Verwendung von Han® ES Press Schnellverschluss
Produktmuster anfordern
Möchten Sie von einer Zeit- und Kostenersparnis von bis zu 30 % profitieren, die durch die neuen Befestigungsmöglichkeiten an der Rückseite ermöglicht wird? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.