Nutzungsbedingungen
Haftung / Disclaimer
Der Anbieter ist für die in seinem Angebot zur Nutzung bereit gehaltenen Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen selbst und alleine verantwortlich.
Soweit in dieser Internetpräsenz Begriffe lediglich eingeschlechtlich aufgeführt sind, gilt hiervon selbstverständlich das jeweils nicht ausdrücklich benannte Geschlecht als mit erfasst und angesprochen, es sei denn, dass sich ausdrücklich etwas anderes aus dem jeweiligen Textzusammenhang ergibt. Speziell ältere Textbeiträge, wie sie z.B. in der Rubrik "Archiv" zu finden sind, sind oftmals nicht Geschlechtsneutral formuliert. Dies ist historisch bedingt und gründet lediglich in der Motivation des Verfassers, seinerzeit einen Text "einfacher lesbar" und "übersichtlich" gestalten zu wollen. Eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Personen eines bestimmten Geschlechts ist hierdurch zu keiner Zeit angestrebt worden und wird auch nicht in Zukunft angestrebt werden.
Der Anbieter bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren über die von ihm bereit gehaltene Internetpräsenz richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen.
In der Internetpräsenz werden unverbindlich Produkte vorgestellt und Produktinformationen mitgeteilt. Diese Informationen stellen insbesondere keine Eigenschaftszusicherungen dar. Verbindliche Informationen werden ausschließlich auf Nachfrage durch die jeweils zuständigen Mitarbeiter/in des Anbieters oder durch Vertriebspartner des Anbieters erteilt. Ein zuständiger Ansprechpartner kann nach Mail-Anfrage an folgende E-Mail-Adresse mitgeteilt werden:
Der Anbieter übernimmt keine Haftung oder Garantien für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf seiner Internetpräsenz bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für alle Verbindungen („Links“), auf die diese Präsenz direkt oder indirekt verweist.
Der Anbieter ist für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. Die Inhalte dieser Seiten hat der Anbieter nicht zur Kenntnis genommen und überprüft und macht sich diese Inhalte nicht zu eigen.
Der Anbieter behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
Der Anbieter haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, der aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit Informationen entstehen, die auf seiner Internetpräsenz bereitgehalten werden.
Urheberrecht / Marken
Der Inhalt dieser Netzpräsenz ist urheberrechtlich geschützt. Bis zum Beweis des Gegenteils stehen sämtliche Nutzungsrechte an der Netzpräsenz und den bereitgehaltenen Inhalten dem Anbieter zu. Sämtliche Rechte sind vorbehalten.
Jedem Nutzer der Präsenz wird das Recht eingeräumt, auf der Präsenz bereitgestellte Texte, Bilder und Grafiken ganz oder ausschnittweise zu speichern und zu vervielfältigen, soweit übernommener Inhalt deutlich mit einem auf die Rechte des Anbieters verweisenden Zusatz versehen wird.
Die in der Internetpräsenz des Anbieters verwendeten Produktbezeichnungen, Logos und Unternehmenszeichen sind kennzeichenrechtlich geschützt.
Rechtswahl
Es findet ausschließlich Österreichisches Recht Anwendung.