Der Wert einer Windenergieanlage (WEA) bemisst sich nicht nur an den Investitionen in Maschinen und Standortentwicklung, sondern auch an der Art und Weise, wie sie während ihrer gesamten Lebensdauer genutzt wird. Langfristig können Komponenten, die die Installation und Wartung vereinfachen, den Wert der Anlage enorm steigern. Wenn ein Windturbinenhersteller steckbare Steckverbinder für die elektrischen Verbindungen zwischen WEA-Modulen verwendet, kann dies sowohl die Investitionskosten (CAPEX) als auch die Betriebskosten (OPEX) senken.
Einfache Installation und Wartung von Windkraftanlagen
Ein gutes Beispiel für ein regelmäßig ausgetauschtes Bauteil einer Windkraftanlage ist der Schleifring - die Schnittstelle zwischen der feststehenden Gondel und der rotierenden Nabe. Der Schleifring dient zur Übertragung der Signale für die Pitchsysteme, die den Anstellwinkel der Rotorblätter bestimmen.
Diese Schnittstelle kann steckbar ausgeführt sein: Die Lösung von HARTING verwendet Han-Modular®-Einsätze und den Han-Modular®-Klapprahmen.
Die Steckerlösung bietet viele Vorteile gegenüber einer fest installierten Verkabelung. Der Schleifring kann schneller ausgetauscht werden, wodurch sich die Stillstandszeiten verringern. Bei der Wartung in der Servicewerkstatt kann der Schleifring ohne Eingriff in das Pitchsystem und ohne Demontage der Anschlusskabel ausgetauscht werden. Die Servicemonteure in der Gondel benötigen kein Spezialwerkzeug. Dadurch sinken die Kosten für Wartung und Reparatur.
Investitionskosten unter Kontrolle
Die Verwendung von Steckverbindern bietet gute Einsparmöglichkeiten sowohl bei den Anfangsinvestitionen als auch bei den Installationskosten. Die Stromversorgungsschränke in der Windkraftanlage sind nach wie vor meist fest verdrahtet.
Sie werden bei der Montage im Werk fest verdrahtet und geprüft, dann werden die Verbindungen getrennt und auf der Systemebene wiederhergestellt, um den Vorgang nach einer weiteren Trennung im Feld zu wiederholen.
Die Verwendung von steckbaren Steckverbindern beschleunigt den Installationsprozess und erhöht die Modularität des WT. Die steckbaren Verbinder eröffnen auch Optionen für die Modularisierung der Leistungsschränke.
Konnektivität in Windturbinen
Dieses PDF-Whitepaper zeigt Ihnen, wie Steckverbinder die Effizienz von Windturbinen steigern und die CAPEX und OPEX reduzieren können (PDF | 5 MB | 22 Seiten)
Nivellierte Kosten für Strom
Der Wert steckbarer Verbindungen für die Installation und den Betrieb einer Windkraftanlage lässt sich anhand zahlreicher weiterer Anwendungsbeispiele verdeutlichen.
Das nebenstehende Diagramm zeigt die Bereiche, in denen Steckverbinder die Installation/Investition (CAPEX) und den Betrieb (OPEX) vereinfachen und dadurch Einsparungen ermöglichen. Hervorzuheben ist, dass durch den Einsatz von Steckverbindern bereits in der Investitionsphase, bei der Montage und Installation im Feld, erhebliche Einsparungen erzielt werden können.
Dies senkt die Kosten für die Installation von Windparks durch die Verkürzung von Montageprozessen. Steckverbinder helfen jedem Monteur, der Komponenten in unzugänglichen Winkeln in der Gondel und im Turm befestigen muss.
Langfristig kommt man bei der Bewertung der Kosten für Investitionsgüter in einem WT nicht um den Einsatz von Steckverbindungen herum. Die Anfangskosten für diese Steckverbinder, die weniger als 0,5 % der Gesamtinvestition ausmachen, amortisieren sich bereits nach wenigen Wartungsvorgängen.
Abgesehen davon würde die Installationslogistik bei den derzeitigen konventionellen Anlagengrößen (Onshore-Durchschnitt: 3,3 MW) ohne eine modulare Bauweise mit Steckverbindungen schnell an ihre Grenzen stoßen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Einsparung von Zeit und Kosten aufgrund der rückwärtigen Befestigungsmöglichkeiten
Separate Vorkonfektionierung ganzer Kabelbäume möglich
Senkung der Herstellungskosten durch bessere Arbeitsteilung
Zusätzliche Zeitersparnis durch Verwendung von Han® ES Press Schnellverschluss
Whitepaper herunterladen
Erfahren Sie, wie Steckverbinder die Effizienz einer Windkraftanlage steigern und die CAPEX- und OPEX-Kosten senken können.