風力タービン(WT)の価値は、機械や用地開発への投資だけでなく、その後の運用方法まで全耐用期間を通じて測定されます。設置とメンテナンスを簡素化するコンポーネントは、長期的にプラントの価値を大きく高めます。風力タービンメーカーがWTモジュール間の電気接続にプラガブルコネクターを使用すれば、投資コスト(CAPEX)と運用コスト(OPEX)の両方を削減することができます。
風力タービンの設置とメンテナンスを簡単に
風力タービンで定期的に交換されるコンポーネントの代表例に、スリップリングがあります。スリップリングは固定されたナセルと回転するハブの間にあるインターフェイスです。回転翼の入射角を決定するピッチ装置に信号を送信するために使用されます。
このインターフェイスはプラグ式設計が可能です:HARTINGのソリューションは、Han-Modular®インサートとHan-Modular®ヒンジ付きフレームを使用しています。
プラグ式ソリューションは、恒久的に取り付けられた配線に多くの利点をもたらします。スリップリングはより短時間で交換できるので、ダウンタイムを短縮できます。修理工場でのメンテナンス中、ピッチ装置を邪魔せずに、接続ケーブルを取り外すことなく、スリップリングを交換できます。ナセルの整備士は特殊工具を使用する必要がありません。これにより、メンテナンスと修理のコストが削減されます。
投資コストの抑制
初期投資と設置費用にも、プラグ式コネクタの使用に伴う経費節減のチャンスがあります。風力タービンの配電装置は今もほとんどが配線で接続されています。
配電装置は、工場での組み立て中に配線接続されテストされます。そして、システムレベルで接続を外され復元されます。これは現場でさらに接続を外した後のプロセスを繰り返すためです。
プラグ着脱可能コネクタを使用すると、風力タービンの設置プロセスを短縮し、モジュール化を促進することができます。また、配電装置のモジュラー化の選択肢も広がります。
風力タービンの接続
このPDFホワイトペーパーでは、コネクターがどのように風力タービンの効率を高め、CAPEXとOPEXを削減できるかをご説明します (PDF | 5 MB | 22ページ)
発電コストの均等化
風力タービンの設置と運用にプラグ着脱可能コネクタを使用する価値は、他にも多くの事例で表すことができます。
こちらの図は、プラグ式コネクタによる簡素化で据付/設備投資(CAPEX)と運営費(OPEX)を節約できる分野を表しています。注目すべき点は、プラグ式コネクタの使用により現場での組み立てと設置が可能になり、投資段階から大幅節約ができることです。
組み立てプロセスを短縮することで、ウィンドパークの設置費用が削減されます。プラグ式コネクタは、ナセルとタワーで近づきにくい角度のコンポーネントを取り付けなければならない整備士を支援します。
長期的に風力タービンの資本財に発生する費用を評価すると、プラグ着脱可能コネクタの使用は避けられません。これらのコネクタへの初期費用は合計投資額の0.5%未満なので、2〜3回メンテナンスを行えば元が取れます。
このほか、プラグ式コネクタを使用するモジュラー設計を採用しないと、現在の標準的プラント規模(陸上で平均3.3MW)では設置物流がすぐに限界に達してしまいます。
主な利点:
時間とコストの節約 リアマウント・オプションで
ケーブルハーネス全体を別々に事前組み立て可能
製造コストの削減 役割分担の改善によって
さらなる時間の節約 Han® ES Press 迅速結線により
ホワイトペーパーダウンロード
コネクタは風力タービンの効率を高め、CAPEXおよびOPEXコストを削減することができます。そのしくみをご覧ください。