シングルペアイーサネット
シングルペアイーサネットの簡単な解説
クイックスタートガイド:シングルペアイーサネットについて、無料の電子ブックと短いビデオでご覧ください。
T1 Industrial - シングルペアイーサネット
たった1ペアの銅線でイーサネット伝送。SPEはフィールドデバイスとイーサネットネットワークの接続に最適な技術です。シングルペアイーサネット技術は高速かつ省スペースで、費用対効果に優れ、すぐに実装できます。単純なセンサやカメラなどにイーサネットインターフェースを装備することで、SPEは産業システムの統合やIIoTといったトピックの推進役として位置づけられています。
利用可能: ケーブルコネクタ|ケーブルアセンブリ|デバイス側
シングルペア・イーサネット規格
バリアフリーのデータ転送 - シングルペアイーサネットは産業用通信を変えます。SPE技術を広く普及させるためには、機器、ケーブル、コネクタの互換性が最優先されます。これは国際標準化によって保証されています。
IEC 63171-6
接続技術に関するIEC標準化委員会SC 48Bが2020年1月にIEC 63171-6を発行することで、シングルペアイーサネットの標準化が決定しました。嵌合面規格IEC 63171-6 T1 Industrial Styleは、すでに2016年にハーティングがSC 48Bに提出したシングルペアイーサネット嵌合面の最初の規格です。IEC 63171-6(Industrial Style)は、必要な仕様とテストシーケンスをすべて含む完全な標準文書であり、配線規格のISO/IEC 11801-xシリーズの現在のSPEケーブリング規格に組み込まれています。
ISO/IEC 11801 文書における SPE の実装は非常に重要です。なぜなら、この規格においてのみ、ケーブリングチャネルは、環境 - MICE - に関連するすべての必要なパラメータ(長さ、接続数、帯域幅、および NEXT、FEXT、シールド特性などを含む伝送パラメータ一式)とともに記述され、したがって、設置後に計測的に検証することができるからです。
コンポーネント規格とコネクタおよびケーブルの接続は、SPEのすべてのユーザに、適切な伝送リンクの構築とテストのための明確なガイドラインを提供します。
例えば、ISO/IEC 11801-3 Amd.1に記載されている以外のケーブルコンポーネントを使用することは原則的には可能ですが、その場合、規格に適合しなくなり、互換性がなくなり、機能が失われる可能性があります。このため、ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3とTIA TR-42は、統一インターフェイスを定義するための国際選考プロセスを2018年初めに開始した。これらの2つの選択プロセスは、ISO/IECとTIAにSPEメディア依存インタフェース(MDI)の勧告を要求したIEEE 802.3によって共同で開始されました。
この選考プロセスには、20以上の国の専門家委員会が参加しました。この選定プロセスの結果、HARTING T1 Industrialの提案に基づくIEC 63171-6に準拠した嵌合面は、産業用および工業関連のアプリケーション(M2I2C2E2およびM3I3C3E3)で全般的に受け入れられるようになりました。