tec.news
20 juin 2024
3 min

All Electric Society et solutions de câblage - l'un a-t-il quelque chose à voir avec l'autre ?


La société tout électrique est une solution technologique qui contribue à la réalisation des dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies, en vigueur depuis janvier 2016.
Connecter le monde
Jörg Scheer _DSC3556.jpg

Jörg Scheer

Position: Directeur général HARTING Customised Solutions

  • Entreprise: HARTING Technology Group

Le changement climatique, et avec lui la progression du réchauffement de la planète, ne s'est pas seulement installé, il s'est accéléré. La science, la politique, les entreprises et la société s'accordent désormais sur ce point. Nous devons tous contribuer à enrayer cette tendance négative. Ce défi est d'autant plus difficile à relever que la population mondiale continue d'augmenter en même temps, ce qui accroît la consommation de ressources et d'énergie.

Les dix-sept objectifs de développement durable des Nations Unies sont entrés en vigueur en janvier 2016. La société tout électrique est l'une des solutions technologiques visant à faire des aspirations des Nations Unies une réalité. En résumé, je décrirais la société tout électrique comme suit : Tout ce qui peut être électrifié le sera. Les exemples ne manquent pas : Les voitures électriques remplacent le moteur à combustion, les pompes à chaleur remplacent les systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles.

L'énergie nécessaire à cette fin doit être propre et verte, produite par exemple par l'énergie éolienne et solaire, l'énergie hydraulique ou la biomasse. Cette énergie sera ensuite transportée par des réseaux électriques intelligents et, le cas échéant, par l'hydrogène comme moyen de transport et de stockage. L'utilisation de l'énergie doit être aussi efficace que possible et c'est là que le couplage sectoriel entre en jeu. Idéalement, il s'agit d'une connexion physique de bout en bout au réseau électrique entre des secteurs individuels tels que l'industrie, les transports et l'infrastructure des bâtiments, et leur gestion intelligente.

Bild Kabel.jpg

Outre la mise en réseau purement physique du réseau électrique, les consommateurs, les systèmes, etc. doivent être numérisés en conséquence, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de communiquer. C'est le seul moyen de demander et de transmettre l'énergie requise et l'état correspondant en temps réel.

Une infrastructure numérique doit donc également être créée entre les actifs. Lorsque tout sera électrifié, tout sera numérisé et tout sera mis en réseau, nous parlerons alors de la société tout électrique. Son expression maximale est une vision qui est également contrecarrée par de nombreux intérêts nationaux. Néanmoins, l'idée de base reste la bonne - et même si le processus d'électrification, de numérisation et de mise en réseau n'est initialement lancé que dans un seul pays et un seul secteur.

»

Pour faire avancer les grandes questions, nous devons les relier en détail. Nous apportons notre contribution - par des câbles enfichables.

Jörg Scheer _DSC3556.jpg

Jörg Scheer

Directeur général HARTING Customised Solutions

HARTING contribue également aux objectifs de développement durable des Nations unies et à la All Electric Society. Tout simplement : Connecter la société tout électrique !

Le monde devient de plus en plus électrique, ce qui implique la transmission des consommateurs d'électricité. À cette fin, des câbles sont reliés aux consommateurs depuis un siècle. Cela peut se faire directement au moyen de connexions fixes ou, plus commodément et de manière plus modulaire, au moyen de connecteurs, avec lesquels nous soutenons la All Electric Society. Outre les connecteurs eux-mêmes, nous proposons également des solutions de câblage complètes pour certaines applications, telles que les robots. Chaque actif électrifié sera également numérisé à l'avenir afin de pouvoir être mis en réseau du point de vue des données. Nous disposons d'une large gamme de connecteurs de données à cet effet et fournissons une gamme correspondante de câbles pré-assemblés pour toutes ces interfaces. L'Ethernet à paire unique est une technologie permettant de mettre en réseau des actifs qui ne disposent pas actuellement d'une interface de données - et HARTING fait également avancer les choses dans ce domaine.

Afin de poursuivre les objectifs globaux, nous devons relier les sujets en détail, électriquement et en termes de données. Harting apporte sa contribution dans ce domaine - avec des câbles et des connecteurs.

Detlef Sieverdingbeck

Detlef Sieverdingbeck

Position: Directeur général de la communication d'entreprise & Branding

  • Département: CCB
  • Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG

Actualités connexes