Le couplage sectoriel impose des exigences élevées aux connecteurs
Comment réussir la transition énergétique ? Certains secteurs de l'industrie et de la normalisation, notamment le ZVEI, l'association pour les technologies électriques, électroniques et d'information & (VDE) et le DKE, plaident et font campagne en faveur du couplage sectoriel afin de remplacer les combustibles fossiles par des ressources renouvelables. La production de chaleur et le transport doivent donc être liés en termes de technologie des données et d'énergie. Les secteurs communiquent directement entre eux afin d'atteindre une efficacité énergétique optimale. Un entretien avec Norbert Gemmeke, directeur général de HARTING Electric, sur le rôle des connecteurs dans ce scénario.
tec.news : Quels sont les défis technologiques posés par le couplage sectoriel et quel rôle les connecteurs peuvent-ils jouer dans ces scénarios de solution ?
Norbert Gemmeke La seule façon de réduire les émissions de CO2 est de s'appuyer efficacement sur des énergies durables et donc renouvelables. Pour ce faire, l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, doit être connectée, régulée et contrôlée de manière optimale. Les connecteurs pour l'alimentation électrique et les données sont essentiels.
tec.news : Sur la voie de la société tout électrique (AES), HARTING a spécifiquement identifié les secteurs de l'énergie, de la mobilité et de l'industrie. Quelle contribution la production industrielle peut-elle apporter au remplacement des combustibles fossiles ?
Gemmeke : Le courant continu (CC) joue un rôle majeur dans tous les domaines mentionnés. Dans l'industrie, il est possible d'atteindre des niveaux d'efficacité très élevés en utilisant directement l'énergie éolienne et solaire et en exploitant l'énergie de freinage des entraînements.
tec.news : Comment les connecteurs peuvent-ils contribuer à soutenir l'utilisation des systèmes de stockage d'électricité dans l'industrie et à accroître l'efficacité ?
Gemmeke : Je voudrais examiner la situation dans son ensemble : Une mise en œuvre cohérente de l'AES rendra le monde considérablement plus électrique. Cela nécessite des densités de courant plus élevées dans les espaces les plus compacts, ainsi que des niveaux de courant et de tension plus élevés. D'une part, les exigences posées aux connecteurs s'en trouvent accrues. D'autre part, les connecteurs deviennent plus universels et plus uniformes en termes d'exigences électriques, non seulement pour une utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie (ESS), mais aussi dans les machines, les distributeurs d'énergie et leurs applications dans le secteur de la mobilité.
tec.news : Davantage de fonctions de contrôle et l'utilisation de tampons de réseau et de systèmes de stockage sont nécessaires pour équilibrer les creux et les pics de la production d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que cela signifie pour les clients ?
Gemmeke : Deux orientations décisives doivent être prises en compte ici : Tout d'abord, l'énergie utilisée. Ces services doivent être fournis rapidement, de manière simple et évolutive en toute sécurité, ce qui n'est possible qu'avec des connecteurs. D'autre part, les fonctions de contrôle et de régulation, et donc les connecteurs de données en place, joueront un rôle décisif. La gestion intelligente de l'énergie grâce à l'utilisation de logiciels et de l'IA sera un facteur crucial à cet égard.
tec.news : L'industrie a avant tout intérêt à ce que l'approvisionnement en électricité provenant des énergies renouvelables soit équilibré, sûr et favorable. Disposons-nous de l'infrastructure nécessaire dans les lignes de vie de l'industrie pour assurer en toute sécurité le couplage des secteurs ?
Gemmeke : À l'heure actuelle, nous ne disposons pas encore d'une telle infrastructure - il s'agit donc d'un objectif essentiel du SEA. Les points de départ ont été fixés, mais l'expansion en cours doit encore s'accélérer considérablement.
tec.news : La coordination entre les secteurs implique l'échange d'énormes volumes de données. Les infrastructures concernées doivent pouvoir communiquer. Du point de vue d'un fabricant de technologies de connexion, que doit-il se passer dans le domaine des normes pour que les transitions se fassent en douceur ?
Gemmeke : Il ne s'agit pas seulement de volumes massifs, mais aussi de grandes quantités d'énergie et de charges connectées élevées. La mise en œuvre à grande vitesse de l'AES ne peut se faire que par le biais de normes en matière de connecteurs, d'ESS et de distributeurs (matériel et logiciel). Cela s'applique à la fois à l'électricité et aux données.
tec.news : Dans l'industrie, la modularisation des machines et des installations permet de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Les connecteurs soutiennent ce processus par leur conception et leur construction. La modularité va-t-elle continuer à progresser dans d'autres secteurs, comme les transports, la production d'électricité et de chaleur ?
Gemmeke : Oui, tout à fait. D'une part, des exigences plus uniformes sont imposées aux contacts et aux faces d'accouplement. D'autre part, ces exigences doivent également s'appliquer aux câbles et aux assemblages de câbles et être satisfaites en conséquence.
Environ deux tiers de la consommation d'énergie en Allemagne sont utilisés pour chauffer et refroidir les bâtiments et pour les transports, alors que 90 % de la demande dans ces deux secteurs est encore couverte par des combustibles fossiles. Si nous voulons atteindre nos objectifs de réduction des émissions de CO2, la part des combustibles fossiles doit être considérablement réduite. Par conséquent, certains secteurs de l'industrie préconisent le couplage sectoriel comme levier de la décarbonisation. Le concept prévoit le couplage des secteurs de la chaleur, de la production d'électricité et des transports par l'intermédiaire de la production d'électricité renouvelable. L'objectif est de réduire globalement les émissions de dioxyde de carbone. Cela est possible grâce à l'échange de données entre les centrales de production, à une gestion intelligente de l'énergie et à la conversion, en fonction des besoins, de l'électricité renouvelable en chaleur et autres sources d'énergie. L'énergie éolienne et solaire doit devenir la base de notre approvisionnement énergétique, le biogaz et l'hydrogène vert comblant les lacunes dans la production d'énergie volatile. La production de millions de petites centrales électriques peut être coordonnée avec la consommation, tandis que l'offre et la demande peuvent être gérées au-delà des frontières sectorielles.
Detlef Sieverdingbeck
Position: Directeur général de la communication d'entreprise & Branding
- Département: CCB
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG