Märkte
Zahlreiche Unternehmen in der Automobil- und Zulieferindustrie wie auch in vielen anderen industriellen Bereichen verlassen sich auf die hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der elektromagnetischen Systeme von HARTING Automotive.
Automobilindustrie
Im Automobil ist HARTING Automotive mit seinen Magnetsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen vertreten: Lenkung, Schaltung oder Schließ- und Sicherheitstechnik sind nur einige der vielen Elemente, die im Fahrzeug sicher und zuverlässig funktionieren müssen. Aus gutem Grund setzen Unternehmen aus der Automobil- und Zuliefererindustrie daher auf die Qualitätsprodukte von HARTING Automotive.
1 - Pneumatische Federung: Für unsere kundenspezifischen Lösungen bieten wir maßgeschneiderte Kabelkonfektionen, wie z. B. komplette Kabelbäume, an.
2 - Heizraum: Für unsere kundenspezifischen Lösungen bieten wir maßgeschneiderte Kabelkonfektionen, wie z. B. komplette Kabelbäume, an.
3 - Automatische Sitzverstellung: Zwei Personen nutzen dasselbe Auto und finden sofort die für sie idealen Sitzpositionen: Dank unserer Magnete wird der Sitz stets an der eingespeicherten Position arretiert.
4 - Aktive Crash-Kopfstütze: Zum Schutz vor Stößen werden reversible Elektromagnete mit Auslösefunktion verwendet. Wenn sie in Anti-Kollisions-Kopfstützen verwendet werden, tragen sie dazu bei, die Sicherheit der Insassen zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu verringern.
5 - Sperre der Gangwahl: In Automatikschaltungen tragen unsere Magnete in der Gangwahlsperre zu einem Plus an Sicherheit bei. Eine Fehlbedienung wird verhindert.
6 - Handschuhfachschloss: Durch zuverlässige Verriegelung des Handschuhfachs sorgen unsere Magnete für Sicherheit und schützen vor unangenehmen Überraschungen.
7 - Touchpad: Moderne Touchpads für Fahrzeugkonsolen verfügen über eine taktile Rückmeldung, die die Benutzerfreundlichkeit und den Bedienungskomfort verbessert. Auch für diese Funktion sind unsere Magnete verantwortlich.
8 - Einstellungen am Lenkrad: Für eine komfortable Sitzposition können manche Lenkräder in der Höhe und Länge verstellt werden. Unsere Magneten helfen dem Fahrer dabei, die gewünschte Lenkradposition zu finden und zu fixieren.
9 - Zündschlüsselabzugssperre: Für mehr Sicherheit gegen Fehlbedienung sorgen unsere Magnete in der Zündschlossabzugssperre. Ein unbeabsichtigtes Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss beim Fahren wird verhindert.
10 - Parksperre: Auf die Bremse treten und dann die Parksperre lösen: In Automatikschaltungen sorgen unsere Magnete dafür, dass Fehlbedienungen vermieden werden. Neben erhöhter Sicherheit ist auch ein hoher Bedienkomfort gewährleistet.
11 - Dämpfungssysteme für Motorlager: In schaltbaren Motorlagern erhöhen unsere Elektromagnete den Fahrkomfort und verbessern das Vibrations- und Geräuschverhalten.
12 - E-Ladekabelschloss: Für unsere kundenspezifischen Lösungen bieten wir maßgeschneiderte Kabelkonfektionen, wie z. B. komplette Kabelbäume, an.
Weitere Industrie
Unsere kundenspezifischen Aktuatorik-Produkte und -Lösungen sind auch in anderen Industrien gefragt. Unsere Magnetsysteme sind die Produkte der Wahl, wenn es um das Trennen, Heben oder Sperren geht. Durch ihre große Kompaktheit eignen sie sich für den Einsatz in kleinsten Bauräumen. Die Magnete zeichnen sich durch ihre kurzen Schaltzeiten aus. Ihre hohe Qualität gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.
1 - Haushaltsgeräte: In Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen erfüllen unsere Magnetsysteme unterschiedliche Funktionen. Diese reichen vom Abschalten der Wasserzufuhr im Fehlerfall über die Türverriegelung bis zur Wasch- und Spülmitteldosierung.
2 - Sicherungsautomaten für die Gebäudeinstallation: Auch in der Gebäudeinstallation sind Schutzschalter unverzichtbar. Unsere Magneten unterstützen die Funktionen zuverlässig.
3 - Zugangssysteme: Ein wichtiges Einsatzgebiet unserer Produkte findet sich im Bereich der Türverriegelung sowie von Zutritts-, Türöffnungs- und Verschlusssystemen. Mithilfe klassischer Magnetfunktionen wie dem Halten, Schalten, Auslösen und Verriegeln wird ein zuverlässiges Öffnen und Schließen der Zugangssysteme gewährleistet.
4 - Geldautomaten: Bei der Ein- und Auszahlung von Geld an Bankautomaten tragen unsere Magnetsysteme dazu bei, dass die Geldscheine korrekt sortiert werden.
5 - Sortiersysteme für Briefe und Pakete: Zum Sortieren von Briefen oder Paketen müssen Weichen gesteuert werden. Eine Aufgabe, die von unseren Magnetsystemen zuverlässig übernommen wird.
6 - Wiegen von Rohstoffen: Über die Schließfunktionen des Magneten wird die Verwiegung von Rohstoffen gesteuert.
7 - Verriegelungsmechanismus für Verpackungsmaschinen: Klassische Magnetfunktionen realisieren die Arretierung innerhalb von Verpackungsmaschinen.
8 - Sortiersysteme in Tablettenpressen: Ein Bereich, in dem unsere Magnete unterstützen, ist die Sortierung innerhalb von Tablettenpressen.
9 - Elektrische Schaltschränke: Unsere Magnetsysteme sorgen für Sicherheit in Mittelspannungs-Schaltanlagen, Sicherheits-Positionsschaltern und Motorschutzschaltern. Sie sorgen dafür, dass elektrische Geräte im Falle einer Störung abgeschaltet werden und dass die Spannung unterbrochen wird, wenn die Schutzeinrichtungen nicht geschlossen sind.
Möchten Sie mehr erfahren? Please contact us:
Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr über die Magnetsysteme von HARTING Automotive erfahren? Wir helfen Ihnen gerne weiter!