HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft
In the All Electric Society, agriculture in particular faces the challenge of improving its carbon footprint. Precision farming is one of the key strategies for optimising sustainability and environmental compatibility.
In der All Electric Society steht insbesondere auch die Landwirtschaft vor der Herausforderung ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Die Präzisionslandwirtschaft ist eine der wesentlichen Strategien zur Optimierung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. So kann durch die Elektrifizierung von Prozessen eine spürbare Effizienzsteigerung der landwirtschaftlichen Arbeit erreicht werden. Wasser, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel können präzise dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Eine gezieltere Bodenbearbeitung und Erntestrategien schützen die Bodenstruktur und minimieren die Bodenerosion. Gesunde Böden binden mehr Kohlenstoff, was die CO2-Bilanz positiv beeinflusst.
Die von HARTING entwickelte AEF Hochvoltschnittstelle ermöglicht die Elektrifizierung von Traktoren und Landmaschinen. Der HARTING AEF HV wurde gemäß der Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) und der internationalen Norm ISO 23316-2 entwickelt. Die Schnittstelle eignet sich für den Einsatz in rauen Umgebungen und bietet dank fingerschützender Kontakte ein hohes Maß an Sicherheit bei der Anbindung von Werkzeugen per Plug & Play. Die Integrierte Break-Away-Funktion sorgt im Falle eine Störung für ein sicheres Lösen der Verbindung.