制御盤の設置の簡素化
機械メーカーは、従来のバラ線ケーブルを使わずにシステムを組めば、設置時間と手間を大幅に節約できます。そのため、世界的に事業を展開する医薬品向け特殊用途機械の製造メーカーは、自社の機械に組立済みケーブルハーネスを搭載し、コネクタを使って直接制御盤に接続しました。これにより配線ミスが防止され、設置時間が30%以上短縮されました。
特殊用途機械の80%以上が輸出されています。しかし、現地では設置と試運転の際に必要な有資格者が足りないことが非常に多いのです。配線の不具合を解消するために誰かが余計に出張しなければならない場合、これは非常に高くつく可能性があります」と、SUATEC GmbHのオペレーション・マネージャー、René Heidenは、国際的な建設現場における典型的な設置の課題について述べています。
SUATEC GmbHは、50名以上の従業員とともに、加工・工場技術向けのオートメーションおよび技術設計ソリューションを開発しています。これには、特殊用途機械の製造メーカー向けの制御盤の製造も含まれます。マシンは50本のケーブルからなるケーブルハーネスに接続されている。さらに各ケーブルには4~25本のより線があり、現地で剥き、コンタクトに取り付け、配線しなければなりません。ここでミスが発生します。機械メーカーは、コネクタで事前に組み立てることでケーブル配線を簡素化し、これを防ぎたかったのです」とSUATECの工場長は述べています。
組み立て済みケーブルハーネスを直接制御盤に差し込む
課題は、接続数が多く、その結果として各機械から制御盤へのコネクタも多いことでした。SUATEC GmbHはコネクタのエキスパート、ハーティングと協力し、ケーブルハーネスを直接制御盤内に配線する方法を開発しました。制御盤にはそれ専用の回路基板が搭載されています。これは200個の低電圧端子付きの端子板に取って代わり、 低電圧ケーブルが回路基板に直接接続されました。このPCBは、ハーティングの産業用コネクタのコンタクトに直接嵌る組み立て済みアダプタと一緒に納入されます。ハーティングは組み立て済みケーブルハーネス、およびコネクタを収納できるボックス型ハウジング付きのステンレススチール製プレートも供給します。このソリューションにより、制御盤壁面のインターフェースと大半の内部配線が不要になります。
「ハーティングのプロジェクトとして、制御盤用に特別に開発した組み立て済みケーブル、ステンレススチールのプレート、回路基板、コネクタ、機械の接続に適した長さのケーブルが実装されました。このカスタマイズされたソリューションは、HARTING Customised Solutions (HCS)という専門部門によって開発されました。HCSはこうしたカスタマイズソリューションを専門に行っています」とハーティングのセールスエンジニア、Guido Steenbockは説明します。
当社はハーティングと緊密かつ円滑に連携し、機械の納期を厳守しています。問題をこれほど迅速に納得いく形で解決できたことはこれまでありません。
Rene Heiden
Suatec GmbH
特殊用途機械の製造メーカーのSUATEC GmbHとハーティングの営業部門は、事前に制御盤プロジェクトについて話し合いを持ちました。その後、コンポーネントの技術要件と仕様gaHCSのプロジェクトエンジニアリング部門に説明され、コンセプトについて話し合い、サンプルが製作され、最後に試作品を用いたパイロットシリーズがテストされました。さらにリリース後に、最後の電気およびEMCテストが実施されました。
設置時間を30%以上短縮
特殊用途機械の製造メーカーにとって、コネクタを搭載した組立済みケーブルハーネスは大きな前進でした。端子板と回路基板への直接接続をなくすことで、200個の端子を個別に配線する必要もなくなりました。ケーブルをシリーズで製造でき、接続済みのコネクタがすでに搭載されています。quot;このように、すべてが現場で組み立てられるように準備されている。ケーブルの組み立てはもう複雑ではありません。これにより、組み立て時間が少なくとも30%短縮されます」と、SUATEC GmbHの作業部長はメリットを挙げます。さらにもう一つの利点として、標準化され品質を保証されたソリューションによって提供される安定した質の高さもにも言及しています。配線ミスを防ぎ、時間と費用を節約します。
「特殊用途機械の製造メーカーにとっては、ケーブルアセンブリとコネクタだけでなく、ステンレススチール製プレートや回路基板といったコンポーネントが一元的に供給されることも重要です。HCSはすべてのコンポーネントを組み合わせて、テストしましたから」と、ハーティングのグイド・ステーンボックは補足して述べました。SUATECのルネ・ハイデン氏は、緊密な協力関係も重視して、こう述べました。「我々は機械を期日通りに確実に納入するために、ハーティングと非常に緊密かつスムーズに連携しました。問題をこれほど迅速に納得いく形で解決できたことはこれまでありません」
SUATEC GmbHは、50名以上の従業員で、加工・工場技術向けのオートメーションおよび技術設計ソリューションを開発しています。これには、ソフトウェア開発、視覚化および制御システムのほか、制御盤の製造も含まれます。会社はハンブルグから約50㎞離れた場所にあります。SUATEC社のサービス範囲には、醸造・酪農技術、エネルギー・熱技術、食品・製薬産業、その他の産業オートメーション・アプリケーション向けの制御システム、オートメーション・ソリューション、エンジニアリングが含まれます。