オール電化社会とケーブルソリューション - 関連性はあるのでしょうか
Joerg Scheer
役職: マネージング・ダイレクター HARTING Customised Solutions
- 会社名: ハーティングテクノロジーグループ
気候変動、そしてそれに伴う地球温暖化の進行は、単に進行しているだけでなく、実際に加速しています。現在では、科学、政治、ビジネス、社会の間でこのことに関するコンセンサスが得られています。私たちは皆、この負の流れを食い止めるために貢献しなければなりません。世界の人口は増加の一途をたどっており、それによって資源とエネルギーの消費が増大しています。
国連は2016年1月、17の「持続可能な開発目標」を発表しました。オール電化社会は、国連の願望を実現するための技術的ソリューションの一つです。一言で言えば、オール電化社会を次のように表現します:電化できるものはすべて電化されます。その例はすでに十分にあります:電気自動車は内燃エンジンに取って代わりつつあり、ヒートポンプは化石燃料を使った加熱システムに取って代わりつつあります。
そのために必要なエネルギーは、風力や太陽光、水力、バイオマスなど、クリーンで環境に優しいものでなければなりません。このエネルギーは、インテリジェントな電力網を通じて輸送され、適切な場合には輸送・貯蔵媒体として水素も利用されます。エネルギーの使用は可能な限り効率的でなければならず、いわゆるセクター・カップリングが必要となります。理想的には、産業、運輸、建築インフラなどの各セクターと、それらのインテリジェントな管理との間でエンド・ツー・エンドの物理的な電力網接続を意味します。
電力網の純粋に物理的なネットワーク化に加えて、消費者やシステムなどもデジタル化されなければなりません。これが、必要なエネルギーと関連するステータスをリアルタイムで要求し、送信する唯一の方法です。
したがって、デジタル・インフラストラクチャーも資産間に構築されなければなりません。すべてが電化され、すべてがデジタル化され、すべてがネットワーク化されたとき、私たちはオール電化社会について語ることになります。その最大限の表現は、多くの国の利己主義によっても阻まれているビジョンです。とはいえ、基本的な考え方が正しいことに変わりはありません。たとえ、電化、デジタル化、ネットワーク化のプロセスが、最初は1つの国、1つの分野でしか始まらないとしてもです。
大きな問題を動かすためには、それらを細かくつなげていかなければなりません。私たちは、プラグ式のケーブルで貢献します。
Joerg Scheer
マネージング・ダイレクター HARTING Customised Solutions
ハーティングはまた、国連の持続可能な開発目標やオール電化社会にも貢献しています。単純明快: オール電化社会をつなぐ!
世界はより電気的になりつつあり、そのためには消費者に電気を送る必要があります。この目的のために、ケーブルは1世紀にわたって消費者を接続してきた。これは、直接接続によって直接実行することもできるし、より便利でモジュール化されたプラグコネクタで行うこともできます。コネクタそのものだけでなく、ロボットなど特定の用途向けの完全なケーブリングソリューションも提供しています。今後、電化された資産はすべてデジタル化され、データ面でネットワーク化できるようになります。当社は、この目的のためにデータコネクタの広範な製品群を持っており、すべてのこれらのインターフェイスの組み立て済みケーブルを提供しています。シングルペアイーサネットは、現在データインターフェイスを持たない機器をネットワーク化する技術の一つです。
大局的な目標を追求するためには、電気的にもデータ的にも、トピックを細かくつなげていかなければならなりません。ハーティングは、プラグ式のコネクタおよびケーブルでも貢献しています。
Detlef Sieverdingbeck
役職: コーポレート・コミュニケーション& ブランディング ゼネラルマネージャー
- 所属: CCB
- 会社名: HARTING Stiftung & Co. KG