Categoría de productos:
High current connectors

¿Qué son los conectores de alta corriente?


Los conectores de alta corriente (conectores HC) son interfaces especialmente desarrolladas para la transmisión de altas corrientes. Sustituyen al cableado anterior y se utilizan, por ejemplo, en la tecnología del transporte y en la generación y distribución de energía.

¿Qué tipos de conectores de alta corriente existen?


El diseño de los conectores de alta corriente depende de la corriente máxima, la tensión para la que están diseñados y los requisitos ambientales. Los contactos de alta corriente más pequeños de la cartera de HARTING transmiten 70A y se insertan en un módulo Han-Modular®. Los contactos más potentes pueden colocarse en carcasas de las series Han® HPR HPTC y HPR unipolar, que son aptas para su uso en exteriores. Estos conectores transmiten hasta 850A individualmente en dúo hasta 1400A (HPR HPTC 1400); el límite superior de tensión es actualmente de 4,5kV.

El cliente puede elegir entre las técnicas de terminación de tornillo axial y de crimpado. Es posible que se necesiten conexiones atornilladas o terminales de cable en el lado del dispositivo. La carcasa y los contactos, rectos o acodados, son de plástico o aluminio fundido a presión. La versión metálica está especialmente recomendada si se requiere un buen apantallamiento.

¿Cómo funcionan los conectores de alta corriente?


Las conexiones se basan en dos elementos: contactos macho y hembra. Se les da forma y se selecciona el material de manera que la corriente se transmita con la menor resistencia posible cuando se conectan al conector. El contacto macho o hembra se encuentra en el lateral del dispositivo; el homólogo se fija al extremo del cable, que suele ser bastante pesado.

Así, los conectores aceleran la construcción e integración de tecnologías de transporte, máquinas o sistemas energéticos, por ejemplo. Los sistemas más grandes pueden subdividirse en unidades más pequeñas con antelación para que los componentes, sus conexiones y disposiciones puedan prepararse de forma óptima en condiciones de taller, con lo que el montaje in situ se realiza con mayor rapidez.

En un conector, el cuerpo aislante, la carcasa y los enclavamientos protegen el punto de contacto de influencias mecánicas externas como impactos, cuerpos extraños, polvo, contacto accidental, entrada de humedad, agua u otros líquidos como agentes de limpieza, refrigerantes, aceites, etc.

Los diseñadores del dispositivo o sistema deben seleccionar las secciones de los conductores en función del nivel de corriente que se vaya a transmitir. La sección transversal de los contactos de la cartera HARTING alcanza un máximo de 240 mm². Los contactos se insertan en aislantes que los hacen seguros al contacto y protegen al operador.

¿Quién utiliza conectores de alta corriente?


Los fabricantes de tecnología de transporte utilizan conectores de alta tensión en las etapas posteriores al colector de corriente, después del transformador, para la distribución de energía eléctrica de la locomotora a los vagones, que son conectables y ampliables. También es necesario suministrar energía, señales y datos a componentes potentes, como transformadores o accionamientos, e integrarlos en la infraestructura ferroviaria.

Otros usuarios típicos son los operadores de sistemas de energía regenerativa y de otro tipo. Los conectores Han® HC pueden transportar tensiones de hasta 4,5 kV. Los observadores del mercado en HARTING han observado que en la distribución de energía hasta un nivel de 6 kV, los conectores son cada vez más demandados para aplicaciones en las que antes el cableado duro solía ser estándar.

¿Cuáles son las ventajas de los conectores de alta corriente?


Los conectores ayudan a acelerar la instalación de tecnología de transporte e infraestructuras energéticas. Los conectores aceleran las cosas porque permiten una mayor preinstalación, hacen que los procesos sean más repetibles y garantizan así la calidad. También aceleran la instalación in situ, en comparación con el cableado. En muchos casos, puede que ya no sea necesario emplear electricistas in situ. Esto puede hacer que la instalación sea más rentable.

¿Qué debo tener en cuenta al elegir un conector de alta corriente?


Al seleccionar conectores de alta corriente, es importante determinar correctamente las secciones transversales de los conductores de los cables que se van a utilizar. A continuación, debe determinarse la protección IP necesaria en función del futuro entorno operativo. El fabricante o proveedor debe poder aportar pruebas de la resistencia a la temperatura de sus conectores, y los límites deben coincidir con las temperaturas ambiente previstas. Si es previsible la sustitución frecuente (acoplamiento / desacoplamiento) del componente equipado con conectores, debe prestarse atención al número de ciclos de acoplamiento garantizados.