Vorkonfektionierte Kabel für die Antriebstechnik
NORD Drivesystems bietet komplette Antriebssysteme aus einer Hand. NORD bietet in Zusammenarbeit mit HARTING neben dem Antrieb, bestehend aus Getriebe, Motor und Antriebselektronik, auch vorkonfektionierte, steckbare Kabel für Netzteile und Steuerungen an. Das Ergebnis ist eine echte Systemlösung, mit der Anlagenbetreiber 15 bis 20 Prozent der Zeit für die Montage und Inbetriebnahme auf der Baustelle einsparen können.
NORD Drivesystems ist einer der weltweiten Branchenführer in der Antriebstechnik und bietet mechatronische Lösungen für Getriebemotoren, Elektromotoren, Industriegetriebe, Frequenzumrichter und Motorstarter für dezentrale Antriebssteuerungen und für den Schaltschrankbau.
wir liefern viele unserer Antriebe mit steckbarer Anschlusstechnik und erweitern nun unser Portfolio um die entsprechenden vorkonfektionierten Kabel, so dass unsere Kunden eine echte Systemlösung erhalten", beschreibt Dirk Boysen, Head of Business Development, Electronic Drive Systems bei NORD Drivesystems, die Entstehung der Zusammenarbeit mit HARTING.
Bedarf für vorkonfektionierte Anschluss- und Steuerleitungen
Die Resonanz der Kunden auf die steckbare Anschlusstechnik ist sehr positiv. Denn die Verkabelung mit Stecktechnik erfordert kein Fachpersonal auf der Baustelle. Mit dieser Systemlösung geht eine verkürzte Installationszeit mit einer erhöhten Verdrahtungsqualität Hand in Hand. Viele Antriebe werden meist unter Zeitdruck bei der Erstinbetriebnahme auf der Baustelle installiert. Da können leicht Fehler passieren. Die Kabel müssen oft unter ungünstigen Bedingungen ordnungsgemäß getrennt werden, die Kabelabschirmung muss gemäß den EMV-Normen angebracht werden, und die Drähte müssen ordnungsgemäß angeschlossen werden. Durch die vorkonfektionierte Anschlusstechnik können die alle dieser potenziellen Fehlerquellen vermieden werden. Auch der Aufwand für Montage, Inbetriebnahme und spätere Serviceeinsätze wird deutlich reduziert, so die Vorteile der Komponente Systemkabel.
Nicht nur die alleinige Fokussierung auf Kernkompetenzen, sondern die zusätzliche Öffnung in Richtung von Partnernetzwerken ist für herausragende Lösungen wichtig. Fokussierung und Öffnung führen zu erfolgreichen Partnernetzwerken. (…) Ich sehe in Partnernetzwerken das entscheidende Werkzeug zur Integrated Industry, um Werte für Menschen zu schaffen.
Philip Harting
CEO der HARTING Technologiegruppe
Für die Bereitstellung des Motorkabels von NORD war es mit einem Standardkabel nicht getan. Für das Kunststoffgehäuse des Frequenzumrichters musste bei der Schirmung eine Lösung gefunden werden. Um eine unzulässige Störabstrahlung zu vermeiden und die Vorgaben zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu erfüllen, wurde innerhalb des Steckergehäuses eine optimale 360° Schirmanbindung entwickelt. "Wir haben mehrere Lieferanten für unsere Speziallösung qualifiziert. Die Umsetzung von HARTING hatte die beste Qualität und auch das kommerzielle Angebot war genau richtig", erklärt Mathis Kosbab, Produktmanager der Elektronischen Antriebstechnik, die Zusammenarbeit mit HARTING.
Lösungen wie die für NORD können nicht parallel zu unserem täglichen Massengeschäft entwickelt werden. Dafür haben wir bei HARTING Spezialisten im Haus, die sich auf kundenspezifische Lösungen spezialisiert haben.
Geprüfte Motorkabel für NORD Antriebe
In diesem Projekt hatte NORD die Spezifikation für das Kabel und die Konfektionen vorgegeben; die Spezialisten von HCS hatten die Modifikation des Steckergehäuses und das Angebot umgesetzt. HARTING konnte als UL-zertifizierter Fertigungsbetrieb auch die Sicherheitszertifikate liefern und die Einhaltung von Standards für den europäischen, amerikanischen und asiatischen Markt nachweisen. HCS führt dazu in einem eigenen akkreditierten Testcenter Freigabeprüfungen durch. Nach Kundenvorgaben werden Funktions- und Lebensdauerprüfungen z. B. für IP-Schutzarten, Stromtragfähigkeit oder die Belastbarkeit durch Vibrationen sowie auf die Qualität von Daten und Signalen umgesetzt.
"HARTING liefert das geschirmte Motorkabel in hervorragender Qualität. Die Zusammenarbeit mit HCS bei Datenblättern und Zeichnungen sowie die schnelle Reaktion auf Angebots- und Lieferzeitanfragen haben uns überzeugt," sagt Mathis Kosbab.
Die Montagezeit wird um bis zu 20 Prozent verkürzt
dank der vorkonfektionierten Anschluss- und Steuerleitungen können unsere Kunden ihre Montage- und Inbetriebnahmezeiten deutlich reduzieren. Sie erhalten außerdem eine Systemsicherheit, denn die Verkabelung ist speziell auf unsere Geräte ausgelegt. Wir übernehmen die technische Verantwortung," fasst Dirk Boysen die Vorteile zusammen. Er verweist außerdem auf die verbesserte Wartung und die damit verbundene Reduzierung von Ausfallkosten. "Wenn ein Kabel in der Anlage beschädigt wird, kann es jetzt leichter ausgetauscht und der Fehler schneller behoben werden;
Seit über 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt NORD DRIVESYSTEMS Antriebstechnik. Sie beschäftigen mehr als 4.000 Mitarbeiter und sind einer der führenden internationalen Vollsortimenter in dieser Branche. Neben Standardantrieben liefert NORD anwendungsspezifische Konzepte und Lösungen auch für besondere Anforderungen, zum Beispiel mit Energiesparantrieben oder explosionsgeschützten Systemen. NORD ist in 98 Ländern rund um den Globus mit eigenen Niederlassungen und Vertriebspartnern vertreten.