All Electric Society og kabelløsninger - har det ene noget med det andet at gøre?
Jörg Scheer
Position: Administrerende direktør HARTING Customised Solutions
- Virksomhed: HARTING Technology Group
Klimaforandringerne og dermed den tiltagende globale opvarmning er ikke bare indtrådt, men accelererer faktisk. Det er der nu enighed om mellem videnskab, politik, erhvervsliv og samfund. Vi må alle bidrage til at stoppe denne negative udvikling. Det faktum, at verdens befolkning samtidig fortsætter med at vokse og dermed øger forbruget af ressourcer og energi, gør denne udfordring endnu mere skræmmende.
FN's sytten mål for bæredygtig udvikling trådte i kraft i januar 2016. All Electric Society er en af de teknologiske løsninger, der er gearet til at gøre FN's ambitioner til virkelighed. I en nøddeskal vil jeg beskrive det helt elektriske samfund på følgende måde: Alt, hvad der kan elektrificeres, vil blive elektrificeret. Det er der allerede eksempler nok på: Elbiler erstatter forbrændingsmotoren, mens varmepumper erstatter varmesystemer, der bruger fossile brændstoffer.
Den energi, der kræves til dette, skal være ren og grøn og produceres af f.eks. vind- og solenergi, vandkraft eller biomasse. Denne energi vil så blive transporteret via intelligente elnet og - hvor det er relevant - også via brint som transport- og lagringsmedie. Brugen af energi skal være så effektiv som overhovedet muligt, og det er her, den såkaldte sektorkobling kommer ind i billedet. Ideelt set repræsenterer dette en end-to-end fysisk elnetforbindelse mellem individuelle sektorer som industri, transport og bygningsinfrastruktur og deres intelligente styring.
Ud over den rent fysiske sammenkobling af elnettet skal forbrugere, systemer osv. digitaliseres tilsvarende, hvilket betyder, at de skal være i stand til at kommunikere. Det er den eneste måde, hvorpå man kan anmode om og overføre den nødvendige energi og den relevante status i realtid.
Derfor skal der også skabes en digital infrastruktur mellem aktiverne. Når alt er elektrificeret, alt er digitaliseret og alt er forbundet med netværk, så taler vi om det elektriske samfund. Dens maksimale udtryk er en vision, som også modarbejdes af mange nationale egeninteresser. Ikke desto mindre er den grundlæggende idé stadig den rigtige - også selv om processen med at elektrificere, digitalisere og netværke i første omgang kun starter i ét land og én sektor.
For at kunne flytte de store spørgsmål er vi nødt til at forbinde dem i detaljer. Vi giver vores bidrag - stikbart og med kabler.
Jörg Scheer
Administrerende direktør HARTING Customised Solutions
HARTING yder også et bidrag til FN's mål for bæredygtig udvikling og All Electric Society. Så enkelt er det: Forbindelse til det helt elektriske samfund!
Verden bliver mere og mere elektrisk, og det betyder, at der skal overføres strøm til forbrugerne. Til dette formål er der i mellemtiden blevet tilsluttet kabler til forbrugerne i et århundrede. Det kan ske direkte via faste forbindelser eller mere praktisk og modulært via stikforbindelser, som vi støtter All Electric Society med. Ud over selve konnektorerne tilbyder vi også komplette kabelløsninger til visse anvendelser, f.eks. robotter. Alle elektrificerede aktiver vil også blive digitaliseret i fremtiden, så de kan forbindes med hinanden på datasiden. Vi har en stor portefølje af datastik til dette formål og leverer et tilsvarende formonteret udvalg af kabler til alle disse grænseflader. Single Pair Ethernet er en teknologi til netværk af aktiver, der i øjeblikket ikke har en datagrænseflade - og HARTING driver også tingene fremad her.
For at forfølge de overordnede mål er vi nødt til at forbinde emnerne i detaljer, elektrisk og med hensyn til data. Harting kommer med sine bidrag her - både med stik og med kabler.
Detlef Sieverdingbeck
Position: General Manager Corporate Communication & Branding
- Afdeling: CCB
- Virksomhed: HARTING Stiftung & Co. KG