Maßgeschneiderte Produkte in nur wenigen Stunden
Sven Stühmeier
Position: Manager Digital Product Service, HARTING Customised Solutions
- Firma: HARTING Technologiegruppe
Web-Konfiguratoren für die Produktion auf Abruf
Es wird sicherlich eine Vielzahl von Anwendungen sowohl im industriellen als auch im privaten Bereich geben, die mit Energie versorgt werden müssen. Und diese Verbraucher müssen bedarfsgerecht versorgt und entsprechend angeschlossen werden. Bestimmte (industrielle) Standards, aber auch individuelle Szenarien müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Bei einer sehr großen Anzahl von Einzelprodukten mit unterschiedlichen Eigenschaften kann eine Produktpalette nicht mehr vollständig durchdacht, vordefiniert oder gar vorproduziert werden. Der Ressourcenverbrauch, die Lagerhaltung und damit auch die finanziellen Risiken dürften kaum kalkulierbar sein.
Folglich muss es eine Verlagerung geben, weg von der Auswahl aus einem Produktangebot und hin zur bedarfs- und bedürfnisorientierten und zeitnahen Produktion von Produkten entsprechend den tatsächlichen Kundenanforderungen. HARTING stellt sich diesen Herausforderungen schon heute und geht mit dem Angebot von Web-Konfiguratoren in diese Richtung. Im Bereich der ungeschirmten M12-Kabelkonfektionen bietet ein Web-Konfigurator die komplette Bandbreite an Möglichkeiten für kundenspezifische Kabelkonfektionen. Es können nur vorgetestete und funktionierende Kombinationen von Steckern und Kabeln ausgewählt werden, um den Benutzern ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Am Ende des Konfigurationsprozesses stehen den Anwendern digitale Dokumente wie Zeichnungen und 3D-Modelle zur Verfügung, mit denen sie direkt arbeiten können.
Künftig wird nicht nur das Produkt, sondern auch sein "digitaler Zwilling" entstehen. Alle internen Systeme bis hin zur digitalisierten Produktionslinie sind darauf ausgelegt, dieses neu definierte Produkt in einem "One-Piece-Flow"-Prozess in kürzester Zeit herzustellen und zu liefern. Die Maßeinheit für den Produktionsprozess ist nicht mehr in Wochen oder Tagen zwischen Bestellung und Versand definiert, sondern wird auf Stunden minimiert.
Der Schwerpunkt liegt auf Individualität und der kurzfristigen Bereitstellung von physischen und digitalen Produkten. Dies ermöglicht einen optimierten, bedarfs- und bedürfnisorientierten und damit nachhaltigen Einsatz von Rohstoffen und Energie von Beginn des Produktionsprozesses an.
In Zukunft wird nicht nur das Produkt, sondern auch sein "digitaler Zwilling" erstellt.
Sven Stühmeier
Manager Digital Product Service, HARTING Customised Solutions
Dass HARTING seine Komponenten und Standardprodukte mit einem digitalen Zwilling ausstattet, ist nicht neu. Das Unternehmen verwendet die Asset Administration Shell (AAS), um den digitalen Produktpass zu erstellen und den CO2-Fußabdruck des Produkts zu ermitteln. Inzwischen hat der digitale Zwilling auch Einzug in die Konfiguratoren des Unternehmens gehalten: Die einzelnen Komponenten sind jeweils mit einer Verwaltungsschale ausgestattet. Diese einzelnen Verwaltungsschalen münden schließlich in eine übergeordnete Verwaltungsschale für die gesamte Lösung. Für die Konfektionierung von kundenspezifischen Han-Steckverbindern sind sie bereits im Einsatz, weitere Konfiguratoren - wie der M12-Konfigurator - sollen in Zukunft folgen.
gez. Detlef Sieverdingbeck
Position: Zentralbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Branding
- Abteilung: CCB
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG