Progredire verso una società completamente elettrica: Una prospettiva panamericana
Jon DeSouza
Posizione: Presidente e CEO HARTING del Nord America
- Azienda: Gruppo tecnologico HARTING
Pionieri delle celle a combustibile e dei progressi energetici in Canada
Gli obiettivi aggressivi del Canada, volti a ridurre le emissioni di gas serra e ad accelerare l'adozione di veicoli elettrici e a idrogeno, prevedono che la vendita di auto a benzina cessi del tutto entro il 2035 e che il 60% di tutti i veicoli venduti nei prossimi cinque anni sia elettrico o a idrogeno. Inoltre, il Canada mira a ricavare il 30% dell'energia da fonti di idrogeno entro il 2050, utilizzando metodi come l'elettrolisi e la produzione di energia rinnovabile.
Grazie alle abbondanti risorse idroelettriche, il Paese è in grado di guidare la produzione di energia verde. L'impegno del Canada per il raggiungimento di questi obiettivi ha attirato significativi investimenti esteri, in particolare nello sviluppo di batterie elettriche e di soluzioni di mobilità a zero emissioni. HARTING, profondamente radicata nel settore industriale, ha sostenuto la progettazione di celle a combustibile all'avanguardia prodotte da Ballard Power Systems, che ora alimentano diversi nuovi treni a idrogeno e ibridi, tra cui la piattaforma Mireo di Siemens Mobility. La vasta gamma di soluzioni di connettività di HARTING, compresa la linea ferroviaria ad alte prestazioni, ci consente di facilitare l'adozione, la progettazione e la diffusione di questa nuova tecnologia.
Accelerazione dei progressi negli Stati Uniti attraverso le iniziative governative
Negli Stati Uniti, i disegni di legge e i meccanismi di finanziamento governativi stanno spingendo investimenti sostanziali verso i progetti di elettrificazione. Con oltre 108 miliardi di dollari stanziati per la sola elettrificazione dei trasporti, la nazione sta assistendo a un'ondata di sviluppo infrastrutturale senza precedenti. Le iniziative federali, come l'Infrastructure Investment and Jobs Act, stanziano fondi fino al 2031, con una parte significativa dedicata al progresso della società elettrica.
Dai sistemi ferroviari ai treni ad alta velocità, passando per gli autobus elettrici, gli Stati Uniti stanno assistendo a una trasformazione verso modalità di trasporto più pulite. HARTING ha collaborato con la Agricultural Industry Electronics Foundation per sviluppare un connettore ad alta tensione adottato da John Deere, con molti usi nel settore agroalimentare, tra cui la raccolta delle patate. L'elettrificazione dei loro trattori sottolinea il ruolo centrale di HARTING nel plasmare il futuro elettrico della nazione.
Sfruttare l'energia pulita per lo sviluppo sostenibile in Brasile e Messico
Il Brasile si distingue come uno dei produttori di energia più pulita a livello globale, vantando un portafoglio diversificato di fonti rinnovabili come l'energia idroelettrica, eolica e solare. Le collaborazioni con aziende come Siemens e Progress Rail stanno portando innovazioni nell'elettrificazione, in particolare nel settore ferroviario. Nel frattempo, il Messico sta emergendo come attore chiave nel boom energetico, con Siemens che sta guidando l'introduzione di tecnologie all'avanguardia dall'Europa al mercato messicano. Nell'attraversare questi paesaggi dinamici, HARTING sfrutta la sua esperienza per sostenere iniziative che vanno dall'elettrificazione dei mercati in espansione del Messico ai progetti di energia eolica in Brasile. Lavorando con WEG per i suoi generatori eolici, HARTING fornisce l'intero sistema di cablaggio per le torri eoliche, compreso il generatore da 7 Megawatt recentemente annunciato da WEG, che sarà il più grande in Brasile e adattabile ad altri mercati globali.
Detlef Sieverdingbeck
Posizione: General Manager Corporate Communication & Branding
- Dipartimento: CCB
- Azienda: HARTING Stiftung & Co. KG