Conoscenza dei connettori di illuminazione
Cosa sono i connettori per l'illuminazione?
I connettori per illuminazione (per applicazioni industriali) consentono di installare e far funzionare rapidamente tutti i tipi di sorgenti luminose, offrendo anche la possibilità di interrompere il collegamento tra la sorgente di alimentazione e l'apparecchio di illuminazione, ad esempio per scopi di manutenzione o per sostituire e riparare le sorgenti luminose.
Quali sono i tipi di connettori per illuminazione (industriale) disponibili?
Connettori mini o piatti da 2 a 5 poli in un alloggiamento di plastica, ad esempio con connessione a vite o a molla, per l'installazione di luci compatte o strisce LED
Connettori a spina tripolari e multipolari (pin/presa), rotondi o quadrati, per l'illuminazione ad alte prestazioni, ad esempio per capannoni, parcheggi o officine (per cablaggi con sezione del conduttore fino a 4 mm²)
Connettori industriali in custodie di plastica o metallo, assemblati all'estremità del cavo o installati sul campo (cavi volanti, la suddivisione in pin e prese consente la realizzazione di sistemi di cablaggio "plug & play" di dimensioni maggiori)
Le custodie e i pressacavi offrono diversi gradi di protezione, da IP20 per le connessioni interne a IP65 per l'uso in ambienti industriali difficili (ad esempio, le luci delle torri per le turbine eoliche).
Come funzionano i connettori di illuminazione?
I connettori sono componenti costituiti da alcuni elementi di base: Conduttori, contatti, inserti di contatto, cavi, adattatori per cavi, alloggiamenti e, eventualmente, guarnizioni. I contatti dei connettori vengono fissati al cavo utilizzando varie tecniche di connessione (ad esempio, crimpatura, avvitamento, morsetto a gabbia). I contatti sono inseriti nel corpo isolante e integrati nella custodia. I connettori sono dotati di contatti maschio e femmina e possono essere collegati alle loro controparti per formare un'interfaccia. In questo modo è possibile trasportare energia, dati e/o segnali sulle distanze necessarie per alimentare un'infrastruttura in modo rimovibile in qualsiasi momento. Un sistema di illuminazione richiede innanzitutto energia per accendere le lampade. Se sono necessari altri segnali o informazioni, anche questi possono essere trasportati tramite sistemi di cavi con interfacce separabili.
Chi utilizza quali interfacce di illuminazione e dove?
Nelle case e negli uffici, i connettori di piccole e medie dimensioni sono utilizzati per collegare luci a LED e trasformatori ai sistemi a bassa tensione.
L'industria automobilistica utilizza prese e connettori piatti bipolari e multipolari per il cablaggio dei veicoli, compresa l'illuminazione interna.
I sistemi con connettori più grandi (rotondi/rettangolari) sono utilizzati dall'industria in un'ampia varietà di modi: per collegare l'illuminazione nelle officine, nei capannoni di produzione e nei magazzini.
I connettori rettangolari più piccoli possono essere utilizzati anche per il collegamento a innesto e a distacco dell'illuminazione: Come i distributori, scompaiono in modo discreto nei cavi.
Quali sono i vantaggi dei connettori per i sistemi di illuminazione?
Il cablaggio e gli apparecchi di illuminazione possono essere preassemblati per quanto possibile. Il principio plug & play riduce la quantità di lavoro di installazione in loco e aiuta a evitare costose chiamate da parte di elettricisti qualificati, anche durante il funzionamento.
Tutti i sistemi preassemblati possono essere testati prima della consegna, in modo che i sistemi di illuminazione possano essere installati in sicurezza sul campo - L'intervento di persone non autorizzate può essere impedito da sistemi di bloccaggio e codifica
La trasmissione di potenza può avvenire in parallelo alla trasmissione di segnali e dati
Elevata flessibilità: Si possono creare sistemi modulari di inserti, contatti e accessori per numerose applicazioni.
Tempi di installazione ridotti: L'installazione rapida è possibile grazie alle tecnologie di montaggio rapido, le connessioni a vite non sono più necessarie, o lo sono solo in misura limitata.
A cosa devo prestare attenzione nella scelta?
Taylor le specifiche in base alle vostre esigenze: Di quali tensioni e correnti ho bisogno? Quale intervallo di temperatura è necessario?
Quanto è grande il mio sistema di illuminazione? Quanto possono essere grandi le distanze tra le interfacce?
Quanto può essere grande la percentuale di preassemblaggio? Quale parte delle connessioni voglio assemblare sul campo?
Se si trasportano dati o segnali in parallelo con l'alimentazione degli apparecchi di illuminazione: Verificare l'uso di connettori schermati!
Proteggetevi da eventuali errori di accoppiamento utilizzando codifiche adeguate o bloccando saldamente i connettori.
Considerare gli impatti ambientali nello spazio di installazione selezionato: Quanto è alto il tasso di umidità, il contenuto di sale, ecc. Avete bisogno di soluzioni particolarmente resistenti alla corrosione?
Con quale frequenza è necessario accoppiare o disaccoppiare il sistema di alimentazione delle luci elettriche? Avete bisogno di connettori con cicli di accoppiamento particolarmente elevati (ad esempio, più di 500 volte nel ciclo di vita)? Allora ci sono connettori speciali per questo