Conoscenza dei connettori per correnti elevate
Cosa sono i connettori ad alta corrente?
I connettori per correnti elevate (connettori HC) sono interfacce sviluppate appositamente per la trasmissione di correnti elevate. Sostituiscono quindi i precedenti cablaggi rigidi e sono utilizzati, ad esempio, nella tecnologia dei trasporti e nella generazione e distribuzione di energia.
Quali tipi di connettori per correnti elevate esistono?
La progettazione dei connettori per correnti elevate dipende dalla corrente massima, dalla tensione per cui sono progettati e dai requisiti ambientali. I contatti ad alta corrente più piccoli del portafoglio HARTING trasmettono 70 A e sono inseriti in un modulo Han-Modular®. I contatti più potenti possono essere inseriti nelle custodie delle serie Han® HPR HPTC e HPR Single Pole, adatte all'uso esterno. Questi connettori trasmettono singolarmente fino a 850 A, in coppia fino a 1400 A (HPR HPTC 1400); il limite superiore di tensione è attualmente di 4,5 kV.
Il cliente può scegliere tra le tecniche di terminazione a vite assiale e a crimpare. Sul lato del dispositivo possono essere richiesti collegamenti a vite o capicorda. L'alloggiamento e i contatti - diritti o angolati - sono in plastica o alluminio pressofuso. La versione in metallo è particolarmente consigliata se è richiesta una buona schermatura.
Come funzionano i connettori per correnti elevate?
Le connessioni a innesto si basano su due elementi: i contatti maschio e femmina. Questi ultimi sono sagomati e il materiale è scelto in modo tale che la corrente venga trasmessa con la minore resistenza possibile quando i lati del connettore sono accoppiati. Il contatto maschio o femmina si trova sul lato del dispositivo; la controparte è fissata all'estremità del cavo, che di solito è piuttosto pesante.
I connettori velocizzano così la costruzione e l'integrazione di tecnologie di trasporto, macchine o sistemi energetici, ad esempio. I sistemi più grandi possono essere suddivisi in anticipo in unità più piccole, in modo che i componenti, le loro connessioni e le disposizioni possano essere preparate in modo ottimale in condizioni di officina.
In un connettore, il corpo isolante, l'alloggiamento e gli interblocchi proteggono il punto di contatto da influenze meccaniche esterne come urti, corpi estranei, polvere, contatti accidentali, ingresso di umidità, acqua o altri liquidi come detergenti, refrigeranti, oli, ecc.
I progettisti del dispositivo o del sistema devono scegliere le sezioni dei conduttori in base al livello di corrente da trasmettere. La sezione dei contatti HARTING Portfolio può arrivare fino a un massimo di 240 mm². I contatti sono inseriti in corpi isolanti che li rendono sicuri al tatto e proteggono l'operatore.
Chi utilizza connettori ad alta corrente?
I produttori di tecnologie di trasporto utilizzano i connettori HC nelle giunzioni dei carri per la distribuzione accoppiabile dell'energia elettrica tra la locomotiva e il primo carro, nonché da carro a carro. Anche componenti potenti come trasformatori o azionamenti devono essere alimentati con corrente, segnali e dati e integrati nell'infrastruttura del treno.
Altri utenti tipici sono i gestori di sistemi di rigenerazione e di altri sistemi energetici. I connettori Han® HC possono trasportare tensioni fino a 4,5 kV. Gli osservatori del mercato di HARTING hanno notato che nella distribuzione di energia fino a un livello di 6 kV, i connettori sono sempre più richiesti per applicazioni in cui prima il cablaggio era standard.
Quali sono i vantaggi dei connettori ad alta corrente?
I connettori contribuiscono ad accelerare l'installazione delle tecnologie di trasporto e delle infrastrutture energetiche. I connettori accelerano le cose perché consentono una maggiore pre-installazione, rendono i processi più ripetibili e quindi garantiscono la qualità. Inoltre, velocizzano l'installazione in loco rispetto al cablaggio fisso. In molti casi, potrebbe non essere più necessario impiegare elettricisti in loco. Questo può rendere l'installazione più conveniente.
Cosa devo considerare nella scelta di un connettore per correnti elevate?
Quando si scelgono connettori per correnti elevate, è importante determinare correttamente le sezioni dei conduttori dei cavi da utilizzare. La protezione IP richiesta deve essere determinata in base all'ambiente operativo futuro. Il produttore o il fornitore deve essere in grado di dimostrare la resistenza alla temperatura dei propri connettori e i limiti devono corrispondere alle temperature ambientali previste. Se si prevede una sostituzione frequente (accoppiamento/disaccoppiamento) del componente dotato di connettori, occorre prestare attenzione al numero di cicli di accoppiamento garantiti.