"Tutto ciò che è elettrico deve essere collegato in rete".
Vimal Mahendru
Posizione: Presidente del Consiglio di gestione della normazione (SMB) e Vicepresidente del CEI
tec.news: La All Electric Society (AES) è un approccio olistico che include tutti i settori?
Vimal Mahendru: Lei parla di una società completamente elettrica. A mio parere, tutto ciò che è elettrico deve essere anche collegato in rete. Questa è la realtà fondamentale del XXI secolo. Vorrei chiamare l'AES "Società tutta elettrica e connessa". Oggi ci sono così tanti dati intorno a noi, che sono il vero carburante.
tec.news: Che ruolo svolge la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), che lei co-presiede, in questo ambito?
Vimal Mahendru : L'IEC sta lavorando alla standardizzazione di questo settore. Ciò ha senso anche perché le applicazioni che tradizionalmente non rientravano in questo ambito vengono ora elettrificate. Questo vale per la mobilità, ad esempio, che non comprende solo il trasporto su strada, ma anche quello aereo e marittimo. E anche in questo caso non si tratta solo di elettrificazione, ma anche di networking.
tec.news: E come devono essere le fonti di elettrificazione?
Vimal Mahendru: Vengo dall'India, dove due terzi dell'elettricità sono generati da combustibili fossili. Abbiamo capito che è più sostenibile e sicuro trasportare elettroni piuttosto che combustibili fossili.
tec.news: È necessario considerare l'intero sistema quando si parla di fornitura di energia elettrica?
Vimal Mahendru: Se si considerano solo i microcomponenti dell'intera catena di fornitura dell'elettricità, si può ottenere solo una piccola parte dell'efficienza. Diventa davvero più efficiente se si considera l'intera catena, cioè l'efficienza del sistema, invece di lasciare che i singoli componenti lottino per la propria efficienza locale.
tec.news: In qualità di organizzazione di standardizzazione globale, l'IEC ha riconosciuto l'importanza globale della "Società Elettrica" e ha sviluppato la visione della "Società Elettrica e Connessa". Quali sono le condizioni quadro e gli effetti attesi di questa visione?
Vimal Mahendru: Preferisco parlare delle basi. Immaginate la vita sulla terra come una torta nuziale a tre piani: Quello inferiore è lo strato più grande. È la nostra Terra, l'ecosistema con ambiente, aria, acqua e vita. La società è il secondo strato della torta. E in cima allo strato più piccolo c'è il ciclo economico, in cui lavora anche HARTING. È qui che si crea valore, si influenza la società e si realizza lo sviluppo.
tec.news: In che modo i livelli si influenzano a vicenda?
Vimal Mahendru: Dobbiamo creare armonia tra questi tre livelli. Solo così ci sarà uno sviluppo olistico. Il livello superiore, dove aziende come HARTING e IEC vogliono svilupparsi ulteriormente, ha bisogno di una società in via di sviluppo. E perché la società si sviluppi, il pianeta deve essere sano. Se immagino una società completamente elettrica e connessa, allora essa collega senza soluzione di continuità i tre livelli di questa torta. Gli elettroni necessari a questo scopo provengono dal livello di base. Il modo in cui li otteniamo, cioè se inquiniamo la Terra o consumiamo risorse materiali, ha un impatto sulla società. E qualsiasi cosa accada alla società, buona o cattiva che sia, avrà un impatto sullo strato superiore, cioè l'economia.
tec.news: Come si posiziona il termine "Società Elettrica" a livello globale? Quali differenze regionali può individuare?
Vimal Mahendru: Ci sono molte differenze regionali. Vorrei citare l'India come esempio. Il Paese ha la quarta rete elettrica più grande del mondo. Eppure il consumo di elettricità pro capite in India è trascurabile. È di soli 1.100 kilowattora per persona all'anno, un decimo del consumo pro capite di elettricità nei Paesi industrializzati. Da un lato, l'India è altamente sviluppata e sta anche esplorando la luna, per esempio. Dall'altro lato, il Paese si trova a un livello basso quando si tratta di utilizzare tutta questa scienza e tecnologia a beneficio di tutte le persone della società. La CEI, in quanto organizzazione internazionale, è sostenuta dai suoi membri e mette tutti sulla stessa piattaforma. Ma come possiamo introdurre le diverse sfumature dei vari membri?
tec.news: E come possiamo raggiungere questo obiettivo?
Vimal Mahendru: Dobbiamo anche tenere conto delle caratteristiche specifiche di ogni Paese. L'India ricava la maggior parte dell'elettricità dai combustibili fossili. Allo stesso tempo, l'energia solare è disponibile in tutto il Paese per più di 300 giorni all'anno. Sarebbe sciocco continuare a seguire la strada della rete elettrica tradizionale. Il passaggio all'energia solare richiede la costruzione di un grande parco solare centralizzato con una capacità di giga? Sicuramente no. Credo che il futuro sia nelle microgrid. Ancora una volta, questo non vale per tutti i Paesi. Ma l'esempio dovrebbe dare un'idea del tipo di regionalizzazione o addirittura di localizzazione delle soluzioni.
tec.news: Torniamo all'AES: Quali attività sono già state avviate o sono in fase di pianificazione presso l'IEC?
Vimal Mahendru: Il CEI ha già istituito otto comitati di sistema. All'interno dell'organizzazione, si tratta di grandi comitati con molte idee orizzontali che provengono da diverse aree della società e della tecnologia. Ad esempio, ci sono comitati di sistema per l'energia intelligente, le città intelligenti, la produzione intelligente e il trasporto elettrificato sostenibile. Si tratta di argomenti molto ampi. Si estendono a diverse aree tecnologiche, ma hanno una cosa in comune: contribuiscono a una società completamente elettrica e collegata in rete.
tec.news: E come viene affrontato il tema della sostenibilità?
Vimal Mahendru: Quello che manca nella standardizzazione IEC è la questione di come prendere in considerazione la sostenibilità a livello di comitato. Che dire dell'efficienza dei materiali, che è incorporata negli standard scritti da un comitato tecnico? E l'impronta di carbonio del prodotto o del sistema che un comitato tecnico sta standardizzando? E l'impronta di carbonio del processo di fabbricazione o di produzione del prodotto o del servizio e durante la vita del prodotto o del servizio, e poi come viene smaltito il prodotto? L'altro aspetto è l'efficienza energetica. Questo aspetto è particolarmente importante quando si sviluppa il prodotto. Siamo efficienti nella fase di sviluppo del prodotto?
tec.news: Come vengono creati gli standard internazionali in materia? Quali esempi specifici può fornirci?
Vimal Mahendru: Un esempio concreto si trova ancora una volta in India: nel 2013, più di 320 milioni di indiani non avevano accesso alla rete elettrica. A livello mondiale, la cifra raggiungeva 1,5 miliardi di persone. All'epoca, il primo ministro indiano voleva elettrificare il Paese in tempi brevi. La sfida risiedeva nell'infrastruttura da creare con le centrali elettriche, ecc. All'epoca ero a capo dell'Associazione indiana dell'industria manifatturiera elettrotecnica ed elettronica e mi fu chiesto di aiutare l'Organizzazione indiana per gli standard. Ci siamo rivolti all'IEC perché credevamo che la soluzione fosse rappresentata dalle microgrid. Ma non conoscevamo gli standard e non sapevamo come procedere. Così è nato un comitato che ho avuto l'onore di presiedere. In seguito, sono stati coinvolti nel lavoro circa 30 diversi comitati nazionali e circa 50 esperti. L'anno scorso il CEI ha finalmente pubblicato uno standard per l'accesso all'elettricità tramite mini-grid a corrente continua.
tec.news: E lo standard non è utile solo in India?
Vimal Mahendru: Ha permesso anche a molti Paesi africani di collegare le famiglie alla rete elettrica. La soluzione è molto semplice. È uno standard di sistema. Quando si parla di una società elettrica e connessa, l'essenza è quella di portare in un mondo elettrificato persone che non sono nemmeno nella coscienza delle economie sviluppate.
Detlef Sieverdingbeck
Posizione: General Manager Corporate Communication & Branding
- Dipartimento: CCB
- Azienda: HARTING Stiftung & Co. KG