All Electric Society e le soluzioni di cablaggio: l'una ha a che fare con l'altra?
Jörg Scheer
Posizione: Amministratore delegato di HARTING Customised Solutions
- Azienda: Gruppo tecnologico HARTING
Il cambiamento climatico, e con esso l'avanzare del riscaldamento globale, non solo si è instaurato, ma sta addirittura accelerando. La scienza, la politica, l'economia e la società sono ormai d'accordo su questo punto. Dobbiamo tutti contribuire ad arrestare questa tendenza negativa. Il fatto che la popolazione mondiale continui a crescere, aumentando il consumo di risorse e di energia, rende questa sfida ancora più ardua.
I diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite sono entrati in vigore nel gennaio 2016. La All Electric Society è una delle soluzioni tecnologiche volte a realizzare le aspirazioni delle Nazioni Unite. In poche parole, descriverei la Società Elettrica come segue: Tutto ciò che può essere elettrificato sarà elettrificato. Ci sono già abbastanza esempi di questo: Le automobili elettriche stanno sostituendo il motore a combustione, mentre le pompe di calore sostituiscono i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.
L'energia necessaria a questo scopo deve essere pulita e verde, generata, ad esempio, da energia eolica e solare, idroelettrica o da biomassa. Questa energia sarà poi trasportata attraverso reti elettriche intelligenti e, ove opportuno, anche attraverso l'idrogeno come mezzo di trasporto e stoccaggio. L'uso dell'energia deve essere il più efficiente possibile ed è qui che entra in gioco il cosiddetto accoppiamento settoriale. Idealmente, questo rappresenta un collegamento fisico end-to-end della rete elettrica tra singoli settori come l'industria, i trasporti e le infrastrutture edilizie e la loro gestione intelligente.
Oltre al collegamento in rete puramente fisico della rete elettrica, i consumatori, i sistemi, ecc. devono essere digitalizzati di conseguenza, ossia devono essere in grado di comunicare. Solo così è possibile richiedere e trasmettere in tempo reale l'energia necessaria e il relativo stato.
È quindi necessario creare un'infrastruttura digitale anche tra gli asset. Quando tutto sarà elettrificato, tutto sarà digitalizzato e tutto sarà collegato in rete, si parlerà di Società Elettrica. La sua massima espressione è una visione che viene ostacolata anche da molti interessi nazionali. Tuttavia, l'idea di base rimane quella giusta, anche se il processo di elettrificazione, digitalizzazione e messa in rete viene avviato inizialmente solo all'interno di un Paese e di un settore.
Per spostare i grandi temi, dobbiamo collegarli in modo dettagliato. Noi diamo il nostro contributo - collegabile e con cavi.
Jörg Scheer
Amministratore delegato di HARTING Customised Solutions
HARTING contribuisce anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e alla Società Elettrica. Semplicemente: Connettere la società elettrica!
Il mondo sta diventando sempre più elettrico e questo comporta la trasmissione di elettricità ai consumatori. A questo scopo, da un secolo i cavi vengono collegati alle utenze. Questo può avvenire direttamente tramite connessioni fisse o in modo più comodo e modulare tramite connettori a spina, con i quali sosteniamo la All Electric Society. Oltre ai connettori stessi, offriamo anche soluzioni di cablaggio complete per determinate applicazioni, come i robot. In futuro, inoltre, ogni impianto elettrificato sarà digitalizzato per poter essere collegato in rete dal punto di vista dei dati. A tale scopo, disponiamo di un ampio portafoglio di connettori dati e forniamo una gamma corrispondente di cablaggi preassemblati per tutte queste interfacce. Single Pair Ethernet è una tecnologia per il collegamento in rete degli asset che attualmente non dispone di un'interfaccia dati, e anche in questo caso HARTING sta facendo passi avanti.
Per perseguire gli obiettivi generali, dobbiamo collegare gli argomenti in dettaglio, sia dal punto di vista elettrico che dei dati. Harting sta dando il suo contributo in questo senso, sia con i cavi che con i connettori.
Detlef Sieverdingbeck
Posizione: General Manager Corporate Communication & Branding
- Dipartimento: CCB
- Azienda: HARTING Stiftung & Co. KG