Agricoltura di precisione: agricoltura sostenibile ed efficiente nell'AES
Prof. Dr agr. Karl Wild
Posizione: Professor of Technology in Horticulture and Agriculture presso HTW Dresden
tec.news: Quale contributo possono dare i metodi di agricoltura di precisione al miglioramento della sostenibilità e della compatibilità ambientale in agricoltura? Che impatto ha questo sul bilanciodella CO2?
Prof. Dr. agr. Karl Wild: L'agricoltura di precisione consente di impiegare le risorse produttive in modo più mirato, riducendo in modo significativo l'uso di pesticidi o fertilizzanti, ad esempio. L'ottimizzazione basata sui dati delle rotazioni delle colture e dei sistemi di coltivazione o delle strategie di raccolta contribuisce inoltre ad aumentare la sostenibilità e la compatibilità ambientale. Il miglioramento dei metodi di gestione del suolo può ridurre l'emissione di protossido di azoto, un potente gas serra, e aumentare lo stoccaggio diCO2 o carbonio nel suolo. Inoltre, processi operativi più efficienti e una riduzione dell'uso di macchinari pesanti possono ridurre il consumo di combustibili fossili e di conseguenza le emissioni diCO2.
tec.news: Che ruolo ha la guida autonoma nei vostri progetti di ricerca pratica?
Prof. Dr agr. Karl Wild: Attualmente, la guida altamente automatizzata rappresenta lo stato dell'arte in agricoltura. Il "lavoro autonomo", tuttavia, è la sfida principale, perché non si tratta solo di guidare, ma soprattutto di eseguire in modo ottimale processi come la coltivazione del suolo, la concimazione o il raccolto. In futuro, la tecnologia dovrà sostituire gli operatori che in passato monitoravano i processi, effettuavano le impostazioni delle macchine o eliminavano i guasti. Per raggiungere questo obiettivo, avremo bisogno di sensori, analisi dei dati e attuatori adeguati, mentre l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico possono aiutarci in questo contesto. Quest'area rappresenta un punto focale del nostro lavoro. Inoltre, ci stiamo concentrando sulla ricerca e sull'ottimizzazione dell'integrazione dei veicoli autonomi nelle operazioni agricole, come il "Agbot" del nostro partner AgXeed. Mentre AgXeed si concentra sulla guida autonoma e sul trattore, la nostra attenzione, come già detto, è rivolta all'attrezzo collegato al trattore, ovvero alla regolazione e al controllo dei processi sull'attrezzo senza l'intervento umano.
tec.news: In un campo di ricerca a Pillnitz, si sfrutta il fotovoltaico e allo stesso tempo si pratica una coltivazione di seminativi all'avanguardia tra le file di moduli. Come vanno d'accordo i veicoli e le file di moduli?
Prof. Dr agr. Karl Wild: L'agro-fotovoltaico (APV) è un concetto che mira a sfruttare la stessa area per la produzione di energia solare e l'agricoltura allo stesso tempo. Il nostro impianto di prova e ricerca è costituito da moduli bifacciali verticali alti circa 3 metri (cioè che producono elettricità sia dalla parte anteriore che da quella posteriore), disposti su più file a 12 metri di distanza l'una dall'altra. Tra le file dei moduli pratichiamo l'agricoltura di precisione. Stiamo lavorando con trattori standard e con il nostro Agbot. Dato che la precisione di localizzazione e navigazione dei veicoli è di +/- 2 cm, possiamo guidare relativamente vicino alle file di moduli. L'APV è sicuramente un modello per il futuro.
Abbiamo anche bisogno di ricavare elettricità rinnovabile dai terreni coltivabili e con questo concetto è necessario solo circa il 10% dei terreni coltivabili. I nostri test hanno anche dimostrato che l'agricoltura può effettivamente trarre beneficio dalle file di moduli. La perdita di suolo dovuta all'erosione, ad esempio, si riduce, mentre la biodiversità aumenta.
Più info su AgXeed
L'azienda tecnologica AgXeed e HARTING collaborano da diversi anni nel campo dell'agricoltura di precisione. AgXeed fornisce soluzioni complete di autonomia, come la serie di robot "AgBot" per la coltivazione autonoma di terreni coltivabili. In questo contesto, l'interfaccia ad alta tensione AEF fornita da HARTING sta dando un prezioso contributo all'elettrificazione. Rispetto alle macchine agricole che utilizzano motori idraulici, ciò si traduce in una maggiore efficienza, promuovendo al contempo la sostenibilità.
Leggi l'intervista completa al Prof. Dr. Karl Wild sull'agricoltura di precisione e l'agricoltura intelligente:
Detlef Sieverdingbeck
Posizione: General Manager Corporate Communication & Branding
- Dipartimento: CCB
- Azienda: HARTING Stiftung & Co. KG