Swobbee: Il primo sistema modulare di scambio di batterie al mondo
Una soluzione intelligente per la ricarica e la sostituzione di un'ampia gamma di batterie supportata da Han-Modular® - lo standard di mercato per i connettori modulari.
La collaborazione di successo con le startup ha una lunga tradizione in HARTING e siamo sempre in ascolto di nuove idee e visioni. La transizione energetica è una delle principali sfide globali e la creatività delle startup di tutto il mondo è una leva importante per alimentare la necessaria riduzione della nostra impronta di carbonio per un mondo più verde. HARTING condivide le sue conoscenze e cerca sempre di fornire il miglior supporto ingegneristico possibile per le nuove soluzioni.
La stazione di scambio e ricarica delle batterie per la micromobilità
Swobbee offre una soluzione sicura ed economica per la gestione di flotte di veicoli elettrici leggeri per aziende di sharing, logistica e commercio rapido. Le loro stazioni di scambio batterie multimodulari, progettate e prodotte a Berlino, supportano la transizione verso una mobilità urbana pulita.
La particolarità di Swobbee è che le sue stazioni sono in grado di ricaricare diversi tipi di batterie utilizzate, tra l'altro, in e-bike, e-cargobike, e-scooter, e-motori. Tutto in un'unica stazione!
Per garantire un processo di ricarica senza intoppi, Swobbee impiega un sistema di monitoraggio intelligente della batteria che raccoglie dati vitali sulla salute della batteria e sulla sicurezza della ricarica. I clienti possono controllare comodamente il livello di carica della batteria su un cruscotto di facile utilizzo, che offre anche un monitoraggio operativo in tempo reale.
Inoltre, Swobbee offre un'applicazione intuitiva che consente ai clienti di prenotare e scambiare facilmente le batterie presso le stazioni, migliorando la loro esperienza complessiva.
Il primo sistema modulare di sostituzione delle batterie al mondo
Il primo sistema modulare di sostituzione delle batterie al mondo
Il primo sistema modulare di sostituzione delle batterie al mondo
Il connettore modulare consente un'elevata flessibilità e la possibilità di essere utilizzato in futuro
Le startup devono reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato. Ecco perché Swobbee cercava qualcosa di più di un semplice fornitore. Cercavano un partner con cui discutere su un piano di parità. La soluzione di connettore modulare scelta trasmette potenza, dati e segnali. Il connettore offre un'ampia gamma di opzioni di estensione e aggiornamento per il futuro.
Tuttavia, i connettori non sono sempre facili da usare nell'ambiente dei sistemi energetici, soprattutto quando non è possibile una visione diretta o l'accesso è limitato.
Per questi ambienti, HARTING ha sviluppato il telaio di aggancio Han-Modular® che guida entrambi i lati di un connettore nella giusta posizione per il cosiddetto "accoppiamento cieco". Questo garantisce un'installazione sicura delle unità di ricarica della batteria.
I vantaggi per i clienti in sintesi:
Elevata flessibilità
grazie alla combinazione di alimentazione, dati e segnali in un'unica interfaccia
Riduzione dei costi di produzione e installazione
grazie alla soluzione "blind mating".
Installazioni sicure
grazie ai contatti protetti dalle dita
Assemblaggio facile e veloce
senza bisogno di attrezzi speciali
A prova di futuro e scalabile
grazie alla facilità di estensione e aggiornamento
Come startup abbiamo molte sfide da affrontare. Una di queste è l'elevata flessibilità del nostro processo di progettazione. Abbiamo molti ordini di modifica e rapide iterazioni del prodotto. Abbiamo bisogno di partner che ci supportino nel nostro lavoro di progettazione. Ecco perché HARTING è stato un grande partner negli ultimi anni.
Stephan von Wolff
Direttore generale, Swobbee