Web-Seminar | Come la standardizzazione dei data center può ridurre i costi e accelerare il time-to-market
La scelta dei connettori può migliorare l'efficienza energetica del 50%
I connettori HARTING possono migliorare l'efficienza di utilizzo dell'energia (PUE) riducendo al minimo l'energia persa nelle connessioni. Scoprite come!
Il mercato internazionale dei data center sta vivendo una crescita esplosiva. Negli ultimi anni, si è assistito a una particolare accelerazione dell'affidamento della società ad incarichi che richiedono un data center. Con l'incremento dell'utilizzo degli stessi, il volume di energia necessaria a supportarli è in costante crescita detenendo una quota importante della richiesta di elettricità mondiale. Contestualmente, la decarbonizzazione e il futuro dell'energia sono temi a cuore anche degli operatori di data center, costruttori e fornitori. Quindi, è essenziale potenziare l'efficienza energetica del nostro consumo elettrico.
Il nostro White Paper mostra come i connettori HARTING possano migliorare il rapporto PUE (Power Usage Effectiveness) minimizzando la perdita di potenza delle connessioni. La nostra analisi mostra come i data center possano far risparmiare il 50% di energia rispetto ad altri connettori ottimizzando il valore TCO (Total Costs Of Ownership).
L'alimentazione è fondamentale
La gestione di un data center ha indiscutibilmente le sue sfide. È risaputo che, nel settore produttivo, qualsiasi tempo di fermo macchina può causare perdite significative nei guadagni. Uno scenario del genere per il proprietario o l'operatore del data center rappresenta un incubo ancor più grande.
Il blackout dei data center è riconducibile a diverse ragioni quali condizioni meteo avverse, guasti di rete, errori umani, problemi software ma anche a problemi dell'infrastruttura elettrica generati all'interno del data centre dal generatore, dall'UPS o dal PDU. È comprensibile che per un operatore hyperscale questo rischio debba essere ridotto a zero.
La migliore risposta oggi è l'investimento strategico e la gestione di ogni singola componente della cosiddetta infrastruttura critica nel data center (CAPEX). L'alimentazione è uno dei fattori chiave da gestire. IDC afferma che il consumo energetico per ciascun server sta crescendo del 9% circa all'anno a livello globale; da un lato, i server stanno diventando più compatti per risparmiare spazio di installazione, dall'altro, l'incremento delle loro prestazioni aumenta i requisiti energetici.
I costi di tale consumo energetico possono superare il 50% delle spese operative totali di un data center (OPEX).
Spese operative totali del centro dati (OPEX)
La scelta dei connettori può migliorare l'efficienza energetica fino al 50%.
Il White paper illustra come i connettori HARTING possono aumentare l'efficienza di utilizzo dell'energia.
(PDF | 6 MB | 11 pagine)
Risparmio dei costi di elettricità
Per calcolare l'esatto effetto del consumo di energia derivante dall'uso dei connettori nei data center, il gruppo tecnologico HARTING ha misurato il consumo di energia di tre diverse soluzioni di connettori nel suo laboratorio di prova accreditato in modo indipendente.
In precedenza, per il collegamento dell'alimentazione nei data center venivano comunemente utilizzate le cosiddette spine di tipo CEE (IEC 60309). Allo stesso tempo, HARTING Technology Group ha introdotto un nuovo concetto di connettore per i suoi partner nel mercato dei data center, con un'ampia gamma di vantaggi.
Uno dei connettori testati era di nuova concezione, il connettore HARTING Han-Eco®. Gli altri due testati sono stati i connettori CEE di diversi produttori.
Come sappiamo, il PUE può essere migliorato utilizzando una connettività avanzata nella catena di alimentazione dei data center. Il connettore HARTING Han-Eco® consuma fino al 50% di energia in meno rispetto alle soluzioni tradizionali con spine CEE, consentendo all'operatore di risparmiare annualmente fino a 95.000 € di OPEX.
Connettore HARTING Han-Eco® (6 + PE) rispetto alla spina CEE (5 + PE)
Tipica applicazione per data center equipaggiata con un connettore HARTING Han-Eco
L'opinione dei nostri clienti
Caratteristiche in breve:
Risparmio energetico fino al 50% dopo aver ottimizzato la connettività nel PUE
Durata utile maggiore grazie alla robustezza meccanica
Impatto di connettività ridotto
porta a un risparmio di spazio grazie alla maggiore densità di contatti e alle interfacce più piccole
Maggiore flessibilità
grazie al sistema modulare con diversi inserti standard
Risparmio di tempo
grazie alle soluzioni di cavo complete per l'intera catena di alimentazione da un unico fornitore
Scarica il libro bianco
La scelta dei connettori può migliorare l'efficienza energetica fino al 50%. Richiedete il vostro libro bianco gratuito e scoprite come i connettori HARTING possono migliorare l'efficienza di utilizzo dell'energia (PUE) riducendo al minimo l'energia persa nelle connessioni!