Conocimientos sobre conectores inteligentes
¿Qué son los conectores inteligentes?
Los conectores inteligentes son conectores con funciones adicionales inteligentes que pueden transportar, procesar, almacenar y reenviar datos a otros sistemas/unidades. El trabajo necesario lo realizan microprocesadores o memorias en los niveles inferiores de máquinas y sistemas. Las funciones inteligentes se utilizan para identificar las piezas de la máquina y garantizar la seguridad, por ejemplo, comprobando el estado de bloqueo del conector, midiendo el rendimiento y poniendo a disposición los resultados de las mediciones para el mantenimiento predictivo o protegiendo los componentes contra sobrecargas/sobretensiones.
¿Qué tipos de conectores inteligentes existen?
Los conectores inteligentes se diferencian por su función y el tipo de componentes inteligentes. La inteligencia se introduce en forma de módulos para conectores modulares. Otra opción es equipar los conectores, carcasas y/o aislantes con sensores y confiarles tareas adicionales.
Protección contra sobretensiones mediante conectores modulares para dispositivos electrónicos finales
Miniconmutadores/módulos integrados en conectores para distribución Ethernet
Módulos Profinet y CAN ID para la identificación de componentes y el almacenamiento descentralizado de datos relevantes para la máquina
Supervisión del estado de la tensión, la corriente, la potencia y la temperatura en el módulo, generación de registros de datos para la supervisión del estado, por ejemplo, del cableado del sistema.
¿Cómo funcionan los conectores inteligentes?
Los conectores inteligentes llevan a bordo sensores, pequeños procesadores o dispositivos de almacenamiento de datos, por ejemplo. Se pueden utilizar sensores de temperatura, corriente, proximidad, tacto o fuerza. Se miden propiedades como la tensión, la presión, la corriente, la potencia o la temperatura. Los sensores se alojan por separado en la carcasa del conector, junto con pequeñas unidades informáticas y otros componentes electrónicos, o se ubican en su propio conector modular, que forma parte de una interfaz mayor. Los datos del sensor se transmiten a los sistemas de vigilancia/supervisión del sistema a través de cable físico, comunicación WLAN o Bluetooth.
¿Quién utiliza los conectores inteligentes y dónde?
Los conectores inteligentes se utilizan en ingeniería mecánica para identificar secciones de procesamiento individuales de máquinas y sistemas y hacerlas transparentes. Los módulos de conexión especializados leen, escriben y almacenan datos localmente y se comunican con otros componentes industriales mediante protocolos comunes. Identifican aspectos de los procesos de la máquina y están cerca de las partes del sistema sobre las que recogen información.
Siempre que puedan producirse tiempos de inactividad con elevados costes de seguimiento en las industrias de impresión o automoción, por ejemplo, es especialmente importante utilizar funciones inteligentes. El objetivo es evitar fallos de antemano.
Los conectores inteligentes desempeñan su función de forma descentralizada en el nivel inferior de máquinas y sistemas. Se pueden documentar los datos de temperatura, los números de serie de las máquinas y sus componentes, los estados de IoT, la vida útil o las horas de funcionamiento, y quién era el operario en cada momento.
Los conectores inteligentes también pueden utilizarse para proteger armarios de control en centros de datos: Un fusible en miniatura en una interfaz de señal garantiza que, en caso de fallo en un conector M12, se corte el paso al sistema de control posterior. El LED rojo correspondiente se enciende en el conector.
Si se ha fundido un fusible, puede reconocerse desde el exterior por la luz roja sin necesidad de abrir el armario eléctrico. Un fusible defectuoso puede sustituirse más rápidamente.
¿Cuáles son las ventajas de los conectores inteligentes?
Los conectores inteligentes se sitúan donde ya están previstas las interfaces de todos modos. Las funciones adicionales inteligentes no aumentan la necesidad de espacio, o no de forma significativa. Los conectores inteligentes permiten disponer el hardware para la supervisión del sistema de forma descentralizada, cerca de los componentes importantes. Esto puede aliviar la carga de los sistemas centralizados de supervisión de máquinas y sistemas. Al supervisar componentes del sistema como el cableado, se pueden detectar y rectificar en una fase temprana las deficiencias en el suministro de energía debidas, por ejemplo, a dobleces o roturas de cables o a la falta de suministro eléctrico, antes de que se produzcan costosas y largas paradas del sistema. ¿Qué debo tener en cuenta al elegir conectores inteligentes?
El conector debe poder utilizar el mismo protocolo que el resto del sistema para poder comunicarse con los demás componentes. Los datos que se recogen deben corresponder a lo que la máquina o el sistema requieren.
Los límites de temperatura del conector deben coincidir con las temperaturas del entorno del sistema.
Puede ser útil prever futuras ampliaciones y planificar en consecuencia los dummies para la interfaz modular.