Rencontrez nos experts au salon SPS à Nuremberg
HARTING au salon SPS 2023
Assurer un futur durable grâce à Connectivity+
La durabilité doit être une partie intégrante de toutes nos activités et processus. C'est pourquoi HARTING suit également la voie d'une société durable et soutient la connectivité dans tous les domaines. Grâce à nos solutions de connectivité pour la méga-tendance de la durabilité et la tendance technologique Digital Twin, nous aidons activement à façonner le futur. Découvrez les raccordements & pour des solutions encore plus innovantes.
Venez nous rencontrer à SPS du 14 au 16 novembre 2023 au Hall 10, Stand 130 - nous vous attendons !
Solutions de connectivité pour la transformation industrielle
Des sujets tels que l'approvisionnement énergétique futur, la durabilité et la (dé)mondialisation ont un impact important sur le secteur. Pour répondre aux demandes du futur, nous recherchons des méga tendances sociales et technologiques et à les utiliser pour développer les solutions Connectivity+ qui vont bien au-delà des composants électroniques classiques. Sous la devise du salon « Donner vie à l'automatisation », nous présenterons une fois de plus des applications passionnantes et de nouvelles solutions pour la transformation industrielle dans le cadre de nos thèmes principaux cette année :
Tout pour l'énergie
La transition énergétique est bien engagée et est arrivée dans tous les segments de l'industrie. La production, le transport et le stockage de l'énergie, ainsi que l'utilisation durable des ressources, exigent un savoir-faire et une vue d'ensemble approfondie. Les solutions HARTING peuvent apporter une contribution précieuse à la réalisation des objectifs d'économie fixés.
Tout pour Ethernet
Le protocole Ethernet est devenu la norme de communication la plus importante pour l'automatisation industrielle du futur. L'augmentation des taux de transmission et la tendance à la miniaturisation exigent de nouvelles approches en matière d'infrastructure de données. La nouvelle couche physique Single Pair Ethernet (SPE), peu encombrante, conquiert désormais aussi les dernières zones du terrain.
Miniaturisation et modularisation
Les tendances à la miniaturisation et à la modularisation continuent de stimuler le développement technologique dans l'industrie et nécessitent constamment de nouvelles solutions et de nouveaux produits. Celles-ci ouvrent de nouvelles possibilités d'optimisation, notamment des économies d'espace et de poids pouvant atteindre 50 %, ce qui réduit l'empreinte CO2.
Tout pour les circuits imprimés
La modularité et la flexibilité sont de plus en plus vitaux dans le développement de l'appareil. Les délais de développement pour les nouveaux appareils sont de plus en plus courts tandis que le prototypage joue également un rôle de plus en plus important. Un choix limité de composants standard disponibles est souvent un obstacle au développement des appareils. HARTING propose des connecteurs CI qui répondent à ce besoin de modularité, de flexibilité et de rapidité de l'industrie dans le développement des appareils.
Interfaces opérateurs
La nouvelle série de bouton-poussoirs, de connecteurs d'arrêt d'urgence et les autres éléments fonctionnels combinent un fonctionnement sûr des appareils avec un design attractif. Les interfaces opérateur forment l'interface entre l'homme et la machine et doit, par conséquent, répondre aux normes les plus élevées en termes de sécurité, d'opérabilité et de fiabilité intuitives. Les éléments fonctionnels complètent judicieusement les interfaces visuellement attrayantes de la série har-port précédente.
Programme
Discussion : « Le smart connector (SmEC), une étape supplémentaire vers une durabilité plus écologique ».
Speaker: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- hall 6
- 14 novembre 2023
- 11h50 - 12h10
FAQ SPS
Quand a lieu le SPS 2023 ?
Le SPS Nuremberg a lieu du 14 au 16 novembre 2023.
Comment puis-je obtenir des billets pour le SPS 2023 ?
Vous pouvez obtenir un billet gratuit pour l'événement ici.
Combien de visiteurs et d'exposants le salon SPS 2023 peut-il accueillir ?
Plus de 1000 exposants de différents pays ont été représentés au salon SPS 2023.
Quelles sont les heures d'ouverture du SPS 2023 ?
Les heures d'ouverture du SPS 2023 pour les visiteurs sont :
Mardi, 14/11/2023, 9h00 – 18h00.
Mercredi, 15/11/2023, de 9h00 à 18h00.
Jeudi, 16/11/2023, 9h00 - 17h00.
Pour les exposants, les portes du salon SPS 2023 seront ouvertes deux plus tôt - l'entrée est possible tous les jours à partir de 7h00.
Où puis-je trouver HARTING au salon 2023 ?
HARTING se situe dans le Hall 10.0, stand 130. Nous attendons votre visite !