Solutions pour les Data Center
Le choix des connecteurs peut améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 50 %.
Les connecteurs HARTING peuvent améliorer votre efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) en minimisant la perte d'énergie dans vos connexions. Découvrez comment !
Le marché mondial des centres de données connaît une croissance explosive d'année en année. Ces dernières années surtout, la société a accéléré sa dépendance à l'égard des tâches qui nécessitent un centre de données. Avec cette croissance de l'utilisation des centres de données, la quantité d'énergie nécessaire à leur fonctionnement ne cesse d'augmenter et représente une part importante de la demande mondiale d'électricité. Parallèlement, la décarbonisation et l'avenir de l'énergie sont des sujets qui préoccupent tout le monde, y compris les opérateurs de centres de données, les fabricants et les fournisseurs. Il est donc essentiel d'accroître l'efficacité énergétique de notre consommation actuelle.
Notre livre blanc vous montrera comment les connecteurs HARTING peuvent améliorer votre Power Usage Efficiency (PUE - efficacité d'utilisation de l'énergie) en minimisant la perte d'énergie dans vos connexions. Notre analyse montre comment les centres de données peuvent économiser 50 % d'énergie par rapport aux autres connecteurs et optimiser les Total Costs Of Ownership (TCO - coûts totaux de possession).
La puissance est essentielle
L'exploitation d'un centre de données comporte indéniablement des défis. Dans le secteur manufacturier, il est bien connu que tout temps d'arrêt peut entraîner des pertes importantes de bénéfices. Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un centre de données, un tel scénario est un cauchemar encore plus grand.
Les pannes de centre de données peuvent être dues à diverses raisons telles que des conditions météorologiques critiques, des pannes de réseau, des erreurs humaines, des problèmes de logiciel, mais aussi à des problèmes d'infrastructure électrique créés à l'intérieur du centre de données par des pannes de générateur, d'UPS ou de PDU. Il va de soi que pour un opérateur hyperscale, ce risque doit être réduit à zéro.
La meilleure réponse aujourd'hui est l'investissement et la gestion stratégiques de chaque élément de l'infrastructure dite critique du centre de données (CAPEX). L'énergie est l'un des facteurs clés à gérer. IDC rapporte que la consommation d'énergie par serveur augmente d'environ 9 % par an dans le monde. D'une part, les serveurs deviennent plus compacts pour économiser de l'espace d'installation, et d'autre part, l'augmentation de leurs performances accroît leurs besoins en énergie. Les coûts de cette consommation d'énergie peuvent représenter plus de 50 % des dépenses d'exploitation totales du centre de données (OPEX).
Des économies annuelles sur les coûts d'électricité pouvant atteindre 95 000 €
Pour calculer l'effet exact de l'utilisation de connecteurs dans les centres de données sur la consommation d'énergie, le groupe technologique HARTING a mesuré la consommation d'énergie de trois solutions de connecteurs différentes dans son laboratoire d'essai accrédité de manière indépendante.
Auparavant, les prises de type CEE (IEC 60309) étaient couramment utilisées pour le raccordement électrique des centres de données. Dans le même temps, le groupe technologique HARTING a présenté à ses partenaires du marché des centres de données un nouveau concept de connecteur offrant de nombreux avantages. L'un des connecteurs testés était ce nouveau concept, le connecteur HARTING Han-Eco®. Les deux autres testées étaient des fiches CEE de fabricants différents.
Comme nous le savons, le PUE peut être amélioré en utilisant une connectivité avancée dans la chaîne d'alimentation des centres de données. Le connecteur HARTING Han-Eco® utilise jusqu'à 50 % d'énergie en moins par rapport aux solutions traditionnelles de prise CEE, ce qui permet à l'opérateur de réaliser des économies annuelles en termes d'OPEX pouvant atteindre 95 000 €.
Ce qu'en disent nos clients :
Aperçu de vos avantages :
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% après l'optimisation de la connectivité dans le PUE
- Durée de vie plus longue grâce à la robustesse mécanique
- La réduction de l'empreinte de la connectivité entraîne un gain d'espace grâce à une densité de contacts plus élevée et à des interfaces plus petites
- Une flexibilité accrue grâce à un système modulaire avec différents inserts disponibles sur le marché.
- Gain de temps grâce à des solutions de câblage complètes pour l'ensemble de la chaîne d'alimentation provenant d'un seul fournisseur.