Risoluzione dei problemi semplificata per aumentare la disponibilità del sistema
I sistemi IT vengono notati solo quando si guastano. Le soluzioni HARTING possono contribuire a semplificare la risoluzione dei problemi e a ridurre i tempi di fermo.
I sistemi IT vengono notati solo quando si guastano. Oggi costituiscono la spina dorsale delle operazioni quotidiane in tutti i settori. L'elevata affidabilità dell'infrastruttura IT e i brevi tempi medi di riparazione dopo i guasti del sistema sono quindi essenziali.
Nel contesto di un sistema IT, due indicatori di prestazione chiave svolgono un ruolo importante: MTBF e MTTR. MTBF sta per Mean Time Between Failures( tempo medio tra i guasti)e si riferisce al tempo medio di funzionamento tra due guasti. MTTR, invece, sta per Mean Time To Repair (tempo mediodi riparazione) e si riferisce alla durata media delle riparazioni dei sistemi IT guasti. Insieme, costituiscono la base per il calcolo della disponibilità del sistema:
MTBF / (MTBF + MTTR) = Disponibilità del sistema
MTTR come chiave per aumentare la disponibilità del sistema
In un data centre, anche altri processi e infrastrutture, come il condizionamento dell'aria o il gruppo di continuità (UPS), sono controllati e protetti da armadi di comando. La risoluzione dei problemi relativi agli armadi di controllo può richiedere molto tempo e spesso richiede l'intervento di specialisti.
La causa del guasto non deve necessariamente risiedere nell'armadio di controllo, ma può anche trovarsi nel dispositivo stesso. Entrambe le parti devono essere controllate.
A volte è necessario aprire diversi armadi per isolare il guasto. I fusibili nella morsettiera all'interno dell'armadio di controllo devono essere misurati da personale specializzato.
Protezione semplificata degli armadi di comando
Con Han® Protect, HARTING ha sviluppato un nuovo connettore che semplifica la protezione e riduce lo spazio necessario per l'installazione nell'armadio elettrico. All'interno del connettore (in formato Han® 3A) è presente un corpo isolante che adatta un connettore a cinque poli codificato M12A e integra un fusibile miniaturizzato da 5x20 mm.
Quest'ultimo, in caso di cortocircuito, garantisce la rapida interruzione dell'alimentazione delle unità collegate in caso di sovratensione.
L'alloggiamento di Han® Protect è montato all'esterno dell'armadio di controllo, per cui i fusibili bruciati possono essere identificati senza aprire l'armadio e sostituiti senza bisogno di attrezzi. Ciò significa che non sono più necessarie file di morsetti per i fusibili e che l'unità di controllo rimane protetta. È possibile risparmiare fino al 30% dello spazio di installazione del quadro o dell'alloggiamento.
Con Han® Protect i fusibili bruciati possono essere identificati con un LED all'esterno dell'armadio di comando.