HARTING har-modular® si aggiudica il Premio tedesco per l'innovazione 2021
Dopo che il premio tedesco per l'innovazione 2019 è andato all'interfaccia HARTING ix Industrial per soluzioni Ethernet miniaturizzate e nel 2020 all'interfaccia Ethernet a coppia singola HARTING T1 Industrial, il premio 2021 riconosce il sistema modulare har-modular® PCB. La soluzione, configurabile dal cliente, rappresenta una novità nella costruzione dei dispositivi e facilita la pianificazione e la realizzazione di prototipi e dispositivi di serie per gli sviluppatori.
In qualità di leader di mercato nella connettività scheda-scheda, HARTING ha scelto un approccio completamente nuovo e ha progettato una soluzione assolutamente inedita, che ha convinto la giuria. "Ad oggi, la produzione di lotti di dimensione 1 in qualità industriale rappresenta ancora una grande sfida. Con har-modular® questo problema sembra ormai appartenere al passato", si legge nella dichiarazione della giuria.
Ralf Klein, amministratore delegato di HARTING Electronics, è particolarmente soddisfatto di questo terzo premio. "Le sfide dell'Industria 4.0 possono essere affrontate solo con l'innovazione e nuovi approcci di soluzione. har-modular® èproprio un'innovazione di questo tipo, in cui noi, leader di mercato nel campo della connettività industriale su scheda, abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo compreso a fondo i problemi che gli sviluppatori devono affrontare e abbiamo progettato un approccio di soluzione modulare completamente nuovo. Sono orgoglioso del team che si occupa di har-modular® e vorrei ringraziare tutte le menti creative di HARTING".
Quest'anno, il German Design Council ha assegnato la massima categoria GOLD all'interfaccia har-modular® - una soluzione modulare configurabile dall'utente per i connettori PCB. A seconda dei requisiti e dell'uso previsto nel dispositivo, gli sviluppatori possono compilare online i contatti necessari in termini di design, numero e disposizione e ordinarli a partire dal lotto 1. L'interfaccia rappresenta un'innovazione assolutamente rivoluzionaria in questo campo. L'interfaccia rappresenta un'innovazione assolutamente rivoluzionaria in questo campo, in grado di far risparmiare tempo prezioso ai progettisti e di ottimizzare lo sviluppo di dispositivi industriali. Con oltre mille miliardi di combinazioni possibili, il sistema offre una libertà illimitata per lo sviluppo di dispositivi moderni.
La giuria
La giuria del Premio tedesco per l'innovazione, composta da esperti di alto livello e interdisciplinari, comprende una serie di competenze diverse, tra cui il design del prodotto, il marketing, l'informatica, la storia della tecnologia, la fisica, la consulenza brevettuale e i servizi finanziari. "Attingendo a questa gamma di competenze, garantiamo una valutazione individuale, neutrale ed esperta", come ha sottolineato Lutz Dietzold, direttore generale del German Design Council. "La centralità dell'utente rappresenta un criterio importante nella valutazione. È il segno distintivo del Premio tedesco per l'innovazione", ha proseguito Dietzold. "Molte aziende coinvolgono già in fase iniziale i futuri utenti nello sviluppo di prodotti e progetti. In questo caso, si affidano a metodi rapidi come il 'design thinking' o il 'lean start-up' per identificare le reali esigenze dei clienti e sviluppare prodotti commercialmente rilevanti sulla base di questi requisiti".
Per il Premio tedesco per l'innovazione 2021 sono state accettate 680 candidature di aziende tedesche e internazionali provenienti da un'ampia gamma di settori, tra cui non solo molti marchi noti ma anche campioni nascosti e start-up.
Di più
Jonas Diekmann
Posizione: Redattore tecnico
- Dipartimento: Gestione globale dei prodotti
- Azienda: HARTING Electronics GmbH