Trasmissione sicura del segnale grazie al modulo di protezione dalle sovratensioni
I moduli HARTING Han-Modular® per la protezione dalle sovratensioni forniscono una protezione transitoria per i segnali più comuni nel campo della tecnologia di controllo e regolazione.
A causa dell'altitudine e della posizione spesso esposta su colline, crinali, ecc. le turbine eoliche sono spesso bersaglio di fulmini. Il fulmine attraversa l'intero sistema e colpisce i componenti e gli impianti elettrici. Tuttavia, non solo i fulmini diretti, ma anche quelli nelle immediate vicinanze della turbina e delle reti di alimentazione collegate possono causare malfunzionamenti o guasti ai componenti elettronici sensibili. Al contrario, un concetto coerente di protezione dai fulmini e dalle sovratensioni evita costosi tempi di inattività e riparazioni. In questo modo, contribuisce a una performance che consente alle turbine di ripagarsi nei tempi previsti.
Per la protezione transitoria dei segnali comuni nel campo della tecnologia di controllo e regolazione, HARTING ha sviluppato il modulo di protezione da sovratensioni Han-Modular® in collaborazione con l'azienda Dehn + Söhne, specialista nel campo della protezione da fulmini e sovratensioni.
Nel concetto di protezione contro i fulmini di una turbina eolica, il modulo può essere considerato come l'ultimo piccolo elemento di un sistema di scaricatori esteso, che va dai grandi scaricatori sulla pala e i punti di transizione sulla torre come gabbia di Faraday ai dispositivi di protezione per i convertitori di frequenza, gli armadi di controllo, le apparecchiature di misura e di controllo.
L'inserto fa parte di un intero connettore modulare e protegge i sistemi o i circuiti adiacenti dalle sovratensioni transitorie. Se il transitorio, causato da un fulmine o da cariche elettromagnetiche, entra nel sistema elettronico, viene già dissipato nel connettore dal modulo di protezione contro le sovratensioni all'interno dell'alloggiamento. L'ulteriore propagazione del transitorio viene impedita e i sistemi a valle sono protetti da interferenze o danni.
Han-Modular® SP DM2 Modul per la protezione dalle sovratensioni
Il modulo di protezione contro le sovratensioni utilizza diversi elementi di protezione, come gli arrestatori di gas, i diodi soppressori e le resistenze. In caso di sovratensione transitoria, gli elementi di protezione garantiscono una derivazione coordinata della variabile di disturbo.
La protezione contro le sovratensioni a monte apre ulteriori possibilità di risparmio di costi e di spazio nei sistemi collegati. In un quadro elettrico, ad esempio, il picco di tensione applicato viene derivato attraverso il connettore e l'involucro del quadro elettrico. Non sono necessari altri elementi per proteggere l'armadio di comando. Il modulo di protezione dalle sovratensioni consente quindi di risparmiare spazio e costi aggiuntivi.
Nelle aree delle turbine eoliche protette dalle sovratensioni transitorie, i segnali possono essere trasmessi senza interferenze. Utilizzato in modo appropriato, il modulo riduce i tempi di inattività dei disturbi della comunicazione dei segnali, prolunga la vita utile della macchina migliorando i tempi di attività e proteggendo i dispositivi elettronici sensibili.