Il produttore di macchine speciali semplifica l'installazione dell'armadio elettrico
I produttori di macchine possono risparmiare molto tempo e fatica durante l'installazione se i sistemi non vengono più consegnati con le estremità dei cavi aperte in modo tradizionale. Un produttore di macchine speciali per prodotti farmaceutici, attivo a livello mondiale, sta quindi equipaggiando le sue macchine con cablaggi preassemblati che vengono collegati direttamente all'armadio di controllo mediante connettori. In questo modo si evitano errori di cablaggio e si riduce il tempo di installazione di oltre il 30%.
“Oltre l'80% delle macchine speciali viene esportato. Tuttavia, molto spesso manca il personale qualificato per l'installazione e la messa in servizio in loco. Questo può essere molto costoso se qualcuno deve viaggiare di più per eliminare i difetti di cablaggio”, afferma René Heiden, Operations Manager di SUATEC, descrivendo una tipica sfida di installazione nei cantieri internazionali.
La SUATEC GmbH, con oltre 50 dipendenti, crea soluzioni di automazione e ingegneria per la tecnologia di processo e degli impianti. Questo include anche la costruzione di armadi di comando per il produttore di macchine speciali. “La macchina è collegata a un fascio di cavi composto da 50 cavi singoli. Ogni cavo ha altri 4-25 fili singoli che devono essere spellati, dotati di contatti e cablati in loco. È qui che si verificano gli errori. Il costruttore della macchina ha voluto evitare questo inconveniente semplificando il cablaggio con connettori preassemblati”, spiega il direttore dei lavori di SUATEC.
Inserimento dei cablaggi preassemblati direttamente nell'armadio elettrico
Guido Steenbock (HARTING, a sinistra) e Rene Heiden (SUATEC, a destra) sul progetto comune. Il produttore di macchine speciali voleva semplificare il cablaggio e fornire i suoi sistemi preassemblati con connettori.