Agricoltura di precisione per un'agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente
L'elettrificazione dei processi consente di aumentare sensibilmente l'efficienza del lavoro agricolo. L'interfaccia HARTING AEF HV apre la strada a questo approccio sostenibile.
L'agricoltura deve affrontare la sfida di migliorare la propria impronta di carbonio. L'agricoltura di precisione è una delle strategie chiave per ottimizzare la sostenibilità e la compatibilità ambientale. L'elettrificazione consente di monitorare e controllare con precisione i processi agricoli, dalla semina all'irrigazione e al raccolto. I sistemi di elettrificazione contribuiscono a ottimizzare l'uso di risorse come l'acqua e i fertilizzanti, a ridurre al minimo l'impatto ambientale e a massimizzare i rendimenti.
HARTING AEF HV: l'elettrificazione consente un'agricoltura sostenibile, efficiente e resiliente
Controllo e monitoraggio precisi dei processi agricoli
L'agricoltura di precisione e le nuove tecnologie ad essa associate possono contribuire in modo significativo a migliorare la sostenibilità e la compatibilità ambientale dell'agricoltura. Acqua, fertilizzanti e pesticidi possono essere utilizzati esattamente dove sono necessari. In questo modo si riduce al minimo l'uso eccessivo e lo spreco di risorse, non solo risparmiando sui costi ma anche riducendo l'impatto sull'ambiente.
Strategie di coltivazione e raccolta più mirate proteggono la struttura dei campi e riducono al minimo l'erosione del suolo. I terreni sani legano più carbonio, con un effetto positivo sul bilancio di CO2.
Agricoltura di precisione grazie all'elettrificazione, ad esempio con le soluzioni di agricoltura autonoma di AgXeed
Interfacce ad alta tensione Plug & Play per ambienti difficili
HARTING AEF HV è la nuova interfaccia che consente l'elettrificazione di trattori e macchine per l'agricoltura. Spiana la strada all'agricoltura di precisione per ottimizzare la sostenibilità e la compatibilità ambientale. Il connettore è stato progettato in conformità con la AgriculturalIndustry Electronics Foundation(AEF) e con lo standard internazionale ISO 23316-2.
L'interfaccia è adatta all'uso in ambienti difficili e offre un elevato grado di sicurezza quando si collegano gli attrezzi tramite plug & play grazie ai contatti che proteggono le dita. La funzione integrata di break-away garantisce una connessione sicura in caso di guasto.
HARTING e i suoi partner collaborano da diversi anni nel campo dell'agricoltura di precisione. L'interfaccia ad alta tensione AEF fornita da HARTING offre un prezioso contributo all'elettrificazione, ad esempio come parte della serie di robot “AgBot” dell'azienda tecnologica AgXeed. Rispetto alle macchine agricole con motori idraulici, ciò comporta una maggiore efficienza e promuove la sostenibilità.
I vostri vantaggi in sintesi:
Maggiore efficienza e sostenibilità grazie all'agricoltura di precisione
Configurazione più rapida delle macchine agricole grazie all'elettrificazione
Maggiore durata grazie ai cappucci e agli alloggiamenti in metallo per ambienti molto difficili (IP69K)
Soluzione plug & play sicura grazie ai contatti protetti da dita
Sgancio sicuro grazie alla funzione di distacco integrata
L'AEF HV di HARTING consente l'elettrificazione di trattori e macchine per l'agricoltura
L'AgXeed AgBot 5 equipaggiato con l'HARTING AEF HV
Cosa dicono gli altri clienti:
HARTING fornisce connettori ad alta tensione standardizzati, molto adatti alle difficili condizioni operative dei nostri veicoli. I connettori sono accuratamente progettati e hanno uno standard di alta qualità.
Eric Bongaerts
Responsabile Ingegneria, AgXeed