Agriculture de précision : Agriculture durable, efficace et résiliente dans le SEA
Prof. Dr agr. Karl Wild
Position: Professeur de technologie en horticulture et en agriculture à HTW Dresden
tec.news : En quoi les méthodes d'agriculture de précision peuvent-elles contribuer à améliorer la durabilité et la compatibilité environnementale dans l'agriculture ? Quel est l'impact sur le bilan deCO2?
Prof. Dr. agr. Karl Wild : L'agriculture de précision permet de déployer les ressources de production de manière plus ciblée, ce qui peut réduire considérablement l'utilisation de pesticides ou d'engrais, par exemple. L'optimisation des rotations de cultures, des systèmes de culture ou des stratégies de récolte, basée sur des données, contribue également à accroître la durabilité et la compatibilité avec l'environnement. L'amélioration des méthodes de gestion des sols peut réduire les émissions d'oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre, et augmenter le stockage duCO2 ou du carbone dans le sol. En outre, des processus opérationnels plus efficaces et une réduction de l'utilisation de machines lourdes peuvent réduire la consommation de combustibles fossiles et, par conséquent, les émissions deCO2.
tec.news : Quel rôle joue la conduite autonome dans vos projets de recherche pratique ?
Prof. Dr agr. Karl Wild : En attendant, la conduite hautement automatisée représente l'état de l'art dans le domaine de l'agriculture. le "travail autonome" est toutefois le principal défi à relever, car il ne s'agit pas seulement de conduire, mais surtout d'exécuter de manière optimale des processus tels que la culture du sol, la fertilisation ou la récolte. À l'avenir, la technologie devra remplacer les opérateurs qui, auparavant, surveillaient les processus, effectuaient les réglages des machines ou corrigeaient les pannes. Pour y parvenir, nous aurons besoin de capteurs, d'analyses de données et d'actionneurs appropriés, tandis que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique peuvent également nous aider dans ce contexte. Ce domaine représente un point central de notre travail. En outre, nous nous concentrons également sur la recherche et l'optimisation de l'intégration de véhicules autonomes dans les opérations agricoles, comme l'"Agbot" de notre partenaire AgXeed. Alors qu'AgXeed se concentre sur la conduite autonome et sur le tracteur, nous nous concentrons, comme nous l'avons déjà mentionné, sur l'outil attelé au tracteur, c'est-à-dire sur la régulation et le contrôle des processus sur l'outil sans intervention humaine.
tec.news : Sur un terrain de recherche à Pillnitz, vous exploitez le photovoltaïque tout en pratiquant une agriculture de pointe entre les rangées de modules. Comment les véhicules et les rangées de modules s'entendent-ils ?
Prof. Dr agr. Karl Wild : L'agri-photovoltaïque (APV) est un concept qui vise à utiliser la même surface pour la production d'énergie solaire et l'agriculture en même temps. Notre installation d'essai et de recherche se compose de modules bifaciaux (c'est-à-dire qu'ils produisent de l'électricité à la fois par l'avant et par l'arrière) d'environ 3 m de haut, disposés en plusieurs rangées à 12 m de distance les unes des autres. Nous pratiquons l'agriculture de précision entre les rangées de modules. Nous travaillons avec des tracteurs standard ainsi qu'avec notre Agbot. Étant donné que la précision de localisation et de navigation des véhicules est de +/- 2 cm, nous pouvons rouler relativement près des rangées de modules. APV est sans aucun doute un modèle pour l'avenir.
Nous devons également produire de l'électricité renouvelable à partir de terres arables et ce concept ne nécessite qu'environ 10 % des terres arables. Nos essais ont également montré que l'agriculture peut en fait bénéficier des rangées de modules. La perte de sol due à l'érosion est réduite, par exemple, tandis que la biodiversité augmente.
À propos d'AgXeed
L'entreprise technologique AgXeed et HARTING coopèrent depuis plusieurs années dans le domaine de l'agriculture de précision. AgXeed fournit des solutions d'autonomie complètes, telles que la série de robots AgBot" pour la culture autonome des terres arables. Dans ce contexte, l'interface haute tension AEF fournie par HARTING apporte une contribution précieuse à l'électrification. Par rapport aux machines agricoles utilisant des moteurs hydrauliques, cela se traduit par une plus grande efficacité, tout en favorisant la durabilité.
Lire l'intégralité de l'entretien avec le professeur Karl Wild sur l'agriculture de précision et l'agriculture intelligente :
Detlef Sieverdingbeck
Position: Directeur général de la communication d'entreprise & Branding
- Département: CCB
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG