より迅速なオンライン化 | IT空間の最大化 | エネルギー効率アップ

ミッション:データセンターのオンライン化

Mission - Get Data Centre Online

汎用入力電源コネクタで市場投入までの時間を短縮し、費用を節約

データセンターのオンライン化をスピードアップするため、ハーティングは他に先駆けてコネクタ式rPDUを実現。さらにOpen Compute Project(OCP)の入力電源シェルフ仕様の作成も依頼されました。

理由: 

  • 配線式のPDUをやめれば市場投入までの時間を短縮できます。 
  • 入力電源ホイップを電源シェルフに接続すれば、gPDUの要件がなくなります。 すると、潜在的な故障点がなくなり、設置効率が向上します。  
  • こうしたユニバーサルデザインなら世界中どこでも使用できるので、サプライチェーンの効率もアップします。
  • 入力コネクタはラックのアップグレード時に再使用が可能で、交換作業の迅速化、コストインパクトの低減、環境への好影響につながります。 
     

このOCPのスペックについて続きを読む
 

ラック電源システム用コネクタ

ORV3ラックシステム用電源コネクタ

  • オープンコンピュートプロジェクトのOpen Rack v3仕様に標準化
  • 市場投入までの時間を一気に短縮。 
  •  Microsoftのオリンパスプロジェクトでハーティングのコネクタが採用された後、ハーティングはORV3電源コネクタの仕様作成を依頼されました。
     

     
詳細

汎用rPDUインターフェース

  • 簡単に設置できる汎用PDUコネクタを世界各地のデータセンターに導入して、アップタイムを増加させましょう 。 
  • エネルギーコストを大幅に削減できる高品質コンタクトにより、IEC 60309を上回るエネルギー効率 を実現します。
  • 設置の迅速化を求めるデータセンターの需要に応えるため、シュナイダーエレクトリックをはじめとするトップPDUメーカーがこのコネクタを採用しています。
  • 国を問わず使用できるコネクタでサプライチェーンを簡素化できます。 

>> 電力分配ユニット(PDU)用のソリューション

エネルギーコストの節約方法をご紹介、ホワイトペーパーをダウンロード
データセンター向けのシンプルなプラグ&プレイPDUコネクタ、Han-Eco®(Schneiderラックシステム)

お客様のコメント

シュナイダー社の目標は、あらゆる人にエネルギーとリソースを最大限活用する力を与え、あらゆる人のために進歩と持続可能性の架け橋となることです。私たちはこの目標を「Life is On」と呼んでいます。私たちのミッションは、貴社のデジタルパートナーとなり持続可能性と効率を目指すことです。

シュナイダーエレクトリックに詳細を聞く

照明システムを一瞬で設置、熟練技術者への依存度が低下

データセンターはラックからビル管理システムへのシステム全体をコネクタ化して、市場投入までの時間を短縮しています。照明は、配線式のシステムをコネクタ式に置き換えることで、メリットが得られる箇所です。 

理由: 

  • 照明システムをコネクタ化すると、 熟練技術者への依存度が下がります。
  • 数時間かかる配線式システムと比べ、コネクタ式なら照明を一瞬で接続できます。

照明システム用コネクタ

Han® 1A:スマート照明用のモジュラー式軽量小型コネクタ

  • プラグ&プレイ照明システム用の軽量プラスチックコネクタ。 
  • モジュラー式設計 = 入手しやすいコンポーネントを使ったカスタムコネクタ。 
  • 設置スピードアップ。 
  • 電力、信号、データ用オプション。 

     
無料サンプルをリクエスト、または構成を開始

ネットワーク装置を小さくして、処理装置用のスペースを広げる

RJ45は無駄に大きい!データセンターは高密度ネットワークコンポーネントを選び、サイズ効率の良いコネクタを使って処理装置を増やしています。 

理由: 

  • RJ45に取って代わる標準化 コネクタは、同じ広さの空間に よりサイズ効率のよい データ接続 を実現します。 
  • データ出力量を増やすことで、データセンターの 利益率がアップします。

     

プラグ&プレイ式照明システム用コネクタ

ix Industrial®

  • RJ45より75%小さいため、同じ広さの空間でもデータ接続を増やせます 
  • 堅牢なラッチが 信頼性を高め、故障の可能性を減らします。 
  • RJ45と同じケーブルにさまざまなコネクタの先端を組み合わせることができます。 

     
詳細

ビル管理システムをコネクタ化して効率を最大化、設置時間をスピードアップ

データセンターは効率の最大化 を求めて、ビル管理システム(BMS)などあらゆるデータセンターの側面をプラグ&プレイ方式にしたいと考えています。 

理由: 

  • BMSシステムのコネクタ化で飛躍的に設置がスピードアップ。
  • コンポーネントを迅速に交換できるのでダウンタイムがなくなり減益を回避。 
  • 熟練技術者への依存度が低下。 

     

BMS用コネクタ

Han-Protectヒューズ付きI/Oカプラー

  • モジュラーヒューズ 保護にパネルの外側からアクセスできるので、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを短縮できます。 
  • 現場ですばやく設置でき、市場投入を迅速化します。 
  • プラグ&プレイ式のPLCキャビネットなので、キャビネットの配線作業がなくなります
     

**本製品は現在開発中、2023年に発売予定。 エンジニアリングサンプル提供可能**

 

生産前サンプルを入手

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More

データセンタープロジェクトについて相談する

ご登録いただきましたら、担当者より詳細についてご説明いたします。
プライバシーポリシーに同意します。