ハーティングの風力発電ソリューション
コネクタで制御盤の構成をシンプルに
新しいリア取付けオプションによって、コネクタインサートを制御盤の内側から取り付けられます。多くの設置作業を事前組み立て段階に動かせるので、タービン組み立て時に高額な技師の人件費を節約することができます。
経費削減の機会の追求は風力発電業界の中心的テーマです。他の市場で風力タービンを競争力のある価格で提供する場合は、バリューチェーンの全ての箇所を検討しなければなりません。原則として、重視すべきものは資本支出(CAPEX)の抑制により達成される発電コストの削減、および運営費(OPEX)です。
ただし、どんなにすばらしい戦略を立てても、資材やコンポーネントの調達価格を無理やり下げるだけでは必要な削減は達成できません。むしろ新しいアイデアとプロセスを見つけ、バリューチェーン全体に沿って実装する必要があります。コンポーネントのサプライヤーがより集中的に風力発電業界の製造プロセスに関与しなければなりません。特に期待できるのは制御盤構成の分野での協働です。
事前組み立てにより現場の技術者の人件費を抑える
リア取付けハウジングは制御盤の取り付けを支援します。コネクタのコンタクトインサートを制御盤の内側から表面のパネル取付ハウジングに完全に取り付けることができます。このオプションはリア取付けと呼ばれるもので、金属製Han® Bとプラスチック製Han-Eco® Bのハウジング(プラグ互換性あり)で選択できます。インサートを自由に選択できるので、標準コネクタまたはモノブロック、およびモジュラー式コネクタを電力、データ、信号といった各種メディアの伝送と、異なる結線方式の用途に使用することができます。
インサート付きコネクタがリア取付け可能になることで、制御盤の製造、設置、運転に大きな最適化の可能性が開かれます。結線の時間を節約し、(コーディングオプションの提供により)ミスを減らし、例えば2回目、3回目の設置プロセスや部品の取り外しの際のコスト削減につながります。
事前組み込みケージクランプによるスピード結線でさらに時短
Han® ES Pressの迅速で工具不要の結線技術はリア取付けオプションのメリットをさらに高めます。標準の結線技術に比べ、コネクタの組み立てにかかる時間を半分に短縮できます。Han® ES Pressは、実証済みのクランプ技術に基づいたインサートシリーズです。
電線の被覆を剥いてそのままHan® ES Pressインサートに差し込むだけ。青いアクチュエーターを押すと、事前組み込みケージクランプがしっかりと電線をカバーし、振動から守り、信頼性の高い接続を確保します。追加コンタクトをクランプする必要がなく、特殊工具も不要です。
インサートのコンタクトを簡単にブリッジ
制御盤には多くの端子台があり、ノードで同じ電圧レベルの電線を増加、集約しています。ケーブルの数が多く、端子台のスペースは限られています。Han® ES Pressを使えば、ノードや分電をインサートで直接設定できます。ジャンパを絶縁体に差し込んで、電線を簡単にブリッジできます。
縦横様々なブリッジを使用すれば、所要スペースと設置時間を抑えられます。分電に加え、例えばセンサー接続用に、スター回路とデルタ回路の構築が可能になります。制御盤メーカーにとっては、より線を使用するか否か、端子にフェルールを付けるか否かに関係なく、大量生産の結線工程を短縮し配線作業を迅速に行いつつ、現場敷設で完全に機能を維持できるメリットがあります。こうしたメリットは風力タービンに使用されているすべての端子箱に有効です。
リア取付けのフードやハウジング、そしてHan® ES Pressインサートという2つのソリューションを組み合わせると、制御盤メーカーは組み立て工程の短縮による時短、および(特にブリッジ機能による)省スペースが可能になります。これらの利点は、風力発電業界でコネクタを使用するその他すべての利点を補完します。これらは一般に風力発電のバリューチェーン全体にわたる経費節約の実現を支援します。
メリット一覧:
- リア取付けオプションにより時間とコストを節約
- ケーブルハーネス全体を別々に事前組み立て可能
- 適切な分業により製造コストを削減
- Han® ES Pressのスピード結線でさらに時短
お問い合わせは以下のWebフォームから、または弊社の専門技術者に直接ご連絡ください: