Cavi preassemblati per la tecnologia di azionamento
NORD Drivesystems fornisce sistemi di azionamento completi da un unico fornitore. NORD collabora con HARTING per fornire cavi preconfezionati collegabili per gli alimentatori e i controllori, oltre all'azionamento composto da riduttore, motore ed elettronica di azionamento. Il risultato è una vera e propria soluzione di sistema che consente ai gestori degli impianti di risparmiare il 15-20% del tempo necessario per l'assemblaggio e la messa in servizio in cantiere.
NORD Drivesystems è uno dei leader mondiali nella tecnologia degli azionamenti e fornisce soluzioni meccatroniche per motoriduttori, motori elettrici, riduttori industriali, convertitori di frequenza e avviatori per controllori decentrati e per l'assemblaggio di quadri elettrici.
“Forniamo molti dei nostri azionamenti con la tecnologia di connessione a innesto e ora stiamo ampliando il nostro portafoglio per includere i cavi preassemblati appropriati, in modo che i nostri clienti ricevano una vera e propria soluzione di sistema”, spiega Dirk Boysen, Head of Business Development, Electronic Drive Systems di NORD Drivesystems, nel descrivere la genesi della loro collaborazione con HARTING.
Necessità di cavi di collegamento e di controllo preassemblati
La risposta dei clienti a questa tecnologia di connessione a innesto è stata molto positiva. Questo perché il cablaggio plug-in non richiede personale specializzato in cantiere. Questa soluzione di sistema presenta i vantaggi reciproci di una riduzione dei tempi di installazione e di una migliore qualità del cablaggio. Molti convertitori di frequenza vengono solitamente installati in tempi ristretti durante la prima messa in servizio in cantiere. È facile che si verifichino errori. Spesso i cavi devono essere separati correttamente in condizioni avverse, la schermatura dei cavi deve essere applicata in conformità agli standard EMC e i fili devono essere collegati correttamente. Tutte queste potenziali fonti di errore possono essere evitate utilizzando la tecnica di terminazione preassemblata. Anche l'impegno e le spese per l'assemblaggio, la messa in servizio e le successive chiamate di assistenza sono notevolmente ridotti, grazie ai vantaggi del componente “cavo di sistema”.
Per ottenere soluzioni eccellenti, è importante non solo concentrarsi sulle aree chiave di competenza, ma anche procedere all'apertura di reti di partner. La focalizzazione e l'apertura portano a reti di partner di successo. (...) Vedo le reti di partner come lo strumento chiave dell'Industria Integrata per creare valore per le persone.
Philip Harting
CEO del gruppo tecnologico HARTING
Un cavo standard non sarebbe stato sufficiente per i requisiti del cavo motore NORD. È stato necessario trovare una soluzione per la schermatura dell'involucro di plastica attorno al convertitore di frequenza. Per evitare interferenze irradiate inammissibili e soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC), è stata sviluppata una schermatura ottimale a 360° all'interno dell'alloggiamento del connettore. “Abbiamo qualificato diversi fornitori per la nostra soluzione speciale. L'implementazione di HARTING aveva la migliore qualità e anche la loro offerta commerciale era in linea con gli obiettivi”, ha dichiarato Mathis Kosbab, Product Manager di Electronic Drive Technology, spiegando la collaborazione con HARTING.
Soluzioni come quelle per NORD non possono essere sviluppate parallelamente alle nostre attività quotidiane di massa. In HARTING abbiamo specialisti interni proprio per questo, specializzati in soluzioni specifiche per i clienti”.
Cavi motore certificati per azionamenti NORD
In questo progetto, NORD ha fornito le specifiche per il cavo e gli assemblaggi; gli specialisti di HCS hanno quindi modificato la custodia dei connettori e implementato l'offerta. In qualità di azienda produttrice certificata UL, HARTING è stata anche in grado di fornire i certificati di sicurezza e di dimostrare la conformità agli standard per i mercati europei, americani e asiatici. A tal fine, HCS esegue test di approvazione nel proprio centro di prova accreditato. I test funzionali e di durata vengono eseguiti in base alle specifiche del cliente (ad esempio per le classi di protezione IP, la capacità di trasporto di corrente, la resistenza alle vibrazioni e la qualità dei dati e dei segnali).
“HARTING fornisce un cavo motore schermato di qualità eccellente. A convincerci è stata la collaborazione con HCS per quanto riguarda le schede tecniche e i disegni, nonché la rapidità di risposta alle richieste di offerte e tempi di consegna”, afferma Mathis Kosbab.
Il tempo di assemblaggio si riduce fino al 20%.
“Grazie ai cavi di collegamento e di controllo preassemblati, i nostri clienti possono ridurre notevolmente i tempi di montaggio e di messa in servizio. Inoltre, hanno la garanzia della sicurezza del sistema, perché il cablaggio è progettato appositamente per i nostri dispositivi. Noi ci assumiamo la responsabilità tecnica”, spiega Dirk Boysen nel riassumere i vantaggi. Egli sottolinea anche il miglioramento della manutenzione e la conseguente riduzione dei costi di inattività. “Se un cavo dell'impianto si danneggia, ora può essere sostituito più facilmente e il guasto può essere eliminato più rapidamente”.
Da oltre 50 anni, NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, produce e vende tecnologia di azionamento. Con oltre 4.000 dipendenti, NORD è uno dei fornitori leader a livello internazionale di questa gamma completa di prodotti. Oltre agli azionamenti standard, NORD fornisce concetti e soluzioni specifiche per applicazioni particolari, come gli azionamenti a risparmio energetico o i sistemi protetti dalle esplosioni. NORD ha filiali locali e partner di vendita in 98 paesi del mondo.