Melhores Práticas HARTING

Primeiro sistema modular de troca de baterias do mundo

Uma solução inteligente para carregar e trocar uma ampla gama de baterias suportada pelo Han-Modular® - o padrão de mercado para conectores modulares.

A cooperação bem-sucedida com startups tem uma longa tradição na HARTING e estamos sempre ouvindo novas ideias e visões. A transição energética é um dos principais desafios globais e a criatividade das startups de todo o mundo é uma alavanca importante para impulsionar a necessária redução da nossa pegada de carbono para um mundo mais verde. A HARTING compartilha seu conhecimento e sempre tenta fornecer o melhor suporte de engenharia possível para novas soluções.

A estação de troca e carregamento de baterias para micromobilidade

A Swobbee oferece uma solução segura e econômica para gerenciamento de frotas de veículos elétricos leves para empresas de compartilhamento, logística e comércio rápido. As suas estações de troca de baterias multimodulares, concebidas e produzidas em Berlim, apoiam a transição para uma mobilidade urbana limpa.

O que torna a Swobbee única é que as suas estações podem carregar vários tipos de baterias utilizadas em e-bikes, e-cargobikes, e-scooters, entre outros. Tudo em uma estação!

Para garantir um processo de carregamento tranquilo, a Swobbee emprega um sistema inteligente de monitoramento de bateria que coleta dados vitais sobre a saúde da bateria e a segurança do carregamento. Os clientes podem verificar convenientemente o nível de carga da bateria em um painel fácil de usar, que também oferece rastreamento operacional em tempo real.

Além disso, a Swobbee oferece um aplicativo intuitivo que permite aos clientes reservar e trocar baterias facilmente nas estações, melhorando sua experiência geral.

 

Estação de troca de baterias da Swobbee
Troca fácil da bateria para uma scooter elétrica
First modular battery swapping system in the world

O conector modular permite alta flexibilidade e viabilidade futura

As startups precisam reagir rapidamente caso surjam mudanças no mercado. É por isso que a Swobbee procurava mais do que apenas um fornecedor. Ela procurava um parceiro com quem pudessem discutir de igual para igual. A solução de conector modular escolhida transmite potência, dados e sinal. O conector oferece uma ampla gama de possíveis opções de extensão e atualização para o futuro.

Contudo, nem sempre os conectores são de fácil utilização no âmbito dos sistemas de energia, especialmente quando não há visão direta ou se o acesso for restrito.

O Han-Modular® Docking frame permite conexão cega sem visão do contato

Para tais ambientes a HARTING desenvolveu o Han-Modular® Docking frame, que guia os dois extremos de um conector até a posição correta, numa assim chamada "conexão cega". Isso assegura uma instalação segura das unidades de carga de baterias.

Han-Modular® Domino - Experimente o próximo nível de conectores industriais modulares